Notfallvorsorge
Notfallvorsorge

Vier hilfreiche Artikel, die Ihnen den Einstieg in die Notfallvorsorge erleichtern

Ein solider Notfallplan kann sich für Ihr Unternehmen als Wettbewerbsvorteil erweisen.

Wie heißt es so schön: "Wer nicht für den Notfall plant, plant den Notfall." Das gilt insbesondere, wenn es um die Notfallvorsorge für Ihr Unternehmen geht. Es ist zu spät, erst dann zu reagieren, wenn die Katastrophe schon eingetroffen ist.

Fachleute in der Geschäftswelt sind sich einig: Sorgfältige Vorbereitungen, lange bevor eine Katastrophe eintritt, sind ein Wettbewerbsvorteil. Ja, einige Unternehmen verzeichnen nach einer Katastrophe sogar Wachstum, ganz einfach weil ihre Konkurrenten unvorbereitet waren und ihren Geschäftsbetrieb nicht fortsetzen konnten.

 

Was genau bedeutet nun also Vorbereitung?

Da steht natürlich zunächst einmal die Notstromversorgung auf der Liste, bei deren Einrichtung Ihnen Ihr Cat-Händler helfen kann. Aber es gilt noch mehr zu berücksichtigen. Zum Beispiel:

  • Kommunikation mit den Mitarbeitern
  • Versicherungen
  • Alternative Geschäftsstandorte
  • Lohnfortzahlung (auch dann, wenn nicht gearbeitet werden kann?)
  • Kundenbindung
  • Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen

Und das ist beileibe keine vollständige Liste. Natürlich ist auch die beste Vorbereitung keine Garantie dafür, völlig ungeschoren davonzukommen, aber sie erhöht doch die Chancen.

 

Zwei von drei kleineren Unternehmen haben keinen konkreten Vorbereitungs- und Wiederherstellungsplan. Warum ist das so?

  • "Uns wird schon nichts passieren." Ein unverstellter Blick auf die Realität: Sie werden in Nordamerika kaum viele Standorte finden, an denen es keinen Störfaktor gibt, der Ihr Geschäft zum Erliegen bringen könnte: Erdbeben, Tornados, Hurrikane, Starkwinde, Buschfeuer, Vulkane, Schneestürme, Blizzards und natürlich menschengemachte Risiken.
  • "So etwas braucht Zeit." Ja, so ist es oft. Sie sind zu beschäftigt, aber stellen Sie sich mal vor, wie beschäftigt Sie erst sein werden, wenn Sie Ihre Kunden an die Konkurrenz verloren haben, weil Sie sie nicht mehr beliefern konnten.
  • "Ich weiß nicht, wie so etwas geht." Ja, das stimmt: Es gibt eine Menge zu bedenken. Das kann schon überwältigend sein. Zum Glück gibt es Erfahrungen und Ratschläge zuhauf, auf die Sie zurückgreifen können. Daher haben wir einige hilfreiche Artikel aus seriösen Quellen zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen.

 

Vier ARTIKEL, die Ihnen den Einstieg erleichtern

  1. Praktische Ratschläge für einen ganzheitlichen Notfallvorsorgeplan: Leicht umsetzbare und logische Ratschläge, die für nahezu jeden Unternehmenstyp Gültigkeit haben. Artikel lesen
  2. Vorbereitungen mit Führungskräften und Mitarbeitern im Mittelpunkt: Der Umgang mit einer Katastrophe kann sich auf die Unternehmenskultur auswirken – positiv oder negativ. Uns gefällt, wie bei diesem Artikel Menschen und Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Artikel lesen
  3. Umfassende Prüfliste für kleinere Unternehmen: In diesem Artikel finden Sie 21 praktisch umsetzbare Dinge, mit denen Sie sich auf den Ernstfall vorbereiten können. Artikel lesen
  4. Versicherungsleistungen nach einer größeren Katastrophe: Detaillierte Ratschläge von Forbes, wie Sie nach einem Notfall eine ordentliche Steuererklärung abgeben können. Artikel lesen

 

Wenn Sie sich die Zeit nehmen und bereits im Vorfeld über alles gut nachdenken, werden Sie feststellen, dass ein Reaktions- und Wiederherstellungsplan weniger stressbehaftet und für Ihr Unternehmen in vielen Fällen günstiger ist.

Dimensionierungsrechner für Generatoren

Mithilfe unseres Dimensionierungsrechners finden Sie den passenden tragbaren Generator.

Das Tool verwenden
Dimensionierungsrechner für Generatoren
Dimensionierungsrechner für Generatoren

Sind Sie auf Stürme vorbereitet? Hier ist die Checkliste.

Ergreifen Sie anhand dieser Checkliste die notwendigen Maßnahmen, damit Sie und Ihre Familie sicher durch die Sturmsaison kommen.

Checkliste herunterladen
Sind Sie auf Stürme vorbereitet? Hier ist die Checkliste.
Sind Sie auf Stürme vorbereitet? Hier ist die Checkliste.