Awards für Team- und Einzelleistungen werden von Caterpillar auch am Dienstag, den 10. März auf der CONEXPO-CON/AGG 2020 präsentiert
Zur weltweiten Veröffentlichung: März 2020
Mitteilungsnummer: 262PR20
Über 10.000 Fahrer in 30 Ländern nahmen an den nationalen Wettbewerben teil, die bei weltweit 70 Cat-Händlern veranstaltet wurden. Knapp 100 von ihnen traten dann Ende 2019 im auf vier verschiedenen Kontinenten ausgetragenen Halbfinale der Regionsmeisterschaften gegeneinander an. Daraus qualifizierten sich neun Fahrer mit ihrer überlegenen Beherrschung nicht nur der Maschine, sondern auch der darin eingebauten Technik. Sie trafen nach einem Jahr der Vorausscheidungen zum finalen Kräftemessen zusammen.
Das Finale der geschichtsträchtigen, ein Jahr dauernden Global Operator Challenge von Caterpillar fand am Dienstag, den 10. März 2020 im Operator Stadium auf dem Outdoor-Festivalgelände der Caterpillar CONEXPO-CON/AGG statt. Hier mussten die neun Finalisten in drei Teams – Amerika, Europa und Asien – sowohl einzeln als auch als Team ihr Können in drei verschiedenen Wettbewerben unter Beweis stellen.
Den Auftakt der Veranstaltung bildete um 9:30 Uhr die "Load & Carry"-Challenge. Die Aufgabe: Jeder Fahrer musste auf dem Cat®-Radlader 962M mit Production Measurement-Technologie die vorgeschriebenen Materialien laden und an festgelegte Stellen im Parcours bringen. In der nächsten Challenge "Control to a Tee" ging es darum, mit einem Cat-Minibagger 302 einen Golfball abzuschlagen und den Parcours dann bis zum Einlochen zu durchlaufen. In der letzten Challenge "In the Trenches" konnten die Teilnehmer dann auf einem mit Grade 2D ausgestatteten Cat-Bagger 325 ihre Qualitäten beim Grabenaushub unter Beweis stellen.
Bei der Bewertung ging es um Geschwindigkeit, Genauigkeit und souveräne Maschinenbeherrschung. Für Fehler gab es Zeitabzüge. Pokale warteten nicht nur auf den Gesamtsieger, sondern auch auf die jeweils schnellsten Fahrer in den Einzeldisziplinen sowie das Team mit der besten Gesamtzeit.
Championship-Preisträger
Am Ende setzte sich Jaus Neigum (Kanada), Americas West Champion, als Bester der Besten durch und wurde "Global Operator Challenge Champion" mit einem Allzeitrekord von nur 16:28 Minuten in allen drei Disziplinen. "Ich schwebe wie auf Wolken", freut sich Neigum. "Es war unglaublich. Ein ganz tolles Erlebnis, und Caterpillar kann stolz auf den heutigen Tag sein, der in die Geschichte eingeht."
Auf dem zweiten Platz folgte Thomas Murphy (Irland), Europe Champion, mit einer Gesamtzeit von 18:02 Minuten. Platz drei ging an Sebastian Behr (Deutschland), Europe Champion mit einer Gesamtzeit von 20:30 Minuten.
Darüber hinaus wurden die folgenden Preise verliehen:
Die neun Finalisten
Teilnehmer im Team Americas waren:
Teilnehmer im Team Europe waren:
Teilnehmer im Team Asia waren:
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |
www.cat.com/requestCatinfo |