Zur Veröffentlichung in Europa: März 2020
Mitteilungsnummer: 167PR20
Caterpillar kündigt die Veröffentlichung von Cat® Command for Compaction an, ein Fahrerassistenzsystem, das die Bodenverdichtung automatisiert und den Vertragsnehmer dabei unterstützt, eine hochwertige Verdichtung zu erreichen. Das Command for Compaction-System ist für ausgewählte Cat-Walzenzüge verfügbar.
Einfache Einrichtung und Bedienung
Die Einrichtung wird durch ein Display in der Fahrerkabine mit intuitiver Touchscreen-Schnittstelle vereinfacht, und das System kann mit gängigen Basisstationen verbunden werden, ohne dass ein Backoffice oder zusätzliche Design-Schritte erforderlich sind. Der Fahrer kennzeichnet mit der Maschine die Grenzen für den zu verdichtenden Bereich und trägt die Parameter für die Verdichtung ein. Wenn der Fahrer die Maschine in den "Auto"-Modus versetzt, steuert das System den Antrieb, die Lenkung und die Vibrationen der Maschine. Aktuelle Aufträge werden im System gespeichert und können über die Touchscreen-Schnittstelle aufgerufen werden.
Ein integriertes Objekterkennungssystem warnt den Fahrer, wenn ein Objekt im Weg ist. Wenn die Maschine einen Bereich erkennt, der nicht mithilfe der Vibration verdichtet werden kann, kann der Bediener das Vibrationssystem ausschalten und das System wieder aktivieren, wenn dieser Bereich hinter der Maschine liegt.
Einheitliche Ergebnisse
Durch die Automatisierung des Verdichtungsvorgangs werden Fertigkeitslücken des Fahrers durch konsistente Ergebnisse ausgeglichen, die auf den Fahrereingaben basieren. Command for Compaction ermöglicht eine Verdichtung guter Qualität, indem eine konstante Geschwindigkeit und eine korrekte Zählung der Ladespiele mit konsistenter und präziser Überlappung beibehalten wird. So kann der Fahrer die Verdichtungsvorgaben häufiger erreichen.
Weitere Informationen über Cat Command for Compaction erhalten Sie von einem Cat-Händler in Ihrer Nähe.
# # #
Hinweis für Redakteure: Caterpillar bringt Produkte und Dienstleistungsangebote in den einzelnen Vertriebsgebieten in unterschiedlichen Zeitabständen auf den Markt. Obwohl jede Anstrengung unternommen wird, die Produktbeschreibungen erst öffentlich zu machen, nachdem Caterpillar aus dem Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen die Bestätigung erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir Redakteure darum, die Verfügbarkeit und die technischen Daten beim örtlichen Händler gegenzuprüfen.
© 2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
®2020 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten