Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur weltweiten Veröffentlichung: Juni 2022
Mitteilungsnummer: 339PR22 – ENTWURF
Auf der bauma 2022 in München werden die Baumaschinen von Cat® vom Cat-Händler Zeppelin innerhalb und außerhalb der Halle B6 ausgestellt. Unter dem Motto "Let’s Do The Work™" werden die übergreifenden Botschaften aber auch über die Maschinen hinausgehen und Caterpillars breite Palette an Technologien, Dienstleistungen und Nachhaltigkeitslösungen hervorheben.
Ausgestellt werden mehr als 70 Cat-Maschinen und Anbaugeräte von Caterpillar Construction Industries (CI). Unabhängig davon wird die Caterpillar Industrial Power Systems Division (IPSD) mehrere Cat-Motoren aus ihrer vielfältigen Produktpalette von 0,5 l bis 30 l in Halle A4, Stand 336, ausstellen.
Fortschrittliche Technologien
Von einer einzelnen Maschine bis hin zu einer ganzen Flotte bietet das Technologie-Ökosystem von Caterpillar den Kunden die Möglichkeit, Anlagen zu verfolgen, zu überwachen, zu automatisieren und zu verwalten, um Kosten zu senken, die Produktivität und Sicherheit zu verbessern und die Flottenauslastung zu optimieren. Zu den zahlreichen Technologien, die auf der bauma 2022 gezeigt werden, gehört die Cat Command Station, die es dem Bediener ermöglicht, in einer virtuellen Kabine mit vertrauten Bedienelementen und Anzeigen zu arbeiten, egal ob er sich in der Nähe der Baustelle oder viele Kilometer entfernt befindet. Die Besucher können in der Command Station Platz nehmen und eine Maschine aus der Ferne bedienen.
Cat Productivity, über Laptops und mobile Geräte zugänglich, wird als einfach zu implementierende, cloudbasierte Anwendung vorgestellt, die einen vollständigen Überblick über die Maschinen- und Baustellenproduktion bietet. Es handelt sich um ein datenreiches Tool, das konsolidierte und umsetzbare Baustelleninformationen liefert, um die Leistung zu analysieren, die Sicherheit zu verbessern und den Gewinn zu erhöhen.
Cat Grade mit Assist für Bagger verwendet Maschinenpositionssensoren und vom Fahrer definierte Tiefen- und Neigungsparameter, um Ausleger- und Stielbewegungen für präzisere Abtragungen mit weniger Aufwand zu automatisieren, was zu einer um bis zu 45 % höheren Effizienz des Fahrers auf der Baustelle führt. Als fortschrittlichste integrierte OEM-Lösung für die Ortung von Anbaugeräten wird der Cat PL161 Anbaugerätefinder einfach an Anbaugeräten und anderen Gegenständen befestigt, sodass deren Position an mehreren Standorten angezeigt und die Anzahl der Arbeitsstunden verfolgt werden kann.
Lösungen für Dienstleistungen
Mit mehr als 1,2 Millionen vernetzten Anlagen, die über Cat VisionLink®-Technologien Maschinenbetriebsdaten erfassen und melden, nutzt Caterpillar diese Technologie, um seinen Kunden kompetente Dienstleistungen anzubieten, die auf jedes Budget und jedes Ziel zugeschnitten sind. Zu den Dienstleistungen, die die Besucher auf der bauma erleben werden, gehören die Customer Value Agreements (CVA), die den Kunden eine problemlose Übernahme ihrer neuen und gebrauchten Maschinen ermöglichen und so zur Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten beitragen.
Cat Equipment Management verfolgt den Standort und die Betriebsstunden der Geräte und überwacht die Nutzung und den Zustand der Maschinen. Dies ermöglicht den Kunden fundierte Entscheidungen, um die Betriebsabläufe reibungsloser, effizienter und profitabler zu gestalten. Den Teammitgliedern steht auch das neue cloudbasierte Cat Service Information System (SIS) 2.0 zur Verfügung, mit dem sie Teile auf www.parts.cat.com bestellen können. Es bietet eine effiziente und intuitive Nutzung von jedem Gerät aus. Remotedienste tragen dazu bei, Cat-Geräte mit maximaler Effizienz und Verfügbarkeit zu betreiben. Mit Remote Troubleshoot und Remote Flash können sich Händler mit der Maschine verbinden, um Fehlercodes zu diagnostizieren und die Betriebssoftware zu aktualisieren.
Die Besucher der bauma 2022 können sich auch über Hunderte von neuen Cat Reman- und Rebuild-Produkten sowie über verschiedene Reparaturoptionen informieren, die nicht nur die Betriebskosten für die Maschinen senken, sondern auch ihre Nachhaltigkeit verbessern. Cat-Maschinen werden gebaut, um Rebuilds zu ermöglichen, und die Cat Rebuild-Services führen Tests durch und überholen oder ersetzen bis zu 7000 Teile während eines Rebuilds, um eine Maschine in einen neuwertigen Zustand zu versetzen – zu 20–25 % der Kosten einer neuen Maschine. Der ausgestellte Cat 982M-Radlader ist ein Cat Certified Rebuild, der mit Cat Advansys™ GET (Ground Engagement Tools, Schneidwerkzeuge) für optimale Leistung sorgt. Das hammerlose System vereinfacht die Installation mit integrierten Haltekomponenten und optimiert die Nachrüstung. Cat Reman rettet, überarbeitet und überholt Komponenten, um Leistung und Haltbarkeit wie bei einem Neuteil zu bieten – zu einem Preis, der im Durchschnitt 40 % unter dem eines entsprechenden Neuteils liegt.
Führend in Sachen Nachhaltigkeit
Als führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen ist Caterpillar einzigartig positioniert, um Kunden beim Aufbau einer besseren, nachhaltigeren Welt zu unterstützen. Caterpillar Construction Industries hilft seinen Kunden mit nachhaltigen Praktiken und Entscheidungen an Ort und Stelle, indem es die Effizienz steigert: in der Werkstatt durch nachhaltige Wartungspraktiken sowie bei der Entwicklung von Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen.
Technologieintegration, Lösungen für Dienstleistungen sowie ein fortschrittliches Maschinendesign erhöhen die Betriebseffizienz, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und einem insgesamt niedrigeren CO2-Ausstoß pro Tonne führt.
Als weltweit erste Planierraupe mit Elektroantrieb bewegt der D6 XE bis zu 35 % mehr Material pro Liter Kraftstoff und erzeugt bis zu 35 % weniger CO2 als das Vorgängermodell D6T. Die Produktivität des Fahrers wird durch die breite Palette an Cat-Technologien um bis zu 50 % gesteigert. Die ausgestellte Maschine ist mit dem Cat Abrasion™-Laufwerk ausgestattet, das die Lebensdauer des Laufwerks bei Anwendungen mit hohem Abrieb und geringer bis mittlerer Beanspruchung verlängert, während die patentierte Konstruktion der entlasteten Laufrollen die Lebensdauer bis zu 2 Mal mehr als bei herkömmlichen Leiträdern verlängert.
Caterpillar hat sich verpflichtet, dass 100 % seiner neuen Produkte bis 2030 nachhaltiger sein werden als die vorherige Generation. Die 20 ausgestellten Cat-Bagger der nächsten Generation mit Kapazitäten von 1,6 bis 95 Tonnen zeichnen sich alle durch eine höhere Produktivität, einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch und einen geringeren CO2-Ausstoß pro Tonne aus als die Vorgängermodelle, die sie ersetzen. Der ausgestellte neue Cat 336 Bagger bietet klassenbeste Produktivität. Durch die längeren Intervalle von 1000 Stunden bei Öl- und Kraftstofffilterwechsel entfallen auch die Arbeitskosten für neun Öl- und Kraftstofffilterwechsel sowie die Ersatzteilkosten für 27 Öl- und Kraftstofffilter über 10.000 Betriebsstunden im Vergleich zu vielen 30–40-Tonnen-Baggern der Konkurrenz. Der ebenfalls ausgestellte Cat-Bagger 330 bietet bis zu 20 % mehr Kraftstoffeffizienz und stößt bis zu 15 % weniger CO2 pro Tonne bewegten Materials aus als der 330F. Darüber hinaus wird für den 330 eine neue Option für einen Verstellausleger angeboten, der ab Werk serienmäßig mit Cat Grade Control mit Assist ausgestattet ist und optional auf Cat Grade mit Advanced 2D oder Cat Grade mit 3D aufgerüstet werden kann.
Künftig werden Cat-Maschinen auch batterieelektrisch betrieben und damit frei von Abgasemissionen sein und dennoch eine hohe Produktivität bieten. Caterpillar wird den Besuchern der bauma 2022 mehrere Elektromodelle vorstellen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Darüber hinaus eignet sich die modifizierte elektrische Cat-Umschlagmaschine MH3024 hervorragend für den Einsatz in Innenräumen, wo weniger Mobilität erforderlich ist und keine Abgasemissionen anfallen dürfen.
Vollständiges Maschinensortiment ausgestellt
Die Ausstellung umfasst verschiedene Modellplattformen – von den XE-Modellen, die auf Leistung mit den neuesten Technologien und/oder fortschrittlichen Antriebssystemen ausgelegt sind, bis hin zu den GC-Modellen, die robuste Zuverlässigkeit und Wertigkeit bieten. So wird ein ganzes Spektrum an Anforderungen von Kunden und Anwendungen effektiv erfüllt.
Zu den Höhepunkten der Ausstellung der Caterpillar-Division Building Construction Products (BCP) gehören 9 Cat-Minibagger der nächsten Generation, die alle mehr Leistung, höhere Ausbrechkräfte, längere Serviceintervalle und niedrigere Eigentümer- und Betriebskosten bieten. Von den Modellen der 1- bis zur 10-Tonnen-Klasse verfügen diese Minibagger über einheitliche Funktionen und Bedienelemente, um die Schulung und Eingewöhnung der Fahrer zu erleichtern. Die 3,5- bis 10-Tonnen-Modelle der nächsten Generation können jetzt als Aftermarket-Option mit Cat Grade-Technologien ausgestattet werden.
Unter den ausgestellten kompakten Radladern werden die kürzlich vorgestellten Modelle Cat 906, 907 und 908 (in einer High-Lift-Konfiguration) zu sehen sein. Sie zeichnen sich durch einen neu gestalteten Fahrerstand aus, der exklusive Caterpillar-Technologien zur Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit nutzt, sowie durch den neuen Cat 2.8-Motor mit verbessertem Antrieb und Antriebsstrang für höhere Fahrgeschwindigkeiten und Antriebsleistung.
Die fast 30 ausgestellten Caterpillar Global Construction & Infrastructure(GCI)-Modelle werden von neun Raupen- und Vierradbaggern der nächsten Generation mit einer Kapazität von 15 bis 95 Tonnen, einem Schienenbagger und drei Umschlagmaschinen angeführt. Das stufenlose Getriebe (CVT, Continuous Variable Transmission) des mittelschweren Radladers 980 XE sorgt für eine um bis zu 35 % höhere Kraftstoffeffizienz im Vergleich zu den Modellen der M-Serie und verfügt über eine erweiterte Technologieplattform zur Steigerung der Maschinenleistung.
Im Hinblick auf den Transport großer Materialmengen sind auf dem Stand in Halle B6 Gelenk- und Muldenkipper mit Kapazitäten von 30 bis 70 Tonnen sowie die großen Cat-Radlader 992 und 988K XE zu sehen. Die jüngsten Aktualisierungen des 988K XE mit Elektroantrieb verleihen dem Lader schnellere Abwärtsgeschwindigkeiten, eine verbesserte Felgenzugkraft und eine höhere hydraulische Ausbrechkraft für eine um bis zu 5 % höhere Produktion.
Abgerundet wird die CI-Ausstellung durch die jüngsten Aktualisierungen der D4-Dozer, die mit verbesserten Sichtlinien, reduzierten Betriebskosten und der breitesten Auswahl an einfach zu bedienenden Technologiefunktionen den Wert der Maschine noch weiter steigern. Der Motorgrader Cat 120 GC mit niedriger Kabinenoption für den Transport zeichnet sich durch seinen zuverlässigen, kostengünstigen Betrieb bei verschiedensten Anwendungen wie Arbeiten der öffentlichen Hand, Instandhaltung von Landstraßen und Feinplanieren aus. Der ausgestellte Cat-Verdichter CB2.5 und der Vibrationsverdichter CS12 GC wurden für den Vermietungseinsatz und für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Beanspruchung entwickelt und zeichnen sich durch niedrige Gesamtbetriebskosten, einfache Bedienung und lange Serviceintervalle aus.
Ergänzend zur Cat-Baumaschinenpalette werden Dutzende von Anbaugeräten ausgestellt. Die breite Palette umfasst Hämmer, Schneidgeräte, Greifer, Kupplungen, Schaufeln, Smart-Planierschilder, Schnecken, Abbruchgreifer und Tiltrotator-Systeme.
Es werden auch Mitarbeiter von Cat Financial vor Ort sein und über Details zu den neuesten Sonderangeboten, Leasing- und Finanzierungsprogrammen und erweiterten Schutzpaketen informieren, die darauf zugeschnitten sind, die Investitionen und den Erfolg der Kunden zu sichern.
Führend bei der Energiewende
Die Caterpillar Industrial Power Systems Division wird in Halle A4, Stand 336 eine Reihe aktueller und zukünftiger Energielösungen ausstellen, die Erstausrüster bei ihren Zielen im Zusammenhang mit der Energiewende hin zu einer nachhaltigeren Zukunft unterstützen sollen. Zu sehen sind ein neu vorgestelltes Cat C3.6-Industrieantriebsaggregat sowie die Motoren C7.1, C9.3B, C13B und C18, die alle die EU-Abgasnormen der Stufe V erfüllen und mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen kompatibel sind. Zu den Kraftstoffoptionen gehören Biodiesel bis zu B20 und 100 % hydriertes Pflanzenöl (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) gemäß EN1594, was den Nachhaltigkeitszielen der Kunden entgegenkommt. Die Ausstellung umfasst auch das neueste Telematikangebot von Caterpillar, das die Konnektivitätsanforderungen der Kunden unterstützt.
###
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |