Zur Veröffentlichung in Europa: März 2015
Pressemitteilung Nr. 60PR15
Mit der Einführung der neuen Maschinen der Baureihe F2 – 427F2, 428F2, 432F2, 434F2 und 444F2 – baut Caterpillar auf seiner höchst erfolgreichen Palette von Baggerladern der Baureihe F auf. Die neuen Typen zeichnen sich durch eine völlig neue Fahrerkabine sowie durch eine Motorentechnik aus, die die Maschinenleistung erhöht und Kraftstoff spart. Die Fahrerkabine bietet nach der Umgestaltung ein moderneres Aussehen und ist unter anderem durch verbesserte Sicht auf die Ladevorrichtung bei maximaler Hubhöhe und durch Verringerung der Innengeräuschpegel auf 74 dB(A) ganz am Fahrer orientiert.
Bei den Maschinenbedienelementen wurde die Ergonomie durch eine neue höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule verbessert, der Differenzialsperrschalter wurde zur Ladersteuerung verlagert. Maschinen mit Vorsteuerung weisen neue Mehrstellungs-Heckbaggerbedienelemente auf, durch die die Fahrer die jeweils bequemste Arbeitsposition einnehmen und Ermüdung vorbeugen können. Zur Erhöhung des Komforts ist eine Fahrtrichtungssteuerung in die Ladersteuerung integriert.
Die Trittstufen der Fahrerkabine wurden neu gestaltet: durch die geringere Höhe kann die Kabine sicherer betreten und verlassen werden und eine elastische Befestigung der unteren Stufe verhindert Beschädigungen durch große Fremdkörper. Die neue Fahrerkabine ist so ausgelegt, dass die Fahrer problemlos zwischen Lader- und Heckbagger-Position wechseln können, und ein luftgefederter Sitz sorgt für dauerhaften Komfort, bei kaltem Wetter vor allem die optionale Ausführung mit Sitzheizung. Eine neue Flüssigkristallanzeige liefert die zur Überwachung der Maschinenleistung erforderlichen Informationen, neue Schalter weisen zur einfachen Betätigung unabhängig von den Umgebungslichtverhältnissen eine verbesserte Hintergrundbeleuchtung auf und es kommen jetzt langlebigere LED-Heckleuchten zum Einsatz.
Der neue Parallelogramm-Frontscheibenwischer vergrößert das Wischfeld. Dadurch und durch eine über die gesamte Breite verlaufende gelochte Sonnenblende wird die Sicht nach vorn verbessert. Alle Glasflächen mit Ausnahme der gewölbten Frontscheibe sind flach und lassen sich dadurch schnell und kostengünstig austauschen.
Für den Maschinenführer von heute ist Netzwerkanbindung unerlässlich. Die Baureihe F2 bietet die Möglichkeit von Bluetooth-Funkverbindungen zur Erleichterung der Kommunikation mit anderen Personen auf der Baustelle. Ein neues Tastatur-Sicherheitssystem bietet zusätzlichen Schutz für die Maschine und mittels Satelliten- oder Mobilfunktechnik kann das Telematiksystem ProductLink™ zur Verfolgung von Maschinenstandort und Betriebsparametern genutzt werden.
Emissionslösung Stufe IV
Die neuen Baggerlader 428F2, 432F2, 434F2 und 444F2 sind mit dem Cat-Motor C4.4 ACERT™ und einem System der katalytischen Abgasnachbehandlung durch selektive Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) ausgerüstet. Bei SCR handelt es sich um eine bewährte, zuverlässige, allgemein anerkannte Technik zur Begrenzung der Emission von Stickoxiden (NOx), bei der man das Abgas mit Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – einem spezifischen Gemisch aus Harnstoff und Wasser – bei Vorhandensein eines Katalysators reagieren lässt. Abgesehen vom Auffüllen des DEF-Tanks erfordert das System kein aktives Eingreifen des Fahrers.
Wenn es auf geringen Kraftstoffverbrauch ankommt, kann der Fahrer den ECO-Modus wählen, der kompetente Leistung und Steuerbarkeit bei einer Kraftstoff sparenden niedrigeren Motordrehzahl ermöglicht. Je nach Maschinentyp gibt es verschiedene Motorleistungen: 70 kW (95 HP), 74,5 kW (101 HP) oder 82 kW (110 HP). Zur Steigerung des Komforts gehört ein Fremdstartsystem zur Standardausrüstung.
Typspezifische Änderungen
Ganz neu in der Palette der Cat-Baggerlader ist der 427F2, der von einem 55 kW (74,9 HP) starken Cat-Motor C3.4B angetrieben wird, der keine SCR-Nachbehandlung erfordert und nur mit einem Dieselpartikelfilter die Emissionsnormen der Stufe IIIB erfüllt. Der 427F2 kann mit einem optionalen Automatikgetriebe (6V/3R) mit Wandler mit Überbrückungskupplung ausgerüstet werden, das effiziente Fahrgeschwindigkeiten gewährleistet. Der 427F2 verbindet ausgezeichnetes allgemeines Leistungsvermögen mit einem im Vergleich zum 428F2 um bis zu 10 Prozent geringeren Kraftstoffverbrauch, dadurch bieten die neuen Typen sich für kleinere Betriebe und Verleihunternehmen an.
Der 428F2 und der 434F2 bieten außerdem einen größeren Hydraulikstrom und dadurch optimale Hydraulikleistung.
30 Jahre Erfolg mit Baggerladern
Caterpillar kann 2015 auf 30 Jahre Baggerlader-Produktion zurückblicken und hat in dieser Zeit mehr als 300.000 Maschinen gefertigt, die weltweit im Einsatz sind. Die Einführung der Baureihe F2 mit ihren innovativen Veränderungen zur Erhöhung des Fahrerkomforts, Einhaltung der geltenden Emissionsnormen, Verbesserung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten gewährleistet die Fortsetzung dieses Erfolgs.