Caterpillar bietet Objekterkennungssysteme für mobile Tagebaumaschinen aller Fabrikate an

Zur weltweiten Veröffentlichung: September 2016
Pressemitteilung Nr. 479PR16

Caterpillar gibt bekannt, dass für weitere Cat-Maschinen und für mobile Tagebaumaschinen praktisch aller Fabrikate Detect-Objekterkennungssysteme von Cat® MineStar™ verfügbar sind. Cat-Maschinen, für die es bislang keine Ausrüstungsoption gab, sowie Maschinen anderer Fabrikate können jetzt mit den Kameras, Radargeräten und Fahrerkabinenanzeigen ausgestattet werden, die den Fahrern mobiler Maschinen einen besseren Überblick über die Örtlichkeiten vermitteln.

Objekterkennungsanlagen mit einer bis vier Kameras und bis zu acht Radargeräten sind für das Einsatzspektrum von der kleinen Hilfsmaschine bis zum größten Steinbruchmuldenkipper lieferbar. Sie haben denselben Funktionsumfang wie das bewährte Objekterkennungssystem, mit dem Cat-Steinbruchmuldenkipper ab Werk ausgerüstet sind und das für etliche Cat-Radlader und -Raddozer optional ab Werk lieferbar ist.

Mit der erweiterten Reihe von Nachrüstsätzen lassen sich zum Nutzen von Fahrern und Wartungstechnikern die Sicherheit verbessern und gemischte Flotten vereinheitlichen. Das Objekterkennungssystem befindet sich komplett in der Maschine und erfordert weder die Installation noch den Betrieb von Infrastruktur außerhalb der Maschine. Das System wird von den Cat-Händlern in vollem Umfang unterstützt.

Objekterkennung funktioniert

Die Detect-Objekterkennung ist so konzipiert, dass sie beim Starten und bei langsamer Fahrt der Maschine in Funktion tritt. Mittels Radar erkennt das System automatisch Gefahren, wie zum Beispiel andere Maschinen oder Fahrzeuge, in kritischen Bereichen um die Maschine – vorn, hinten und auf beiden Seiten. Außerdem bietet das System spezifische Kameraeinstellungen, um dem Fahrer zu zeigen, wo mögliche Gefahren erkennbar sind. Auf der Fahrerkabinenanzeige blinkt ein Näherungsbalken je nach Entfernung des erkannten Objekts gelb oder rot.

Weitere Informationen über Detect-Objekterkennung und andere Funktionen von Cat MineStar System erhalten Sie am Caterpillar-Stand auf der MINExpo 2016, bei Ihrem Cat-Händler oder unter: www.cat.com/minestar

Objekterkennungssysteme Objekterkennungssysteme

# # #

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten