Für die Veröffentlichung in Europa, der Türkei, Israel: Januar 2021
Mitteilungsnummer: 5PR21
Der neue Cat®-Abbruchbagger 340 UHD mit ultralanger Abbruchausrüstung wurde für schwere Abbrucharbeiten an hohen Gebäuden konstruiert. Er zeichnet sich durch eine um 13 % höhere Bolzenhöhe als der 340F UHD aus und kann damit bis hinauf in das achte Stockwerk reichen. Mehr Konfigurationen mit UHD- und kurzem Steckausleger/Stiel sowie eine breites Angebot an Cat-Anbaugeräten für den Abbruch bedeuten noch mehr Flexibilität für die Maschine, damit die Anforderungen des Kunden am Einsatzort erfüllt und die Maschinenauslastung maximiert werden können. Das einzigartige Kupplungssystem ermöglicht einen Wechsel zwischen zwei UHD-Fronten sowie kurzen Steckauslegern und Stielen ohne Spezialwerkzeuge in 15 Minuten.
Durch die überarbeitete Konstruktion lässt sich der Bagger 340 UHD leichter transportieren. Das hydraulisch betätigte Laufwerk mit Spurverstellung ist sowohl auf überragende Stabilität als auch auf effizienten Transport ausgelegt. Die ausgefahrene Breite von 4000 mm mit 600-mm-Bodenplatten kann für den Transport auf nur 3000 mm eingefahren werden. Aufgrund des nun einteilig konstruierten Traggestells, das beim 340F UHD zweiteilig ausgeführt war, zeichnet sich der UHD-Ausleger durch eine Transporthöhe von weniger als 3000 mm aus. Der 340 UHD mit Laufwerk ohne Spurverstellung hat eine reduzierte Transporthöhe von 3403 mm, 117 mm weniger als die vorherige F-Serie.
Flexibel und effizient
Beim neuen 340 UHD können Stiele mit Schnellwechslern der Cat-CW-Serie, des Typs S oder mit Bolzengreifer ausgestattet werden, um die Vielseitigkeit und Produktivität der Maschine zu steigern. Es gibt zwei Optionen für die UHD-Front. Die 22-m-Front kann bis zu 3,7 Tonnen am Löffelbolzen bewältigen und hat eine maximale Reichweite von 13,55 m am Stielkopf über die Front und die Seite der Maschine. Die 25-m-Front kann ein Höchstgewicht von 3,3 Tonnen am Löffelbolzen aufnehmen und bietet eine maximale Reichweite von 13,33 m am Stielkopf über die Front und die Seite der Maschine. Dies passt zu der Palette der Cat-Universalscheren, insbesondere zu der MP332 und der MP324.
Die Hydraulikleitungen für den Ausleger können einfach von Hand und ohne Spezialwerkzeuge angeschlossen und getrennt werden. So kann die UHD-Front in nur wenigen Minuten durch einen kurzen Steckausleger ausgewechselt werden. Die Kunden können einen ein- oder zweiteiligen Ausleger auswählen, um eine hohe Produktivität beim Beladen von Lkw zu erzielen oder Abbrucharbeiten auf unteren Gebäudegeschossen vorzunehmen. Es sind drei Stiele mit Längen von 2,8 m, 3,2 m und 3,9 m erhältlich. Durch diese Flexibilität lässt sich die Maschinenauslastung maximieren. Das serienmäßige Cat Payload ermöglicht es, die Ladung während der Fahrt zu wiegen und Nutzlastschätzungen in Echtzeit einzusehen, sodass die Bediener mit dem einteiligen kurzen Steckausleger präzise Lastziele erreichen können. (Die Caterpillar Payload-Überwachung wird später in 2021 freigeschaltet.)
Der Motor Cat C9.3B im neuen Bagger 340 UHD mit einer Nennleistung von 232 kW erfüllt die Emissionsnormen gemäß Stufe V (EU) und kann mit Diesel- oder Biodieselkraftstoff bis B20 betrieben werden, je nach Anforderungen am Einsatzort. Die drei Motorleistungsmodi Power, Smart und Eco stellen die Maschine gemäß den Anforderungen des Einsatzes ein, was den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum 340F UHD erheblich senkt. Im Smart-Modus werden Motor- und Hydraulikleistung automatisch angepasst. So steht die maximale Leistung zur Verfügung, wenn sie gebraucht wird, und bei weniger anspruchsvollen Aufgaben wird die Leistung verringert, um Kraftstoff zu sparen. Ein neuer Hydraulik-Umkehrlüfter mit hohem Wirkungsgrad kühlt den Motor nur bei Bedarf und reduziert so den Kraftstoffverbrauch.
Produktivität und Komfort für den Bediener
Auf dem neuen, 254 mm großen Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung kann der Bediener effizient durch die Maschinenkonfiguration und die Betriebsparameter navigieren. Das aktive Standsicherheits-Überwachungssystem von Cat informiert den Fahrer auf dem neuen Monitor fortlaufend darüber, ob sich das Arbeitsgerät im sicheren Arbeitsbereich befindet, und gibt bei Annäherung an die Kippgrenze akustische und optische Warnungen aus. Die Seitenleiste für das Stabilitätsverhältnis weist eine Skala von 1,5 bis 100 % auf. Sie ändert je nach Verhältnis ihre Länge und die Farbe von grün zu gelb zu rot.
Der neue Premium-Sitz mit Heizung und Belüftung wurde für Bediener aller Größen konzipiert; er ist 5 % breiter als vorherige Ausführungen. Seine hochklappbare Seitenkonsole links erleichtert den Ein- und Ausstieg um bis zu 45 %. Der Bediener kann die Einstellungen für den Maschinenbetrieb einschließlich der Joystick-Tasten programmieren; das System speichert diese Einstellungen nach Fahrerkennung.
Der 340 UHD zeichnet sich durch eine um 30 Grad kippbare Fahrerkabine aus, die mehr Produktivität beim Abbruch und eine komfortable Sichtlinie bei der Arbeit bis in das achte Stockwerk ermöglicht, ohne dass der Bediener seinen Nacken übermäßig belasten muss. Die UHD-Front hat eine Vorrüstung für eine Arbeitsgerätekamera, damit das Werkzeug auch bei Arbeiten in großer Höher besser eingesehen werden kann. Zur Sicherheit ist die Abbruchkabine mit Steinschlagschutz (FOGS, Falling Object Guard Structure) sowie vorne und im Dach mit 10-mm-Verbundglas P5A ausgestattet. Die Front- und die Dachscheibe weisen einteilige Parallel-Scheibenwischer mit drei Intervallstufen und Waschanlage auf. Die serienmäßigen Rückfahr- und Seitenkameras geben dem Bediener auf dem Monitor in der Fahrerkabine eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich. Optional ist eine Rundumkamera erhältlich.
Vereinfachte Wartung
Die Wartungsintervalle des Cat-Baggers 340 UHD wurden verlängert und synchronisiert, um die Betriebskosten zu senken und die Wartungszeiten zu reduzieren. Der neue Hydraulikfilter bietet eine bessere Filterleistung und mit einem Wechselintervall von 3000 Betriebsstunden eine um 50 % längere Nutzungsdauer. Die Rücklaufsperrventile halten das Öl beim Filterwechsel sauber. Der Motor-Ansaugluftfilter mit Vorreiniger weist eine doppelt so hohe Staubaufnahmekapazität wie die bisherige Ausführung auf. Alle Kraftstofffilter sind auf der rechten Seite der Maschine zusammengefasst; sie weisen ein synchronisiertes Wechselintervall von 1000 Betriebsstunden auf. Die Bediener können die Nutzungsdauer der Filter und Wartungsintervalle der Maschine bequem über den neuen Monitor in der Fahrerkabine nachverfolgen.
Ein vom Boden erreichbarer Ausschalter macht die Wartung sicherer: Seine Betätigung unterbricht die gesamte Kraftstoffzufuhr zum Motor und schaltet die Maschine ab. Die neue, flache Motorhaube der Maschine verbessert die Sicht nach hinten. Ihre weite Öffnung vereinfacht Wartungsarbeiten und die Ölstandskontrolle. Alle anderen Stellen für die tägliche Routinewartung sowie die Wasserablässe für das Kraftstoffsystem und den Kraftstofftank sind einfach vom Boden aus erreichbar, was Zeit spart. Damit Flüssigkeitsproben für die Analyse effizient entnommen werden können, sind alle Cat S·O·S SM-Probenzapfventile bequem vom Boden aus erreichbar.
Technologie steigert Effizienz beim Management (Software wird 2021 freigeschaltet)
Neben Cat Payload finden sich im neuen 340 UHD mit dem kurzen Steckausleger eine Vielzahl von Cat-Technologien, die die Produktivität und Effizienz bei der Wartung steigern. Cat e-Fence und Cat Grade mit 2D führen den Bediener über den Touchscreen-Monitor automatisch in Bezug auf Tiefe, Neigung und horizontalen Abstand zum Planum und erhöhen dadurch die Maschinenproduktivität. Die Maschine kompensiert mit GPS- und GLONASS-Systemen die durch schrägen Untergrund verursachte Längs- und Querneigung des Baggers automatisch.
Das serienmäßige Cat Product Link™ erfasst wesentliche Daten zu Betrieb und Zustand der Maschine und übermittelt diese Daten über VisionLink™ an Außendienstmanager und das Büro, was die Effizienz bei der Flottenverwaltung steigert. Bei der Fehlersuche per Fernzugriff werden die von Product Link erfassten Echtzeit-Maschinendaten ohne Serviceeinsatz vor Ort und ohne Beeinträchtigung der Maschinenproduktivität diagnostisch analysiert. Mit Software-Updates per Fernzugriff wird bequem sichergestellt, dass der 340 UHD mit der neuesten Version der Bordsoftware läuft, indem die Updates außerhalb des Produktionszeitplans der Maschine eingetaktet werden. Mit der Cat-App können Standorte, Betriebsstunden und Wartungspläne der Flotte nachverfolgt und Warnungen auf Mobilgeräten empfangen werden.
Weitere Informationen zum neuen Cat-Bagger 340 UHD mit ultralanger Abbruchausrüstung erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder unter www.cat.com.
|
Cat® 340 UHD |
Motor |
Cat C9.3B |
Nettoleistung – ISO 14396, kW |
232 |
Einsatzgewicht, kg |
55.500 (2)/54.700 (1) |
Max. Gewicht am Stielkopf, kg |
3300 (2)/3700 (1) |
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf, m |
25 (2)/22 (1) |
Maximale Grabtiefe3, m |
6,01 |
Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen, und der Motor war dabei mit Lüfter
bei Mindestdrehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
1) UHD-Front 22 m
2) UHD-Front 25 m
3) Einteiliger kurzer Steckausleger und Stiel R 3,9 m
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Trimble Navigation Limited.
©2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |
|
|