Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea: November 2022
Mitteilungsnummer: 351PR22
Der neue Cat®-Hydraulikbagger 352 vereint mehr Leistung mit einem größeren Kontergewicht, damit größere Anbaugeräte eingesetzt werden können. Dies bedeutet eine höhere Produktivität und damit potenziell höhere Gewinne.
"Der 352 ist für große Einsätze gebaut und bietet unvergleichliche Leistung in seiner Größenklasse", so Brian Abbott, globaler Produktmanager für Großhydraulikbagger bei Caterpillar. "Er kann mit Löffeln mit hoher Kapazität ausgerüstet werden, mit denen sich große Materialmengen in weniger Durchläufen ausheben und laden lassen, oder auch mit großen Hämmern, die auf anspruchsvolle Anwendungen in Steinbrüchen ausgelegt sind."
Der Unterwagen des Baggers 352 ist wahlweise ohne oder mit Spurverstellung erhältlich. Der Unterwagen mit Spurverstellung kann auf eine Breite von 2390 mm (7'10") eingefahren werden, was den Transport stark vereinfacht. Ausgefahren ist er 150 mm (6") breiter als der Unterwagen ohne Spurverstellung und bietet damit mehr Stabilität.
Für die Fahrerkabine sind verschiedene Ausstattungsoptionen verfügbar. Die Deluxe-Ausführung umfasst einen beheizten, luftgefederten Sitz. In der Premium-Ausführung ist ein beheizter, belüfteter Sitz mit Luftfederung enthalten. Beide verfügen über eine kippbare linke Konsole, die den Einstieg in die und den Ausstieg aus der Maschine erleichtert. Die optionale Cat-Joystick-Lenkung vereinfacht das Manövrieren des Baggers mit einhändiger Bedienung. Sie umfasst außerdem einen Fahrtregler, der Überführungsfahrten erleichtert.
Der 352 bietet den schlüssellosen Start per Knopfdruck und optional einen Bluetooth®-Schlüsselanhänger. Außerdem lässt sich der Motor mit einem Fahrerkennungs-Passcode starten. Mit der eindeutigen Fahrerkennung können Präferenzen einzelner Bediener für Joystick-Tastenbelegung, Ansprechverhalten und Schaltmuster gespeichert und wiederhergestellt werden. Ein hochauflösender Touchscreen-Monitor ermöglicht die schnelle Navigation durch die Bedienelemente sowie den einfachen Zugriff auf das digitale Bedienungshandbuch der Maschine.
Intelligente Technologie
Die serienmäßige Cat Grade-Technologie steigert die Produktivität des Baggers um bis zu 45 Prozent. Cat 2D Grade gibt über den Monitor in der Fahrerkabine und akustische Warnungen die Tiefe und Neigung an, und mit der Standardausführung von Cat Grade Assist lässt sich das Planum beim Graben mit Einhebelsteuerung ganz einfach einhalten. Durch die Aufrüstung auf Cat Grade mit erweitertem 2D oder Grade mit 3D wird der Bagger um die Möglichkeiten ergänzt, Entwürfe zu erstellen und zu bearbeiten sowie effizient Aufträge mit komplexeren Sollhöhen abzuarbeiten. Alle Cat Grade-Systeme sind mit Funkgeräten und Basisstationen von erstklassigen Drittanbietern kompatibel.
Der Bediener kann bis zu vier Tiefen- und Neigungsversätze speichern, um schnell und ohne Neigungsprüfer abtragen zu können. Das bordeigene Wägesystem Cat Payload bietet Gewichtsschätzungen in Echtzeit, ohne dass der Ausleger geschwenkt werden muss, und hilft so dabei, genaue Sollnutzlasten zu erzielen und damit die Betriebseffizienz zu steigern. Das System kann mit VisionLink® kombiniert werden, um Produktionsziele aus der Ferne zu verwalten. Cat Swing Assist hält Schwenkvorgänge des Baggers bei der Beladung von Lkw und dem Grabenaushub automatisch an, wenn vom Bediener definierte Sollwerte erreicht werden. Dies steigert die Sicherheit und spart Kraftstoff. Die Hammer-Abschaltautomatik warnt den Bediener nach 15 Sekunden Dauerbetrieb und schaltet den Hammer nach 30 Sekunden automatisch ab. So wird unnötiger Verschleiß von Anbaugeräten und dem Bagger verhindert.
Der Motor mit 330 kW (443 hp) und das elektrohydraulische System haben ausreichend Leistung, um sich effizient durch schwierige Materialien durchzuarbeiten. Die Turbo-Füllautomatik steigert die Eindringkraft des Löffels um 8 %, wenn beim Eindringen Widerstand festgestellt wird, und die Schwerlasthubautomatik steigert die Hubkapazität um 8 %, was beim Anheben schwerer Lasten wie Sandkisten und Rohrleitungen nützlich ist. Mit den Zusatzhydraulikoptionen lässt sich eine breite Palette von Cat-Anbaugeräten verwenden, was die Vielseitigkeit steigert.
Drei Motormodi ermöglichen es, die Baggerleistung an die Anforderungen der jeweiligen Aufgabe anzupassen. Der Smart-Modus passt die Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Grabbedingungen an und reduziert so den Kraftstoffverbrauch. Im Power-Modus wird die maximale Energie für die anspruchsvollsten Aufgaben bereitgestellt. Im Eco-Modus wird die Motordrehzahl konstant auf 1500/min eingeregelt, um den Kraftstoffverbrauch so niedrig wie möglich zu halten.
Zuverlässige Leistung, einfache Wartung
Der 352 bietet in nahezu jeder Umgebung zuverlässige Leistung. Händler haben die Möglichkeit, über die Fehlerbehebung und Software-Updates per Fernzugriff bereits vor einem Besuch vor Ort auf die Maschine zuzugreifen und Fehlercodes zu diagnostizieren oder das Betriebssystem zu aktualisieren. Product Link™ erfasst automatisch wesentliche Maschinenbetriebsdaten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Wartungsbenachrichtigungen, Diagnosecodes und Maschinenzustand und macht diese online über Web- und Mobilanwendungen verfügbar.
Der Bagger eignet sich für hohe Umgebungstemperaturen von bis zu 52 °C (125 ˚F). Er bietet eine Kaltstartfähigkeit bei bis zu -18 °C (0 ˚F) und kann in einer Höhe von bis zu 4500 m (14.764') über dem Meeresspiegel arbeiten. Dank des automatischen Warmlaufs der Hydraulik ist die Maschine bei niedrigen Temperaturen schneller einsatzbereit. Gleichzeitig wird die Lebensdauer der Komponenten verlängert.
Der Lufteinlassfilter mit Vorreiniger zeichnet sich durch eine hohe Staubaufnahmekapazität aus. Der hocheffiziente Hydrauliklüfter kühlt den Motor nur bei Bedarf und reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch. Langlebige Kraftstoff-, Öl und Luftfilter sowie die synchronisierten Serviceintervalle von 1000 Stunden für Öl- und Kraftstofffilter führen zu kürzeren Ausfallzeiten. Durch die längeren Intervalle entfallen die Arbeitskosten für neun Öl- und Kraftstofffilterwechsel sowie die Ersatzteilkosten für 27 Öl- und Kraftstofffilter über 10.000 Betriebsstunden im Vergleich zu vielen Konkurrenzmodellen in derselben Größenklasse.
Weitere Informationen zum neuen Cat-Hydraulikbagger 352 erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder im Internet unter https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C13B |
Nettoleistung – ISO 9249, kW (hp) |
330 (443) |
Einsatzgewicht*, kg (lb) |
50.500 (111.300) |
Einsatzgewicht**, kg (lb) |
51.500 (113.500) |
Max. Grabtiefe*, mm ('/") |
8210 (26'11") |
Max. Grabtiefe**, mm ('/") |
7080 (23'3") |
Max. Reichweite auf Standlinie*, mm ('/") |
12.150 (39'10") |
Max. Reichweite auf Standlinie**, mm ('/") |
11.310 (37'1") |
Max. Ladehöhe*, mm ('/") |
7420 (24'4") |
Max. Ladehöhe**, mm ('/") |
7380 (22'3") |
Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator vorgenommen.
* Unterwagen ohne Spurverstellung, Standardausleger, Standardstiel R3.9TB (12'10"), GDC-Löffel 3,30 m3 (4,32 yd3), Dreistegbodenplatten 900 mm (35") und Kontergewicht 9,8 t (21.605 lb)
** Unterwagen mit Spurverstellung, Standardausleger, Standardstiel R2.9TB (9'6"), SD-Löffel 2,50 m3 (3,27 yd3), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 9,8 t (21.605 lb)
###
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
©2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
Presseanfragen |
Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Leseranfragen |