Cat®-Minibagger mit 6 bis 9 Tonnen Gewicht
Cat®-Minibagger mit 6 bis 9 Tonnen Gewicht

Die neuen e-Fence- und Indicate-Technologien für Cat®-Minibagger zwischen 6 und 9 Tonnen vereinfachen die Bedienung, verbessern die Genauigkeit, reduzieren die Kosten und unterstützen die Sicherheit bei der Arbeit

 

Für die Veröffentlichung in Europa: September 2022
Mitteilungsnummer: 591PR22

Caterpillar stellt zwei neue benutzerfreundliche Technologien für Minibagger (MHE) vor: Indicate und e-Fence können für die Cat®-Minibagger 306 CR, 308 CR und die neue Generation 309 CR genutzt werden.

Die neue benutzerfreundliche Technologie e-Fence für Cat-Minibagger begrenzt die Bewegung der Maschine auf einen vom Bediener festgelegten Bereich, während der Bediener mit Indicate Planierarbeiten schneller abschließen kann. Diese Technologien eignen sich hervorragend für das Graben von Löchern, Entwässerungs- und Abwassersysteme, Bewässerung, Stromkabel und ähnliche Anwendungen. Mit ihnen können Bediener unabhängig von ihrem Erfahrungsniveau effizienter und konsistenter arbeiten.

Voreingestellte Grenzen mit e-Fence

Die benutzerfreundliche MHE-Technologie e-Fence schränkt die Bewegung der Maschine automatisch auf einen vom Bediener festgelegten Bereich für Decke, Boden, Wand und Schwenkung ein. Bediener können sorgenfrei und effizient arbeiten, da Konstruktionen über, unter, vor, rechts oder links der Maschine vermieden werden. 

Sobald die Bereichsgrenzen in e-Fence über den Touchscreen-Bildschirm der Maschine eingerichtet wurden, kann kein Teil von Ausleger, Stiel oder Löffel diese vordefinierte(n) Grenze(n) überschreiten. Durch das Einstellen von Höhenbegrenzungen mit e-Fence Ceiling können Bediener Hindernisse wie Stromleitungen, Decken oder Zweige vermeiden. Lichtleitfaser-Kabel und Versorgungsleitungen werden durch die mithilfe von e-Fence Floor eingestellten Grenzwerte geschützt. Konstruktionen, die sich vor der Maschine befinden, werden durch e-Fence Wall geschützt. Wenn der Bagger in der Nähe von Straßenverkehr, Gehwegen oder Ladebereichen verwendet wird, kann e-Fence Swing zur Vermeidung von Kollisionen eingesetzt werden.

e-Fence eignet sich hervorragend für neue Bediener, die innerhalb eines begrenzten Bereichs arbeiten müssen, und minimiert Auftragskosten für Reparaturen und Ausfallzeiten, die auf beschädigte Ausrüstung zurückgehen, sowie Gebühren für die Beschädigung von Einrichtungen und Konstruktionen. Erfahrene Bediener unterstützt e-Fence dabei, effizienter und sicherer zu arbeiten, und das mit weniger erforderlichen Mitarbeitern im Arbeitsbereich.

Schnelleres Planieren mit Indicate

Die benutzerfreundliche MHE-Technologie Indicate ist ein Planiersystem für den Einstieg, das sicht- und hörbare Hinweise auf die Löffelposition liefert und diese mit der gewünschten Planierstufe vergleicht. Auf diese Weise werden Bediener dabei unterstützt, auf Anhieb genau die richtige Menge Material abzutragen. Unabhängig vom Kompetenzniveau erreichen Bediener das Zielplanum schneller und präziser, ohne dabei auf das Prüfen der Höhe auf dem Boden angewiesen zu sein, was für ein sichereres Arbeitsumfeld sorgt.

Mithilfe von Indicate wählt der Bediener die gewünschte Tiefe und Neigung über das Führungssystem in der Fahrerkabine, wobei auf dem Bildschirm Echtzeitinformationen zur laufenden Arbeit und dem Annähern an das Zielplanum angezeigt werden. Mit dieser Technologie können Bediener Planierarbeiten schneller abschließen, ohne zu viel abzutragen, während sie Zeit, Arbeitskraft und Kosten im Allgemeinen sparen.

Beide benutzerfreundlichen MHE-Technologien, e-Fence und Indicate, werden mit den Funktionen für Schwenk- und Löffel-Unterstützung geliefert, wofür Ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die Schwenk-Unterstützung stoppt die Schwenkung der Maschine automatisch an einem oder zwei eingestellten Punkten und eignet sich somit hervorragend für das Beladen und für den Grabenaushub. Auf diese Weise können Bediener die gewünschte Schwenkung problemlos wiederholt und mit weniger Aufwand erreichen, was Kraftstoff einspart und die Taktzeiten verbessert. Die Löffel-Unterstützung behält den zuletzt verzeichneten Löffelwinkel für exakte Neigungs-, Planier-, Feinplanier- und Grabenaushubarbeiten bei.

Die Cat-Minibagger Cat 306 CR, 308 CR der laufenden Produktion und der Cat-Minibagger 309 CR der nächsten Generation sind werkseitig auf die Verwendung der benutzerfreundlichen Technologien e-Fence und Indicate eingerichtet, was die Installation vor Ort vereinfacht und beschleunigt. Indicate und e-Fence können zusammen als Paket oder als individuelle Funktionspakete bestellt werden und entweder im Werk oder von einem Cat-Händler über ein Upgrade-Kit installiert werden. Diese Technologien stehen derzeit nicht für die Cat-Verstellausleger 308 CR und 309 CR, den festen Ausleger 308 CR oder für Modelle mit offenem Fahrstand mit Schutzdach zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den benutzerfreundlichen MHE-Technologien Indicate und e-Fence für Cat-Minibagger zwischen 6 und 9 Tonnen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder auf https://www.cat.com.

 

v.

Cat-Minibagger 306 CR mit neuer benutzerfreundlicher MHE-Technologie.

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Minibagger 308 CR verwendet benutzerfreundliche MHE-Funktionen während der Installation einer Abwasseranlage.

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Minibagger 308 CR verwendet benutzerfreundliche MHE-Funktionen während der Installation einer Abwasseranlage.

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Minibagger 306 CR mit neuer benutzerfreundlicher MHE-Technologie.

Bild in voller Größe anzeigen
v.

Cat-Minibagger 306 CR mit neuer benutzerfreundlicher MHE-Technologie.

Bild in voller Größe anzeigen

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, VisionLink, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo