Cat®-Bagger 374 der nächsten Generation
Cat®-Bagger 374 der nächsten Generation

Cat®-Bagger 374 der nächsten Generation bietet hohe Produktionsleistung und höhere Lebensdauer bei weniger Wartung

 

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland: Januar 2021
Mitteilungsnummer: 12PR21

Der Cat®-Bagger 374 der nächsten Generation bietet den Kunden eine hohe Produktionsleistung, zweimal mehr Dauerhaftigkeit der Konstruktion und bis zu 20 Prozent geringere Wartungskosten als der Branchenführer, den er ersetzt – der 374F.

"Ein wesentlicher Faktor bei der Produktionsleistung ist der neue hydrostatische Kreis ausschließlich zum Schwenken", sagt Brian Abbott, globaler Produktmanager für große Cat-Bagger. "Dieser Kreis ermöglicht es, die Energie der Schwenkbremse zurückzugewinnen und den Ölstrom zum Zylinder unabhängig von den anderen Kreisen zu regeln. Für Eigentümer und Bediener bedeutet dies eine höhere Betriebseffizienz und eine gleichmäßigere, vorhersagbarere Leistung beim Multitasking mit dem Bagger." 

Es gibt drei Betriebsmodi: Power, Smart und ECO. Im Power-Modus steht durchgängig die maximale Leistung zur Verfügung. Im ECO-Modus werden Motordrehzahl und Taktzeiten verringert, während die Reißkraft erhalten bleibt. Im Smart-Modus werden Motor- und Hydraulikleistung automatisch auf die Grabbedingungen abgestimmt. Dies reduziert den Kraftstoffverbrauch und optimiert die Leistung. Die Motordrehzahl wird automatisch abgesenkt, wenn die Hydraulik weniger Leistung abfordert, um den Kraftstoffverbrauch noch weiter zu senken.

Das Kühlsystem ist jetzt mit einem Automatiklüfter ausgestattet, der nur läuft, wenn dies erforderlich ist. Dies spart Kraftstoff und sorgt für maximale Effizienz. Die automatische Umkehrfunktion hilft dabei, Fremdkörper aus den Kühllamellen zu entfernen – ein weiteres Plus für die Effizienz.

Standardtechnologie steigert Effizienz und Sicherheit

"Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Produktionsleistung ist einfache und bedienungsfreundliche Technologie", ergänzt Abbott. "Bei uns ist dies bereits als Standardausrüstung vorhanden. Der 374er bietet branchenweit sogar das umfassendste Angebot an werkseitig integrierten Technologien in seiner Größenklasse, was die Betriebseffizienz für die Kunden auf ein ganz neues Niveau anhebt."

Cat Payload hilft dem Bediener durch Wiegen des transportierten Materials während der Fahrt dabei, die Effizienz beim Laden zu steigern. Nutzlastschätzungen können in Echtzeit ohne Schwenken berechnet werden, damit der Lkw weder über- noch unterladen wird. Über den USB-Anschluss am Monitor kann der Bediener die Ergebnisse einer Schicht oder eines Zeitraums von bis zu 30 Tagen ganz einfach herunterladen, ohne dass hierfür eine Internetverbindung oder ein VisionLink®-Abonnement benötigt wird.

Cat Grade mit 2D unterstützt den Bediener mit visueller Führung auf dem serienmäßigen Touchscreen-Monitor, damit er genauer zum gewünschten Endprofil gelangt. Das System kann einfach auf Cat Grade mit erweitertem 2D oder Cat Grade mit 3D aufgerüstet werden, um eine noch größere Genauigkeit zu erzielen. Das erweiterte 2D umfasst einen zusätzlichen Touchscreen-Monitor, auf dem direkt vor Ort Entwürfe angefertigt werden können. Mit 3D wird zusätzlich die GPS- und GLONASS-Ortung und damit eine punktgenaue Positionierung integriert. Durch die im 374er verbaute Kommunikationstechnologie ist es einfacher als je zuvor, die Maschine mit 3D-Diensten wie Trimble Connected Community oder Virtual Reference Station zu verbinden.

Lift Assist ist eine neue Sicherheitsfunktion, die ein Kippen des Baggers verhindert. Die Funktion berechnet rasch die tatsächlich angehobene Last und vergleicht diese mit dem Nennhubvermögen des Baggers. Durch visuelle und akustische Warnungen wird dem Bediener mitgeteilt, ob sich der Bagger im sicheren Arbeitsbereich befindet.

2D e-Fence beschränkt die Bewegung des Baggers – egal ob mit Löffel oder Hammer ausgestattet – auf die vom Fahrer eingestellten Grenzen. Dies schützt die Maschine und andere Objekte vor Beschädigungen und verringert das Risiko von Strafen für die Verletzung von Bebauungsplänen oder die Beschädigung von unter- oder oberirdischen Versorgungsleitungen. Außerdem ermüdet der Bediener weniger schnell, da übermäßige Schwenk- und Grabbewegungen reduziert werden. 

Die Hammer-Abschaltautomatik verhindert einen übermäßigen Verschleiß von Anbaugerät und Maschine. Nach 15 Sekunden durchgängigem Betrieb wird eine Warnmeldung auf dem Monitor eingeblendet; nach 30 Sekunden Dauerbetrieb wird der Hammer automatisch abgeschaltet.

Cat Product Link™ vereinfacht das Maschinenmanagement. Diese Funktion stellt per Funkverbindung über die VisionLink-Onlineschnittstelle einen durchgängigen Datenstrom bereit, mit dem die Maschinenmanager im Büro kritische Betriebsdaten auswerten können.

Die optionale Werkzeugerkennung spart beim Wechsel des Anbaugeräts Zeit und Energie. Ein einfaches Schütteln des Anbauwerkzeugs bestätigt seine Identität, und das Hydrauliksystem wird automatisch auf die Parameter eingestellt, die der Bediener für dieses spezifische Werkzeug festgelegt hat.

Der optionale Cat-Anbaugerätefinder PL161 ist ein Bluetooth®-Gerät, mit dem Sie Anbaugeräte und andere Ausrüstung schnell und problemlos auffinden. Das im Bagger integrierte Bluetooth-Lesegerät oder die Cat-App auf einem Smartphone ortet das Gerät automatisch innerhalb einer Reichweite von bis zu 300' (91 m). 

Höhere Lebensdauer

Der 374er ist für jede noch so anspruchsvolle Aufgabe gerüstet. Ausleger, Stiele und Rahmen sind doppelt so belastbar wie beim Vorgängermodell, damit Sie sich über die gesamte Nutzungsdauer auf die Maschine verlassen können. 

Die Platten am Ausleger oben und unten, am Stiel seitlich, unten und an der Aufhängung sowie bei den Rahmen am Grundrahmen und der Befestigung des Kontergewichts sind stärker ausgeführt.

Zusätzliche Verstärkungen des Unterwagens, der Kettenglieder, der Laufrollen sowie der Ausleger-, Stiel- und Löffelzylinder sorgen langfristig für einen störungsfreien Betrieb.

Geringerer Wartungsaufwand

Auch die verlängerten und synchronisierten Wartungsintervalle tragen zu den langfristig niedrigeren Kosten des 374er bei.

Der neue Cat-Luftfilter mit integriertem Vorreiniger sowie Haupt- und Sicherheitsfilter bietet doppelt so viel Staubhaltevermögen wie die vorherige Konstruktion.

Der neue Cat-Hydraulikrücklauffilter weist eine Nutzungsdauer von 3000 Betriebsstunden auf – 50 Prozent länger als die vorherigen Filter.

Die Kraftstoffsystemfilter sind auf eine Nutzungsdauer von 1000 Stunden abgestimmt – eine Erhöhung um 100 Prozent gegenüber den vorherigen Filtern.

Die Ablässe für Wasser und Bodensatz der Kraftstoffanlage und der Ölstandsmesser des Hydrauliksystems befinden sich nahe beieinander in Bodenhöhe, wodurch die routinemäßige Wartung schneller und sicherer wird.

Bedienerorientierte Fahrerkabine

Der 374er ist mit einer Deluxe- oder einer Premium-Fahrerkabine erhältlich. Leistungssteigernde Merkmale wie die nach vorne weisende Steuertafel, der schlüssellose Motorstart mittels Starttaste und der große Touchscreen-Monitor mit Tippwählschaltern sind serienmäßig vorhanden.

Diese weiteren Ausstattungsmerkmale der Fahrerkabine erleichtern dem Bediener seine Arbeit:

  • Die hochklappbare Konsole in der Fahrerkabine erleichtert den Ein- und Ausstieg.
  • Fortschrittliche Visko-Lager für die Fahrerkabine reduzieren Vibrationen im Vergleich zu Vorgängermodellen um bis zu 50 Prozent.
  • Das Radio mit integrierter Bluetooth -Funktion weist USB-Anschlüsse zum Verbinden und Aufladen eines Telefons auf.
  • Die Klimaautomatik hält die eingestellte Temperatur unabhängig von der Umgebungstemperatur.
  • Durch programmierbare Joystick-Tasten können Bedienmuster und das Hydraulik-Ansprechverhalten eingestellt werden. So lässt sich die Bedienung der Maschine an individuelle Präferenzen anpassen.
  • Große Fenster vorne, hinten und an den Seiten zusammen mit der serienmäßigen Rückfahrkamera und Seitenkamera rechts verbessern die Sichtverhältnisse.
  • Ein optionales Rundumsichtpaket fasst die Bilder mehrerer Kameras zusammen und gibt dem Bediener bessere Sichtlinien in alle Richtungen.

"Die Kunden fordern eine hohe Produktionsleistung und eine höhere Lebensdauer. Ich bin überzeugt, dass der Bagger 374 der nächsten Generation für beides die beste Wahl in seiner Größenklasse ist", sagt Abbott zum Abschluss. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler vor Ort oder unter www.cat.com.

 

Technische Daten 374er

 

Motor

Cat® C15

Motorleistung (ISO 14396)

485 HP (362 kW)

Einsatzgewicht

158.200 lb (71.700 kg)

Maximale Grabtiefe*

28'1" (8570 mm)

Max. Reichweite auf Standebene*

43'2" (13.160 mm)

Max. Ladehöhe*

27'8" (8430 mm)

 * Ausleger 25'7" (7,8 m), Stiel 11'10" (3,6 m), SD-Löffel 4,32 yd3 (3,3 m3)

 

 

v.

Cat-Bagger 374

v.

Cat-Bagger 374

v.

Cat-Bagger 374

v.

Brian Abbott

Cat-Bagger 374
Cat-Bagger 374
Cat-Bagger 374
Brian Abbott

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

         

 

                                                 # # #

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Trimble Navigation Limited.

© 2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo