El Dúmper Articulado Cat® 725 ofrece un mayor rendimiento con una reducción de la intervención del operador de hasta el 50 %

Para su publicación en Norteamérica, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda: marzo de 2020 
Número de versión: 36PR20

El nuevo Dúmper Articulado Cat® 725, dotado de una cabina de última generación, de un potente motor que cumple los estándares de emisiones actuales y de unas funciones automáticas destinadas a aumentar la productividad, establece el estándar de excelencia en el mercado de los dúmperes articulados. El nuevo Dúmper 725 con carga útil de 26,5 toneladas (24 toneladas métricas) mantiene la reconocida fiabilidad y durabilidad del 725C2, a la vez que ofrece un mayor rendimiento para los clientes que trabajan en aplicaciones de construcción general y pesada, minería, canteras y conglomerados, manipulación de residuos y aplicaciones industriales.

El nuevo 725, primer dúmper articulado que muestra la nueva imagen comercial Cat, ofrece una mejor iluminación para facilitar el trabajo nocturno con luces LED de alto nivel opcionales, luces de alta intensidad, luces LED que indican la anchura de la máquina y luces de acceso en los laterales. La cabina, un 20 % más grande, cuenta con un cristal con bloqueo de infrarrojos para reducir el calor solar interior y unas ventanillas correderas que aumentan la ventilación y permiten la comunicación con la herramienta de carga y los trabajadores que se encuentren sobre el terreno. El nuevo sistema de climatización automático (HVAC) dispone de más salidas de aire orientadas hacia el operador que proporcionan una mayor eficiencia de calentamiento o enfriamiento dentro de la cabina.

La cabina de última generación, con un diseño cuatro veces más silencioso que el del modelo anterior, reduce los niveles de ruido en el oído del operador a 69±2 dB(A) para aumentar considerablemente su comodidad. En la entrada de la cabina, la función de "reactivación" inicia la pantalla táctil de la máquina cuando se abre la puerta. La estructura protectora antivuelco (R.O.P.S.) de la cabina elimina el pilar estructural de la parte posterior para proporcionar al operador una visibilidad ininterrumpida del área trasera. Los espejos montados en la cabina ofrecen al operador una excelente visibilidad, reducen las vibraciones y pueden plegarse fácilmente para el transporte.

Más funciones automatizadas para ayudar al operador

Las funciones automatizadas dan lugar a un dúmper articulado más productivo, que requiere una menor intervención del operador y que admite diversos niveles de experiencia en el manejo de la máquina. El mecanismo de elevación automático asistido, exclusivo de Caterpillar, sitúa la transmisión en punto muerto, aplica la pausa de espera y eleva la plataforma del dúmper hasta el ángulo máximo de vertido a altas rev/min, reduciendo así la intervención del operador hasta en un 50 %. El sistema baja la plataforma con un descenso controlado para evitar que la carrocería de un golpe y aumentar la vida útil de los componentes. El nuevo sistema Cat Detect with Stability Assist ayuda a evitar el vuelco de la máquina al ofrecer al operador alertas visuales y acústicas al desplazarse e impide la elevación si la máquina se encuentra en un ángulo no seguro al descargar.

El nuevo tren de potencia del 725 incluye la transmisión de seis velocidades Cat CX31 con funciones avanzadas para ofrecer un cambio de marchas más suave, una aceleración hasta un 8 % mayor y un aumento de la velocidad en pendientes de hasta un 9 %. El control de tracción automático avanzado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) evita que el operador tenga que tomar decisiones sobre el control de tracción manual y cambia automáticamente el nivel de acoplamiento del bloqueo del diferencial en movimiento para mantener constantemente la tracción, lo que da lugar a unos tiempos de ciclo mejorados, a una mayor productividad y a una reducción del desgaste de los neumáticos. El control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control), que se conecta tanto con la marcha adelante como con la marcha atrás, ahora está completamente automatizado y gestiona el retardo mediante una combinación de retardador hidráulico, selección de marchas y aplicación adicional de los frenos de servicio.

La tecnología Cat Product Link™ de serie conecta la máquina de forma inalámbrica a la oficina, lo que permite a los gerentes controlar los datos de funcionamiento (como la ubicación, los tiempos, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad y los códigos de diagnóstico) a través de VisionLink®. Las luces indicadoras de carga útil externas avisan al operador de la pala cuándo el dúmper se encuentra a plena capacidad, lo cual reduce el riesgo de sobrecarga y el posterior desgaste de los neumáticos y componentes. El sistema Cat Production Measurement opcional ofrece información precisa sobre la carga útil al conductor, al operador de la pala y a la oficina para permitir el seguimiento y análisis de la productividad.

Fiabilidad probada

El Motor Cat 9.3 ACERT™ de gran fiabilidad, que ha sido probado sobre el terreno en una gran variedad de aplicaciones, propulsa el nuevo Dúmper Articulado 725 con una clasificación de potencia bruta de 342 hp (255 kW). Incluye el módulo de emisiones limpias Cat constituido por un filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) y un catalizador de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) para cumplir los estrictos estándares de emisiones de gase de escape Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Fase V de la UE. La regeneración automática en movimiento se produce durante los ciclos de trabajo normales para despejar rápidamente el DPF. El modo Eco puede reducir el consumo de combustible hasta en un 5 % y el operador puede activarlo y desactivarlo en movimiento.

El sistema de suspensión delantera ofrece una conducción suave sobre terrenos accidentados y a una mayor velocidad, a la vez que reduce las cargas de impacto. El nuevo diseño del guardabarros flexible aumenta la durabilidad de los componentes y reduce los costes de reparación. Los bastidores de la máquina están diseñados para soportar cargas de par elevado, reducir la tensión en la zona de enganche y optimizar la geometría de la suspensión para aumentar al máximo el tiempo de actividad. Las juntas universales del nuevo Dúmper Articulado 725 ofrecen una lubricación permanente, mientras que los demás puntos de lubricación se encuentran agrupados en la zona de enganche para facilitar el acceso y reducir el tiempo de mantenimiento.

Para obtener más información sobre el Dúmper Articulado Cat 725, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite: https://www.cat.com/es_ES/products/new/equipment/articulated-trucks.html.

 

Especificaciones de 725

Motor

Cat C9.3

 

Potencia bruta, hp (kW)

342 (255)

 

Capacidad de carga útil nominal, toneladas (toneladas métricas)

26.5 (24)

 

Capacidad colmada, yd3 (m3)

19.6 (15)

 

Número de ejes

3

 

Configuración de transmisión

6 ruedas

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados 


Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo