Cat® Command for Compaction ayuda a los contratistas a obtener una compactación de calidad

Para publicar en Europa: marzo de 2020
Número de versión: 167PR20

Caterpillar anuncia el lanzamiento de Cat® Command for Compaction, una tecnología asistida por el operador que automatiza el proceso de compactación de suelos y ayuda a los contratistas a obtener una compactación de calidad. El sistema Command for Compaction puede utilizarse con determinados compactadores vibratorios de suelos Cat.

Configuración y funcionamiento sencillos

La pantalla del interior de la cabina, con una interfaz táctil e intuitiva, facilita la configuración y el sistema se conecta a estaciones base comunes sin que se requiera ningún diseño ni servicio de gestión. El operador utiliza la máquina para definir los límites del área que se va a compactar e introduce los parámetros de compactación. Una vez que el operador ponga la máquina en "auto", el sistema controlará la propulsión, dirección y vibración de la máquina. Los trabajos recientes se guardarán en el sistema y se podrá acceder a ellos a través de la interfaz de la pantalla táctil.

Un sistema integrado de detección de objetos alertará al operador si detecta algún objeto en el camino.  Si hay un área que no se puede compactar mediante la vibración, el operador podrá optar por desactivar el sistema de vibración y devolverle el control a dicho sistema una vez que haya pasado esa área.

Resultados uniformes

Al automatizarse el proceso de compactación, se reduce al mínimo una posible falta de destreza por parte del operador, ya que se obtienen unos resultados uniformes basados en las acciones del operador. Command for Compaction ofrece una compactación de calidad al mantener una velocidad constante y realizar el número de pasadas adecuado con un solapamiento uniforme y preciso, lo que permite a los contratistas alcanzar sus objetivos de compactación con mayor frecuencia.

Para obtener más información sobre Cat Command for Compaction, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

© 2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

®2020 Caterpillar Todos los derechos reservados