Equipos, tecnologías, servicios y soluciones Cat®
Equipos, tecnologías, servicios y soluciones Cat®

Equipos, tecnologías, servicios y soluciones Cat® expuestos en bauma 2022 bajo el lema “Let’s Do The Work™”

Para su publicación en todo el mundo: julio de 2022
Número de versión: 339PR22

En la feria bauma 2022 de Múnich, Zeppelin, distribuidor Cat, expondrá equipos de construcción Cat® dentro y fuera del pabellón B6. Bajo el lema “Let’s Do The Work™”, los mensajes generales se expandirán más allá de los equipos para destacar la amplia gama de tecnologías, servicios y soluciones de sostenibilidad de Caterpillar.

En la exposición se mostrarán más de 70 equipos y accesorios Cat de Caterpillar Construction Industries (CI). Por otro lado, Caterpillar Industrial Power Systems Division (IPSD) mostrará varios motores Cat de su amplia gama, de 0,5 L a 30 L, en el pabellón A4, estand 336.

Tecnologías avanzadas

Desde una sola máquina hasta una flota mixta completa, el ecosistema de tecnologías de Caterpillar ofrece a los clientes la capacidad de rastrear, controlar, automatizar y gestionar los activos para reducir costes, mejorar la productividad y optimizar el uso de la flota. Entre las múltiples tecnologías que se expondrán en bauma 2022, la estación Cat Command permite a los operadores trabajar de forma remota y segura, junto a la obra o a muchos kilómetros de distancia, sentados en una cabina virtual con una pantalla y unos controles que ya conocen. Los asistentes podrán sentarse en la estación Command y manejar una máquina de forma remota.

Cat Productivity, accesible a través de portátiles y dispositivos móviles, se mostrará como una aplicación basada en la nube fácil de implementar que ofrece una visión general completa de la producción de las máquinas y los lugares de trabajo.  Se trata de una herramienta que maneja una gran cantidad de datos y ofrece una información consolidada y procesable sobre cada obra para analizar el rendimiento y mejorar la productividad.

Cat Grade con Assist para excavadoras utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para automatizar los movimientos de la pluma y el balancín, y lograr así unos cortes más precisos con un menor esfuerzo para aumentar la eficiencia del operador. El Localizador de Accesorios Cat PL161 se ha diseñado para llevar a cabo un seguimiento de los activos y reconocer los implementos. Simplemente se instala en los accesorios y otros elementos para que su ubicación pueda verse en varios lugares. Cuando el PL161 se instala en un implemento Cat accionado por una excavadora Cat de nueva generación, ofrece numerosas funciones adicionales, como el reconocimiento del implemento y el seguimiento de las horas trabajadas.

Soluciones de servicios

Los distribuidores Cat, con más de 1,2 millones de activos conectados que capturan y notifican datos sobre el funcionamiento de las máquinas, pueden ofrecer a los clientes soluciones como VisionLink® para ayudarles a aumentar el tiempo de actividad y maximizar la rentabilidad. Los asistentes podrán probar por sí mismos numerosas opciones de servicios en bauma. Uno de los servicios clave ofertados son los Customer Value Agreements (CVA), que ofrecen a los clientes un mantenimiento de sus equipos nuevos y usados sin complicaciones, ayudándoles a reducir sus costes de propiedad y de operación.

Otras soluciones de servicios presentadas en bauma son:

  • Cat Equipment Management para realizar un seguimiento de la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos, así como para controlar el uso, el estado y las emisiones de CO2 de las máquinas, de tal forma que los clientes puedan tomar las medidas necesarias para mantener toda la operación en funcionamiento sin problemas y de un modo eficiente.
  • El nuevo Cat Service Information System (SIS) 2.0 basado en la nube, que permite pedir piezas de forma cómoda e intuitiva a través de aplicaciones web y móviles en www.parts.cat.com.
  • Servicios remotos, incluidos Remote Troubleshoot y Remote Flash, que permiten a los distribuidores Cat conectarse a la máquina para diagnosticar códigos de fallo y actualizar el software operativo, de tal forma que los clientes puedan maximizar el tiempo de actividad y manejar los equipos Cat de un modo eficiente.
  • Las opciones de autoservicio Cat ofrecen la posibilidad de pedir piezas de forma cómoda y sencilla, y obtener ayuda para reparar las máquinas a aquellos que prefieran realizar las tareas de mantenimiento por sí mismos.

Los asistentes a bauma 2022 también conocerán las nuevas y múltiples ofertas de productos Cat Reman y Rebuild, así como la gama de opciones de reparación que reducen los costes de propiedad de los equipos. Los equipos Cat se han diseñado para ser reconstruidos y los servicios Cat Rebuild realizan 350 pruebas independientes y reacondicionan o sustituyen hasta 7000 piezas durante la reconstrucción de una máquina Cat Certified para dejarla en un estado seminuevo por un coste mucho menor que el de una máquina nueva. La Pala de Ruedas Cat 982M expuesta es una máquina Cat Certified Rebuild, fabricada para ofrecer un rendimiento optimizado con las herramientas de ataque (GET, Ground Engagement Tools) Cat Advansys™. El sistema sin martillo simplifica la instalación con componentes de retención integrados y agiliza la readaptación. Cat Reman recupera, rediseña y refabrica componentes para dotarlos de una durabilidad y un rendimiento propios de componentes nuevos a un precio, de media, un 20-40 % más bajo que el de la pieza nueva equivalente.

Compromiso para respaldar los objetivos de los clientes

Ahora más que nunca, los clientes confían en que Caterpillar les ofrece una amplia gama de productos, servicios y soluciones que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, mejoran la eficiencia y la productividad, y brindan flexibilidad energética. La integración de tecnologías, las soluciones de servicios y el avanzado diseño de las máquinas aumentan la eficiencia operativa, lo cual reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

La D6 XE, la primera hoja de empuje con transmisión eléctrica de alta velocidad del mundo, mueve hasta un 35 % más material por litro de combustible que el anterior modelo D6T. La productividad del operador aumenta hasta en un 50 % con la amplia gama de opciones tecnológicas Cat. La máquina expuesta cuenta con el tren de rodaje Cat Abrasion™, que demuestra una gran durabilidad en aplicaciones con un alto grado de abrasión e impactos de bajos a moderados, y el diseño patentado de las ruedas locas con banda de rodadura atenuada duplica su vida útil.

Caterpillar se ha comprometido a que el 100 % de los productos nuevos que fabrique hasta 2030 serán más sostenibles que los de la generación anterior. Las 20 excavadoras Cat de nueva generación expuestas con capacidades de 1,6 a 95 toneladas métricas ofrecen una mayor productividad y un menor consumo de combustible. La nueva Excavadora Hidráulica Cat 336 mostrada ofrece una alta producción con un bajo coste de operación. Sus nuevos filtros de aceite y combustible amplían los intervalos de servicio a 1000 horas y reducen los costes de piezas y mano de obra.

En el futuro, algunos modelos de equipos Cat también incluirán una batería eléctrica con cero emisiones de gases de escape sin dejar de ofrecer por ello una óptima productividad. Caterpillar presentará a los asistentes a bauma 2022 varios modelos eléctricos que actualmente se encuentran en fase de desarrollo. Además, la Manipuladora de Materiales Cat MH3022 eléctrica modificada destaca en aplicaciones de interiores en las que se requiere una menor movilidad y no se permiten emisiones de gases de escape.

Amplia gama de equipos expuestos

La exposición incluirá diferentes plataformas de modelos (desde modelos XE, fabricados para ofrecer el máximo rendimiento con las últimas tecnologías o avanzados sistemas de transmisión, hasta modelos GC, diseñados para ofrecer una gran fiabilidad y óptimas prestaciones) para ajustarse así de un modo eficaz a las diversas necesidades y aplicaciones de los clientes.

Entre lo más destacado que se muestra en la exposición de la división Building Construction Products (BCP) de Caterpillar, se incluyen nueve miniexcavadoras hidráulicas Cat de nueva generación que ofrecen un mayor rendimiento, unas fuerzas de arranque más elevadas, unos intervalos de servicio más largos y menores costes de propiedad y de operación en comparación con los modelos anteriores. Desde los modelos de 1 tonelada métrica hasta los de 10 toneladas métricas, estas miniexcavadoras presentan unas características comunes y una disposición de los controles similar para facilitar la formación y adaptación de los operadores. Los modelos de nueva generación de 3,5 a 10 toneladas métricas pueden equiparse ahora con las tecnologías Cat Grade como una opción posventa.

Entre las palas de ruedas compactas expuestas, los asistentes verán los modelos Cat 906, 907 y 908 (en una configuración de elevación alta) presentados recientemente. Estos modelos cuentan con un puesto del operador rediseñado que incorpora las exclusivas tecnologías de Caterpillar para mejorar la experiencia del operador y el nuevo Motor Cat 2.8 con una transmisión y un tren de potencia mejorados para ofrecer mayores velocidades de desplazamiento por carretera y un alto rendimiento.

Entre los casi 30 modelos de Global Construction & Infrastructure (GCI) de Caterpilar expuestos se incluyen nueve excavadoras de oruga y cuatro ruedas de nueva generación con capacidades de 15 a 95 toneladas métricas, una excavadora para vías férreas y tres manipuladoras de materiales. La Pala de Ruedas Mediana 980 XE cuenta con una transmisión variable continua (CVT, Continuosly Variable Transmission) que reduce el consumo de combustible hasta en un 35 % en comparación con los modelos de la serie M y dispone además de una plataforma tecnológica ampliada para aumentar el rendimiento de la máquina.

Para mover grandes volúmenes de materiales, el estand del pabellón B6 también incluye dúmperes rígidos y articulados con capacidades de 30 a 70 toneladas métricas y las Palas de Ruedas Grandes Cat 992 y 988K XE. Las últimas actualizaciones de la 988K XE con transmisión eléctrica dotan a la pala de unas velocidades de descenso más rápidas, una mejor fuerza de tracción y una mayor fuerza de arranque hidráulica, lo cual mejora la producción hasta en un 5 % en comparación con el modelo 988K XE anterior.

Para completar la exposición de CI, las últimas actualizaciones de la Hoja de Empuje D4 mejoran aún más sus prestaciones con unas líneas de visión optimizadas, una reducción de los costes de operación y una amplia gama de tecnologías de Caterpillar. La Motoniveladora Cat 120 GC, equipada con su opción de cabina baja para el transporte, destaca en aplicaciones de servicio ligero a medio y ofrece un funcionamiento fiable y de bajo coste en diversas aplicaciones, desde obras públicas gubernamentales y municipales hasta tareas de mantenimiento de caminos rurales y nivelación de acabado. El Compactador de Servicio General Cat CB2.5 GC y el Compactador Vibratorio Cat CS12 GC, diseñados para servicios de alquiler y aplicaciones de servicio ligero a medio, ofrecen un bajo coste total de propiedad, un funcionamiento sencillo y largos intervalos de servicio.

Para complementar la gama de equipos de construcción Cat, se expondrán numerosos accesorios. Entre ellos, se incluirán martillos, cizallas, pinzas, acoplamientos, cucharones, hojas de empuje inteligentes, ahoyadores, pinzas de demolición y sistemas de rotor basculante.

Los miembros del equipo de Cat Financial estarán disponibles para analizar los últimos programas de arrendamiento y financiación, así como los paquetes de protección ampliada para ayudar a asegurar las inversiones de los clientes. Tanto si están buscando máquinas Cat nuevas o usadas u opciones de reparación/reconstrucción para mantener sus máquinas actuales en funcionamiento, los expertos de Cat Financial ayudarán a los clientes a tomar la decisión correcta para respaldar su negocio, sin importar lo grande o pequeño que este sea. 

Comprometidos con un futuro con menos carbono

Tras casi un siglo de innovación sostenible, Caterpillar goza de una posición única para cubrir una gran variedad de necesidades de los clientes en el camino hacia la descarbonización en constante evolución y para ayudarles a construir un mundo mejor y más sostenible.

Caterpillar IPSD expondrá en el estand 336 del pabellón A4 diversas soluciones energéticas actuales y futuras diseñadas para ayudar a los OEM a alcanzar sus objetivos de transición energética. En la exposición se incluye la Unidad de Potencia Industrial Cat C3.6 recientemente lanzada, además de los Motores C7.1, C9.3B, C13B y C18, que cumplen los estándares de emisiones Stage V de la UE y son compatibles con combustibles bajos en carbono. Entre las opciones de combustible se incluyen biodiésel hasta B20 y aceite vegetal hidrotratado al 100 % (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) según EN15940, para respaldar los objetivos de sostenibilidad de los clientes. La exposición también incluirá la última oferta de servicios telemáticos de Caterpillar que se ajusta a los requisitos de conectividad de los clientes.

 

De

Equipos Cat expuestos en bauma

Visualizar imagen a tamaño completo
De
De
De

Pala de Ruedas Compacta Cat 908

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Miniexcavadora Cat 301.8

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Manipuladora de Materiales Cat MH3026

Visualizar imagen a tamaño completo

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, "VisionLink", el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2022 Caterpillar. Reservados todos los derechos.

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de lectores

www.cat.com/requestCatinfo