Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para publicar en Norteamérica, Europa: septiembre de 2019
Número de versión: 739PR19
Caterpillar Inc. anuncia mejoras en las perfiladoras de pavimentos en frío de medio carril PM620, PM622, PM820, PM822 y PM825
Las mejoras en los motores aumentan la potencia y reducen los costes de mantenimiento
Estas fresadoras cumplen ahora los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Fase V de la UE equipadas con un motor diésel Cat® C18 de 6 cilindros turboalimentado y de bajo consumo de combustible. Las perfiladoras de pavimentos en frío PM820, PM822 y PM825 tienen una mayor clasificación de potencia de 597 kW (800,6 CV) de potencia bruta. El motor cuenta ahora con filtros de tipo cartucho de múltiples piezas. Este diseño es respetuoso con el medio ambiente, ya que genera menos residuos y reduce los costes de sustitución.
Mayor comodidad y productividad del operador
Los pasamanos mejorados proporcionan una mayor comodidad al operador y facilitan el manejo de la máquina en aplicaciones de corte a ras. Los nuevos pasamanos giratorios se esconden y se despliegan fácilmente en el lado derecho cuando la máquina se acerca a algún obstáculo. El salto de obstáculos resulta ahora más fácil de realizar desde la plataforma del operador con los nuevos indicadores visuales ubicados en el borde superior de las placas laterales, que indican dónde se encuentra el rotor y se corresponden con las marcas de la placa lateral.
Mayor tracción con un menor mantenimiento
Entre las mejoras adicionales se incluye un diseño de bulón de cadenas renovado. El hecho de que el bulón se ubique más abajo aumenta el esfuerzo y la fuerza de tracción en el tren de rodaje al realizar el fresado en aplicaciones de gran dureza o profundidad. Los nuevos patines de desgaste atornillables de acero endurecido recorren toda la longitud de las placas laterales y una zapata de desgaste en el conjunto antidesbaste reduce el desgaste y la necesidad de mantenimiento.
Rotores System K optimizados para perfiladoras de pavimentos en frío Cat
Las perfiladoras de pavimentos en frío Cat cuentan con los rotores de fresado Cat System K y ofrecen un flujo del material eficaz con un excelente patrón de corte. Los rotores están disponibles con separaciones de 8 mm, 15 mm y 18 mm para una amplia gama de aplicaciones de fresado. El diseño de retención con forma cónica doble proporciona un método fiable para sujetar los portaherramientas en los bloques sin necesidad de un perno o bulón de retención. Las palas reversibles y las aleaciones de gran solidez ofrecen una mayor resistencia a la abrasión y reducen el desgaste para prolongar la vida útil del rotor.
Las puntas de diamante Cat opcionales ofrecen un nuevo diseño para los rotores System K y duran hasta 80 veces más que las puntas de carburo convencionales para ampliar los intervalos entre el mantenimiento de las puntas, aumentar la producción y reducir los costes de operación. Las puntas de diamante Cat son más afiladas que las puntas de carburo convencionales, lo que permite a la máquina cortar más rápido y reducir el arrastre del sistema de corte para aumentar el ahorro de combustible en aplicaciones exigentes.
Las perfiladoras de pavimentos en frío PM620, PM622, PM820, PM822 y PM825 son fresadoras de medio carril de alta producción y gran maniobrabilidad que realizan extracciones controladas en profundidad de pavimentos de asfalto y hormigón en una sola pasada. Se pueden instalar diversas opciones, incluido el sistema Cat Grade Control, para personalizar la máquina y optimizar su versatilidad, productividad y comodidad.
Para obtener más información sobre las perfiladoras de pavimentos en frío Cat, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite www.cat.com
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.
Consultas de prensa |
Representantes comerciales de Caterpillar para los medios América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Oriente Medio y África Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de los lectores |
www.cat.com/requestCatinfo |