395
395

La nueva Excavadora Cat® 395 de Nueva Generación ofrece una mayor producción y durabilidad con un menor mantenimiento

 

 

Para su publicación en Europa: enero de 2021
Número de versión: 23PR21

La Excavadora Cat® 395 de Nueva Generación ofrece a los contratistas un aumento de la producción de hasta el 10 %, una durabilidad estructural dos veces mayor y una reducción de los costes de mantenimiento de hasta el 20 % en comparación con la excavadora líder en el sector a la cual sustituye, la 390F.

"Hemos aumentado el par de giro y la fuerza del balancín en un 10 %", comentó Brian Abbott, responsable a nivel mundial de las excavadoras grandes de Caterpillar. "Estas mejoras permiten a los contratistas utilizar cucharones más grandes y obtener así una productividad mucho mayor".

Uno de los elementos clave que impulsan la producción de la 395 es el nuevo circuito de giro hidrostático especializado, una característica que solo se encuentra en las palas para minería Cat de gran tamaño, como la 6015B.

"El circuito permite a la excavadora regenerar la energía del freno de rotación y gestionar de forma independiente el flujo de aceite de los cilindros", comentó Abbott. "Para los propietarios y operadores, esto supone una mayor eficiencia del combustible y un rendimiento más uniforme y predecible al realizar varias tareas con la máquina".  

Se ofrecen tres modos de funcionamiento: Power, Smart y ECO. El modo Power utiliza la máxima potencia en todo momento; el modo ECO reduce la velocidad del motor y los tiempos de ciclo mientras mantiene la fuerza de arranque. El modo Smart evita tener que realizar estimaciones al adaptar de forma automática la potencia hidráulica y la potencia del motor a las condiciones de excavación reales, lo cual reduce el consumo de combustible y optimiza el rendimiento.

El sistema de refrigeración ofrece un nuevo ventilador de actuación proporcional a la demanda que está diseñado para utilizarse únicamente si resulta necesario, lo que contribuye a ahorrar combustible. La función de inversión automática disponible ayuda a limpiar los residuos de los núcleos de refrigeración, lo cual mejora la eficiencia operativa.

La tecnología equipada de serie aumenta la eficiencia y la seguridad

La sencilla tecnología de fácil manejo ayuda a los operadores y propietarios a sacar el máximo provecho de su excavadora Cat.

"La 395 cuenta con la oferta de tecnología instalada de fábrica más amplia entre las excavadoras de su tamaño", comentó Abbott. "Nuestro objetivo consiste en conseguir que los propietarios alcancen una eficiencia operativa mucho mayor".

Cat Payload ayuda a los operadores a aumentar la eficiencia de carga con el pesaje en movimiento; las estimaciones de carga útil en tiempo real pueden calcularse sin rotación para ayudar a evitar la sobrecarga o una carga insuficiente de los dúmperes. El puerto USB del monitor permite a los operadores descargar los resultados de un único turno correspondientes a un periodo de hasta 30 días de trabajo sin necesidad de disponer de una conexión a Internet o una suscripción a VisionLink®.

Cat Grade con 2D ofrece a los operadores una guía visual para la nivelación a través del monitor de pantalla táctil que se incluye de serie, lo cual les permite realizar unos cortes más precisos. El sistema se puede actualizar fácilmente a Cat Grade con 2D avanzado o Cat Grade con 3D para mejorar la precisión. 2D avanzado incluye un monitor de pantalla táctil adicional que permite realizar diseños in situ. 3D añade los sistemas de posicionamiento GPS y GLONASS para ofrecer una precisión milimétrica. La tecnología de comunicación integrada de la 395 facilita más que nunca la conexión con los servicios 3D como Trimble Connected Community o Virtual Reference Station.

Lift Assist es una nueva función de seguridad que ayuda a evitar que la excavadora vuelque. Calcula rápidamente el peso de la carga real que se esté elevando y lo compara con la capacidad nominal de la excavadora. Con las alertas visuales y sonoras, el operador sabrá si la excavadora se encuentra dentro de un rango de trabajo seguro.

Tanto si la excavadora está equipada con un cucharón como si dispone de un martillo, el sistema delimitador 2D incluido de serie evita que la máquina se salga de los puntos definidos por el operador. Esto ayuda a proteger la máquina y otros objetos frente a posibles daños y reduce el riesgo de sanciones relacionadas con la zonificación o con los daños que pudieran ocasionarse en la infraestructura de servicios públicos subterráneos o sobre el suelo. También ayuda a evitar la fatiga de los operadores al reducir la rotación y excavación excesivas.  

La parada automática del martillo evita un desgaste innecesario del accesorio y de la máquina. Tras 15 segundos de golpes continuados, aparecerá un mensaje de advertencia en el monitor; el martillo se detendrá automáticamente al cabo de 30 segundos de golpes continuados.

Cat Product Link™ facilita la gestión de la máquina. Proporciona un flujo constante de información inalámbrica disponible a través de la interfaz de VisionLink en línea, lo cual permite a los encargados de la gestión de la máquina en la oficina evaluar rápidamente la información más importante sobre el funcionamiento.

La función de reconocimiento de implementos opcional ahorra tiempo y energía al cambiar los accesorios. Un simple movimiento de un implemento conectado confirma su identidad y ajusta automáticamente el sistema hidráulico a los parámetros establecidos por el operador para ese implemento específico.

El Cat PL161 Attachment Locator opcional es un dispositivo Bluetooth® que permite encontrar accesorios y otros equipos de forma rápida y sencilla. El lector Bluetooth integrado de la excavadora o la aplicación Cat App instalada en un smartphone localizarán el dispositivo automáticamente a una distancia de hasta 91 metros (300 pies).  

Mayor durabilidad integrada

La 395 realizará trabajos exigentes. Las plumas, los balancines y los bastidores son el doble de resistentes que los del modelo anterior, todo ello para ofrecer a los propietarios un rendimiento fiable durante toda la vida útil de la máquina.  

En las plumas, se ha aumentado el grosor de las placas superiores e inferiores; en los balancines, se ha aumentado el grosor de las placas laterales, inferiores y del soporte; y en los bastidores, se ha aumentado el grosor de las placas inferiores y de la placa de montaje del contrapeso.

Los refuerzos añadidos a la carrocería, el eslabón de la cadena, los rodillos de la cadena, la pluma, el balancín y los cilindros del cucharón garantizan un óptimo rendimiento a largo plazo.

Reducción del mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento ampliados y sincronizados contribuyen a reducir los costes de la 395 a largo plazo.

El nuevo filtro de aire Cat con un prefiltro integrado y filtros principales y secundarios ofrece una capacidad de retención de polvo dos veces mayor que el diseño anterior.

El nuevo filtro de retorno hidráulico Cat tiene una vida útil de 3.000 horas, un 50 % más que los filtros anteriores.

Los filtros del sistema de combustible están sincronizados para cambiarse a las 1.000 horas, lo cual supone un aumento del intervalo de servicio del 100 % con respecto a los filtros anteriores.

Los drenajes de sedimentos y agua del sistema de combustible y el punto de comprobación del nivel de aceite del sistema hidráulico están situados en el mismo lugar a nivel del suelo. De este modo, el mantenimiento rutinario resulta más seguro, rápido y sencillo.

Cabina diseñada pensando en el operador

La 395 ofrece dos opciones de cabina: Deluxe y Premium. Las funciones de mejora del rendimiento, como el panel de control orientado hacia la parte delantera, el arranque mediante pulsación sin llave y el gran monitor de pantalla táctil con teclas de pulsación breve, se incluyen de serie.

Otras comodidades que ofrece la cabina y que sin duda alguna agradarán a los operadores son las siguientes:

  • Consola basculante que permite entrar y salir de la cabina con facilidad.
  • Montajes elásticos avanzados que reducen las vibraciones hasta en un 50 % en comparación con los modelos anteriores.
  • Radio Bluetooth integrada con puertos USB para conectar y cargar teléfonos.
  • Climatizador automático que mantiene los ajustes de temperatura independientemente de las temperaturas ambiente.
  • Botones programables en la palanca tipo joystick que permiten configurar patrones de control e índices de respuesta del sistema hidráulico para adaptar el funcionamiento de la máquina a las preferencias individuales.
  • Ventanillas frontal, trasera y laterales de gran tamaño y cámaras de visión trasera y lateral derecha incluidas de serie para mejorar la visibilidad.
  • Un paquete de visibilidad de 360 grados opcional que combina imágenes de múltiples cámaras para mejorar las líneas de visión del operador en todas las direcciones.

"En las excavadoras de este tamaño, la producción es el principal requisito de los contratistas", concluyó Abbott. "La 395 ofrece eso y mucho más".

Póngase en contacto con su distribuidor Cat local para obtener más información.

 

 

De

Excavadora Cat 395

De

Excavadora Cat 395

De

Brian Abbott



Especificaciones de la 395

Motor

Cat® C18

Potencia del motor (ISO 14396)

405 kW (543 hp)

Peso de funcionamiento

94.000 kg (207.300 lb)

Profundidad máx. de excavación*

9.670 mm (31’8”)

Alcance máx. a nivel del suelo*

14.710 mm (48’3”)

Altura máx. de carga*

9.250 mm (30’4”)

*Pluma GP de 8,4 m (27’7”), balancín R de 4,4 m (14’5”), cucharón SD de 5,2 m3 (6,8 yd3), zapatas de 900 mm (35”).

 

 

 

 

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

                                         # # #   

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2021 Caterpillar. Reservados todos los derechos.

 

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de lectores

www.cat.com/requestCatinfo