La Excavadora Cat® 325 de Última Generación aumenta el rendimiento, la productividad y la seguridad con un diseño de radio compacto

Aumente la eficiencia del lugar de trabajo hasta en un 45 % con las tecnologías de Caterpillar estándar de fácil manejo

Para su publicación en Norteamérica, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda: marzo de 2020 
Número de versión: 164PR20

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 325 presenta un diseño de radio compacto, por lo que resulta ideal para trabajar en espacios reducidos. Ofrece un óptimo rendimiento con tecnologías integradas de fácil manejo que reducen la fatiga del operador y aumentan la eficiencia hasta en un 45 % en comparación con los modelos anteriores. Con la nueva excavadora, también se reducen los costes de mantenimiento y el consumo de combustible, y aumenta la comodidad del operador con un rendimiento de bajo coste por hora.

La 325 incorpora muchas funciones nuevas destinadas a aumentar la versatilidad. Debido a las restricciones cada vez mayores de los requisitos de transporte, se ofrecen ahora dos nuevos contrapesos. Un contrapeso de 8,3 toneladas, destinado a maximizar el rendimiento de elevación, y un contrapeso de 4,9 toneladas, destinado a contener el peso total de la máquina cuando se apliquen unos límites de transporte más estrictos. En Japón, se ofrece el tren de rodaje de longitud estándar, lo que permite que las máquinas sean aún más pequeñas y compactas, además del tren de rodaje largo que estaba disponible anteriormente. También se ofrece una hoja opcional de fábrica, que facilita los trabajos de limpieza además de actuar como un estabilizador para aumentar la capacidad de elevación.

La pluma de dos piezas ajustable o de alcance, la gran variedad de controles de implementos hidráulicos y los diversos acoplamientos y cucharones convierten a la nueva 325 en una máquina versátil.

El motor Cat C4.4, ampliamente probado sobre el terreno, cumple los estándares de emisiones más recientes y propulsa de un modo eficiente la nueva Excavadora 325 en las condiciones más exigentes, con una reducción del consumo de combustible de hasta un 25 % en comparación con la 325F. El sistema de postratamiento no requiere mantenimiento ni genera tiempo de inactividad. El nuevo modelo Cat ofrece tres modos de potencia seleccionables para adaptar la excavadora a la aplicación y aumentar así la eficiencia del combustible. La excavadora ofrece de serie capacidad para funcionar a una elevada temperatura ambiente de hasta 122 °F (50 °C) y capacidad de arranque en frío a 0 °F (-18 °C).

La simplicidad del funcionamiento resulta clave en el diseño de esta nueva máquina. Los operadores podrán programar y almacenar los ajustes del modo de potencia y de la palanca tipo joystick mediante el uso de un ID de operador. También podrán navegar rápidamente y acceder al manual del operador a través del monitor de pantalla táctil de alta resolución. La nueva excavadora permite arrancar el motor pulsando un botón sin necesidad de utilizar una llave, mediante el uso de códigos ID de operador para limitar y controlar el acceso a la máquina.

Excavación y elevación de alto rendimiento

El sistema hidráulico avanzado de la nueva Excavadora Cat 325 proporciona un óptimo equilibrio de potencia y eficiencia, al mismo tiempo que ofrece al operador el control total de la precisión de excavación. El trabajo en pendientes se facilita gracias al aumento del par de giro del 10 %. El modo Smart ofrece un ahorro de combustible adicional del 5 % sin pérdida de productividad mediante el ajuste automático de la velocidad del motor y la potencia hidráulica a las condiciones de excavación.

La tecnología Smartboom™ opcional permite que la pluma se desplace hacia arriba y hacia abajo libremente sin utilizar el caudal de la bomba, lo cual reduce el esfuerzo del operador y el consumo de combustible. Las puntas del cucharón Cat Advansys™ pueden cambiarse rápidamente con una simple llave de cruz en lugar de un martillo o alguna otra herramienta especial, lo cual aumenta la seguridad y el tiempo de actividad. La nueva excavadora también ofrece opciones hidráulicas auxiliares para utilizar una amplia gama de accesorios Cat.

La tecnología impulsa la eficiencia

Aumente la eficiencia operativa hasta en un 45 % con las tecnologías Cat de serie que reducen la fatiga del operador y los costes de operación, incluidos el consumo de combustible y el mantenimiento diario. Programe hasta cuatro compensaciones de profundidad e inclinación objetivo con la tecnología Cat Grade con 2D de serie para alcanzar la pendiente deseada con mayor rapidez y ahorrar tiempo en el lugar de trabajo. Los contratistas podrán actualizar el sistema 2D de serie a Cat Grade con Advanced 2D o 3D para adaptarse a las diferentes aplicaciones.

El sistema Grade Assist de serie permite al operador permanecer en pendientes con facilidad y sin esfuerzo gracias a la excavación con una sola palanca, mientras que el sistema Bucket Assist mantiene automáticamente el ángulo en las aplicaciones de creación de pendientes, nivelación de precisión y excavación de zanjas. El innovador sistema Swing Assist reduce el esfuerzo del operador y el consumo de combustible deteniendo automáticamente el giro de la excavadora en puntos predefinidos para la carga de camiones y la excavación de zanjas, y el sistema Boom Assist mantiene las cadenas en el suelo en las aplicaciones de elevación y excavación pesada.

La tecnología Cat Payload ofrece unos objetivos de carga precisos con pesaje en movimiento para evitar el exceso de carga o la carga insuficiente y maximizar la eficiencia. VisionLink® permite a las empresas acceder a la información y a los objetivos de producción a través de los datos recopilados por Payload de forma remota y descargar los datos de producción en una memoria USB.

Máxima comodidad y seguridad

La Excavadora Cat 325 de Última Generación se ofrece con tres diseños de cabina completamente nuevos: Comfort, Deluxe y Premium. La cabina ROPS con certificación ISO está insonorizada y sellada, y cuenta con climatizador automático, por lo que protege al operador todo lo posible frente a la fatiga, los esfuerzos, el ruido y las temperaturas propias de unas condiciones de trabajo duras y desafiantes.

El nuevo modelo Cat también cuenta con una radio integrada Bluetooth® y con puertos USB para la carga y conectividad de teléfonos móviles. Gracias al amplio espacio de almacenamiento en la parte trasera, en el techo y en las consolas, los operadores podrán guardar sus pertenencias de forma segura mientras trabajan.

Las cámaras de visión trasera y lateral de serie, las ventanillas y el perfil delantero más bajo ofrecen una óptima visibilidad del área de trabajo, lo cual permite a los operadores ser conscientes de lo que les rodea en todo momento. También hay disponible una función de visibilidad de 360 grados opcional. Lift Assist ayuda a evitar vuelcos, con alertas visuales y acústicas que indican si la carga está dentro de los límites del rango de trabajo seguro de la excavadora.

Intervalos de mantenimiento sincronizados

La Excavadora Cat 325 de Última Generación reduce los costes de mantenimiento hasta en un 20 % en comparación con la 325F gracias a unos intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados. Se podrá acceder a todos los puntos de comprobación de mantenimiento a nivel del suelo, por lo que las revisiones de mantenimiento diario se realizarán con mayor rapidez, facilidad y seguridad. Los operadores podrán controlar cómodamente la vida útil de los filtros y los intervalos de mantenimiento a través del monitor integrado en la cabina.

La ubicación consolidada de los filtros reduce el tiempo de servicio y los filtros hidráulicos, de aire y del depósito de combustible han aumentado la capacidad y la vida útil de la máquina. La nueva excavadora también cuenta con un filtro de aire avanzado con el doble de capacidad de retención de polvo que el filtro anterior.

Para obtener más información sobre la Excavadora Cat 325 de Última Generación, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite cat.com.

 

Especificaciones de 325

Motor

Cat C4.4

 

Potencia bruta, hp (kW)

172 (128.5)

 

Peso de funcionamiento, lb (kg)
[24 pulg (600 mm) – 31 pulg (790 mm)
Zapatas de triple garra]

49,604 (22 500)
63,493 (28 800)

 

Profundidad máxima de excavación, pie/pulg (mm)
[pluma de 18’ 8” (5,7 m); balancín de 9’ 6” (2,9 m)]

22’ (6 700)

 

Alcance máximo a nivel del suelo, pie/pulg (mm)
[pluma de 18’ 8” (5,7 m); balancín de 9’ 6” (2,9 m)]

32’ 1” (9 780)

 

Altura máxima de carga, pie/pulg (mm)
[pluma de 18’ 8” (5,7 m); balancín de 9’ 6” (2,9 m)]

25’ 1” (9 780)

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo