Excavadora 352
Excavadora 352

La Excavadora Cat® 352 de Nueva Generación ofrece una mayor eficiencia y menores costes de operación

Para su publicación en Europa: enero de 2021
Número de versión: 13PR21

La Excavadora Hidráulica Cat® 352 de Nueva Generación con tren de rodaje con ancho de vía variable ofrece a los contratistas un aumento de la eficiencia operativa de hasta un 45 %, un aumento de la eficiencia del combustible de hasta un 10 % y una reducción de los costes de mantenimiento de hasta un 15 % en comparación con la excavadora a la cual sustituye, la 352F.

La tecnología aumenta la eficiencia

Para aumentar la eficiencia operativa, la 352 cuenta con el nivel más alto de tecnología instalada de fábrica del sector, incluida la tecnología Cat Grade con 2D. El sistema ofrece a los operadores una guía visual para la nivelación a través del monitor de pantalla táctil que se incluye de serie, lo cual les permite realizar unos cortes más precisos. El sistema se puede actualizar fácilmente a Cat Grade con 2D avanzado o Cat Grade con 3D para mejorar la precisión.

Cat Payload ayuda a los operadores a aumentar la eficiencia de carga con el pesaje en movimiento; las estimaciones de carga útil en tiempo real pueden calcularse sin rotación para ayudar a evitar la sobrecarga o una carga insuficiente de los dúmperes.

Lift Assist calcula rápidamente el peso de la carga real que se esté elevando y compara el resultado con la capacidad nominal de la excavadora. Las alertas visuales y sonoras indican si la máquina se encuentra dentro de un rango de trabajo seguro.

El sistema delimitador evita que la excavadora se salga de los puntos definidos por el operador. Esto ayuda a proteger la máquina, las infraestructuras de servicios públicos subterráneos y otros objetos frente a posibles daños.

Cat Product Link™ proporciona un flujo constante de información inalámbrica disponible a través de la interfaz de VisionLink®, lo cual permite a los encargados de la gestión de la máquina en la oficina evaluar rápidamente la información más importante sobre el funcionamiento.

Óptimo rendimiento

La eficiencia del combustible se refiere al trabajo por unidad de combustible y la 352 realiza un trabajo por unidad de combustible mayor que el que realiza la 352F.

El nuevo modo Smart adapta de forma automática la potencia hidráulica y la potencia del motor a las condiciones de excavación, lo cual reduce el consumo de combustible y optimiza el rendimiento. La velocidad del motor se reduce automáticamente cuando disminuye la demanda hidráulica, lo que a su vez reduce el consumo de combustible.

El sistema de refrigeración ofrece un nuevo ventilador de actuación proporcional a la demanda que está diseñado para utilizarse únicamente si resulta necesario, lo cual ahorra combustible y garantiza la máxima eficiencia. La función de inversión disponible ayuda a limpiar los residuos de los núcleos de refrigeración, otra ventaja más que aumenta la eficiencia.

El nuevo sistema de control electrohidráulico ha sido diseñado para ofrecer capacidad de respuesta y eficiencia; su válvula de control principal elimina la necesidad de contar con tuberías piloto, reduce las pérdidas de presión y ahorra combustible. Un menor número de tuberías hidráulicas implica una menor necesidad de aceite y una reducción de los costes de operación a largo plazo.

Reducción del mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento ampliados y sincronizados contribuyen a reducir los costes de la 352 a largo plazo.

El nuevo filtro de aire Cat con un prefiltro integrado y filtros principales y secundarios ofrece una capacidad de retención de polvo dos veces mayor que el diseño anterior.

El nuevo filtro de retorno hidráulico Cat tiene una vida útil de 3.000 horas, un 50 % más que los filtros anteriores.

Los filtros del sistema de combustible están sincronizados para cambiarse a las 1.000 horas, lo cual supone un aumento del intervalo de servicio del 100 % con respecto a los filtros anteriores.

Los drenajes de sedimentos y agua del sistema de combustible y el punto de comprobación del nivel de aceite del sistema hidráulico están situados en el mismo lugar a nivel del suelo. De este modo, el mantenimiento diario rutinario resulta más seguro, rápido y sencillo.

Cabina diseñada pensando en el operador

Con una cabina Deluxe, la 352 está diseñada para ofrecer a los operadores la máxima comodidad y seguridad. Las funciones de mejora del rendimiento, como el arranque mediante pulsación sin llave, el gran monitor de pantalla táctil con teclas de pulsación breve para el control y una estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) insonorizada, se incluyen de serie.

Otras comodidades que ofrece la cabina y que sin duda alguna agradarán a los operadores son las siguientes:

  • Consola basculante que permite entrar y salir de la cabina con facilidad
  • Montajes elásticos avanzados que reducen las vibraciones hasta en un 50 % en comparación con los modelos anteriores
  • Radio Bluetooth® integrada con puertos USB para conectar y cargar teléfonos
  • Climatizador automático que mantiene los ajustes de temperatura independientemente de las temperaturas ambiente
  • Botones programables en la palanca tipo joystick que permiten configurar patrones de control e índices de respuesta del sistema hidráulico para adaptar el funcionamiento de la máquina a las preferencias individuales.
  • Ventanillas frontal, trasera y laterales de gran tamaño y cámaras de visión trasera y lateral derecha incluidas de serie para mejorar la visibilidad
  • Un paquete de visibilidad de 360 grados opcional que combina imágenes de múltiples cámaras para mejorar las líneas de visión del operador en todas las direcciones

Nueva configuración de largo alcance

Para el trabajo en pendientes pronunciadas, con la nueva configuración de largo alcance, se llegará a una distancia de 19,6 metros (64 pies) y se excavará a una profundidad de 13,04 metros (43 pies). La tecnología impermeable incluida de serie permite realizar una excavación de gran precisión hasta una profundidad de 4,5 metros (15 pies); la solución submarina opcional permite trabajar a una profundidad de hasta 20 metros (66 pies).

El tren de rodaje de gran anchura de servicio pesado y el contrapeso adicional proporcionan una plataforma estable para realizar una excavación de largo alcance. El tren de rodaje con ancho de vía variable facilita el transporte entre los lugares de trabajo cuando está retraído y añade estabilidad cuando está extendido.

Para obtener más información sobre la 352 y otras excavadoras hidráulicas Cat de nueva generación, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com.

 

Especificaciones de la 352

Motor

Cat® C13

Potencia bruta (ISO 14396)

317 kW (425 hp)

Peso de funcionamiento

50.100 kg (110.500 lb)

Anchura de transporte con zapatas de 600 mm y tren de rodaje extendido

3.490 mm (11’ 5”)

Anchura de transporte con zapatas de 600 mm y tren de rodaje retraído

2.990 mm (9’ 9” pies)

Profundidad máx. de excavación*

7.060 mm (23’ 1”)

Alcance máx. a nivel del suelo*

11.290 mm (37’)

Altura máx. de carga*

7.400 mm (24’ 3”)

*Pluma de 6,9 m (22’ 8”), balancín de 2,9 m (9’ 6”)

 

De

Excavadora Cat 352

De

Excavadora Cat 352

De

Excavadora Cat 352

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

         

 

                                                   # # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2021 Caterpillar Reservados todos los derechos 

 

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de lectores

www.cat.com/requestCatinfo