Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Sabemos que lo que tú necesitas es una máquina en la que puedas confiar, y que al mismo tiempo sea rápida, eficiente y versátil. Estas son algunas de las muchas características que describen a los minicargadores Cat® de la Serie D3, sin mencionar que son equipos inteligentes por su tecnología líder en la industria. Exploraremos 3 características novedosas de los minicargadores de la Serie D3: Control de Amortiguación Sensible a la Velocidad, Posicionador de la Herramienta de Trabajo y Función de Control de Velocidad Ultralenta.
El sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad permite mejorar el funcionamiento del equipo sobre terrenos que puedan ser irregulares. Esta característica novedosa concede una mejor retención de carga, una mayor productividad y comodidad para el operador, quien al final del día obra con el equipo por horas prolongadas.
La funcionalidad que tiene el posicionador de la herramienta de trabajo ayuda al operador a ajustar o preestablecer un ángulo determinado para la herramienta de trabajo. En muchas aplicaciones con herramientas de trabajo en donde, por ejemplo, la aplicación es zanjar, preestablecer el ángulo va a impactar la profundidad de la zanja. Esto quiere decir que al realizar una aplicación como zanjar con un ángulo preestablecido, tendremos la garantía de un trabajo más uniforme.
El sistema de función de control de velocidad es esencial al realizar aplicaciones que requieren altas RPMs de la herramienta de trabajo, pero con una velocidad de traslación baja. Esta característica novedosa aporta un beneficio al operador ya que este solamente se preocupará en maniobrar la maquina con la velocidad establecida para la aplicación que va a realizar.