Los Equipos De Cadenas Compactos

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE DE CARGADORES DE CADENAS

Los equipos de cadenas compactos son una solución útil para una variedad de aplicaciones. Los cargadores de cadenas compactos son ideales para aplicaciones de servicio pesado que involucran rocas y escombros, proporcionándole una operación disponible más suave, mientras que los mini cargadores todoterreno son ideales para aplicaciones en las que es necesario que haya una mínima alteración del suelo, tales como la jardinería del campo de golf. Aunque las máquinas de cadena pueden servir como una parte vital de la flota de operación, muchos propietarios están preocupados por los costos a  menudo asociados con el mantenimiento y el servicio del tren de rodaje.

La buena noticia es que la mayoría de estos costos pueden ser controlados con un mantenimiento y operación adecuada. Usted puede extender la vida de su tren de rodaje adhiriéndose  a unos pocos pasos simples y consejos:
 

  • Maximice la vida de sus cadenas con vueltas más graduales de 3 puntos.

  • Asegúrese de que sus operadores tengan experiencia en equipos de cadenas.

  • Evite cadenas sueltas, ya que pueden causar daños en las lengüetas y descarrilamiento.

  • Asegúrese de que las cadenas no estén demasiado ajustadas, ya que pueden aumentar el desgaste de las cadenas, las ruedas de rodillos, las ruedas dentadas y los motores de accionamiento.

  • Limpie el tren de rodaje de la máquina al final de cada día de trabajo.
de

Mientras que la mayoría de los costos de propiedad y operación del equipo de cadenas pueden ser controlados, la aplicación, las condiciones del terreno y las horas de operación constituirán el resto de los costos incontrolables. Un factor crítico para la selección deben ser las horas de operación que el proyecto demandará. Las aplicaciones que requieren un aumento de par y potencia pueden causar mayor desgaste en el tren de rodaje que otras. La excavación y explanación son más difíciles en cadenas que los trabajos como zanjeo y nivelado. Las condiciones del terreno en el lugar de trabajo también juegan un papel en la vida de su tren de rodaje mientras más abrasivo es el material y más las horas que requiere el proyecto, más rápido se desgastarán. El material rocoso dentado y los escombros de construcción causan el mayor desgaste, mientras que las superficies más suaves como el suelo, el césped y la nieve van a ser más fácil para sus cadenas. Aquí es cuando tiene que elegir las cadenas correctas, basarse en la aplicación y el terreno, es de suma importancia para ayudarle a controlar los costos.

Algunos fabricantes ofrecen varios niveles de soluciones para cadena de caucho, así que siempre es una buena idea investigar sus opciones. En primer lugar, tenga en cuenta sus horas de operación. Si está operando el equipo más de 500 horas al año, es probable que desee equiparlo con las cadenas más duraderas del fabricante. También es importante tener en cuenta las condiciones de terreno. Las cadenas estándar o de trabajo general son más adecuadas para el terreno más suave, como en las aplicaciones de campos de golf en las que una mínima alteración del suelo es importante. Las cadenas de alta duración con el metal incorporado son ideales en condiciones de terrenos rocosos o con baches. La suspensión del eje de torsión del tren de rodaje contribuye a una conducción más suave asegurando que más material se retiene en el cucharón. En general, es esencial que coincidan las cadenas con la máquina y el tren de rodaje, de tal forma que los componentes funcionen como un sistema integral para maximizar el rendimiento.

Para obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor local Cat® o visítenos en línea.

 

MANTENTE CONECTADO

 

NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO TE OFRECE LAS ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES SOBRE OFERTAS EXCLUSIVAS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE PRODUCTOS, CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPERAR TUS MÁQUINAS Y TU NEGOCIO DE MANERA MÁS EFECTIVA Y MÁS. ¡SUSCRÍBETE HOY!                    

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO


ARTÍCULOS adicionales