Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
QUE AYUDAN A TU NEGOCIO
Hoy en día, el Mercado de construcción requiere más productividad a un menor costo. Caterpillar se adapta a las demandas del mercado e incluye diferentes tecnologías en la Retroexcavadora 420F2, algunas estándares otras opcionales, que aumentan tu eficiencia. Estas tecnologías incrementan la eficiencia ayudándote a ahorrar más combustible, aumentando la seguridad en el sitio y disminuyendo los costos de propiedad y operacionales de la máquina. En este artículo vamos a hablar acerca del Modo Eco o Económico, el teclado de seguridad, los diferentes modos de tracción y la dirección rápida de velocidad variable de la Retroexcavadora 420F2.
El ECO MODE o Modo Económico es una característica solamente disponible en la Retroexcavadora Cat 420F2 y es un recurso que permite disminuir costos operacionales aumentando la eficiencia en el consumo de combustible por al menos 10%, ayudando a ahorrar más en gasto de combustible.
Por ejemplo:
El modo económico o Eco Mode puede ser activado a través de un interruptor localizado en el panel instrumental de la máquina. Cuando se activa para la operación, actúa directamente en la bomba hidráulica de la máquina y reduce manualmente las revoluciones del motor a 1850 rpm o menos mientras al mismo tiempo provee máximo flujo hidráulico. Esto significativamente reduce el consumo de combustible y manteniendo una excelente productividad, así incrementando su eficiencia y ganancias en su negocio. Es muy importante aclarar que el Eco Mode no está disponible para operaciones de carga con desplazamientos en carreteras.
El teclado de seguridad protege tu máquina tanto de ladrones de maquinaria como operadores no autorizados en el sitio de trabajo, por eso es altamente recomendado en áreas donde históricamente sufren altos índices de robo de maquinaria. Esta es una característica opcional de la máquina que puede ser ordenada e instalada directamente desde la fábrica o puede ser instalada en el campo por técnicos de su distribuidor a través de un kit.
El teclado de seguridad permite al operador ingresar una contraseña de cuatro dígitos para encender la máquina. El sistema bloquea el motor, la transmisión y el sistema hidráulico hasta que una contraseña correcta sea ingresada en el teclado. Es posible guardar hasta 25 contraseñas, así que el dueño de la máquina, el operador, el supervisor y el distribuidor cada uno pueda tener su propia contraseña individual. El sistema acepta 5 intentos para ingresar la contraseña, y después de estos cinco intentos, la máquina se bloquea y solamente después de un tiempo puede volver a ser encendida de vuelta.
También, el teclado de seguridad permite que la maquina sea protegida de ladrones y accidentes causados por trabajadores no autorizados a operar la máquina, así disminuyendo el costo de propiedad de la máquina que puede ser causado por un accidente o por una máquina robada. Además, tener esta tecnología incorporada te permite negociar el precio de la prima del seguro, que ayuda a disminuir costos operacionales y de mantenimiento. El teclado de seguridad es OBLIGATORIO en un sitio de trabajo seguro.
La Retroexcavadora 420F2 tiene 3 modos de tracción distintos los cuales pueden ser activados desde el panel de la máquina:
Los diferentes modos de tracción permiten al operador tener una mejor maniobrabilidad de la máquina en diferentes tipos de terrenos e incrementan la seguridad en el sitio de trabajo. Además, disminuye el desgaste de los neumáticos y transmisión, lo cual ayuda a disminuir los costos operacionales y de mantenimiento.
La tecnología de dirección rápida incorporada en volante de dirección es algo que usualmente no se habla en la Retroexcavadora 420F2, pero es una característica que provee una maniobrabilidad mejorada y al mismo tiempo disminuye la fatiga del operador. Así es como funciona: si giras el volante de dirección de la 420F2 a un ritmo lento, se mantiene en el área no amplificada de unidad del volante, eso significa que si el operador gira el volante de lado a lado completamente, tendría que girar el volante aproximadamente 5 veces. Sin embargo, si gira el volante de forma rápida, el giro completo de lado a lado del volante entra en una amplificación de flujo a un radio de 2:1, entonces el giro completo de lado a lado del volante serían aproximadamente 2.5 veces, y este cambio es invisible para el operador.
Esta característica ha sido diseñada para operadores que necesitan hacer giros rápidos en lugares estrechos con menos fatiga para el operador porque les permite hacer giros con menos movimientos o vueltas al volante y de forma más rápida.
Todas estas diferentes tecnologías han sido incorporadas para hacer a nuestros clientes más competitivos en un mercado de construcción muy demandante. Para aprender más acerca de las nuevas características que ayudan a su negocio de la Retroexcavadora Cat 420F2 contacte a su distribuidor Cat más cercano o si desea ser contactado por un representante de ventas puede dejar su información de contacto aquí.