MUNICIPALES

GENERADORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES/MUNICIPALES

La potencia de calidad protege la calidad de vida.

Usted está a cargo de suministrar la energía con la que la comunidad vive y se gana la vida. Ya sea que se trate de potencia de respaldo o de alquiler para uso de emergencia o sistemas adicionales para hacer frente a las horas de mayor demanda, esté presente cuando las personas a las que presta servicios más lo necesiten: instale potencia Cat®. Nuestros grupos electrógenos son de eficacia comprobada para responder rápidamente a las cambiantes necesidades a bajos costos de posesión y operación.

Nuestro equipo está con usted desde el principio hasta el final y décadas después. Somos el equipo experto en instalación rápida, rendimiento comprobado y respaldo continuo. Dé a la comunidad la potencia para prosperar. Ya sea se trate de estaciones de bomberos y de policía, escuelas, instalaciones de tratamiento de aguas o edificios municipales, permita que nuestros grupos electrógenos respalden estas operaciones fundamentales.  

Solicite una consulta de distribuidor

Edificio público Edificio público

Uso de metano para la producción de energía

Muchas instalaciones de tratamiento de aguas residuales utilizan el gas residual proveniente de los procesos de la planta como fuente de combustible para grupos electrógenos. Este gas está compuesto principalmente del metano y dióxido de carbono generado por los digestores de aguas residuales utilizados en el proceso de tratamiento de agua. Este luego es capturado y utilizado por generadores Cat para proporcionar electricidad y calor a la planta para el digestor u otras cargas térmicas. Con los generadores Cat también recibirá asesoramiento experto sobre cómo diseñar, instalar y mantener plantas de energía adaptadas especialmente para funcionar con combustible de gas residual proveniente de plantas de tratamiento de aguas.

Los beneficios de los proyectos de transformación del metano a energía incluyen:

  • Aumento en la eficiencia energética
  • Reducción en los costos de generación de electricidad
  • Disminución del impacto ambiental

Centro de llamados Centro de llamados

Cómo funciona

Un motor duradero diseñado específicamente para su uso con combustible de bajo consumo energético es la piedra angular de un sistema de potencia fiable. Este motor acciona un generador Cat para producir electricidad.

Los generadores Cat de combustible de bajo consumo energético ofrecen una tolerancia especializada a los contaminantes presentes en los combustibles de gas residual gracias a características adicionales como:

  • Bomba de ventilación del cárter que elimina los posibles gases ácidos de escape
  • Núcleos posenfriadores, culatas de cilindros, cojinetes de bancada y bielas diseñados especialmente para resistir elementos corrosivos.
  • Sistemas de enfriamiento diferenciados para operar a temperaturas elevadas del agua de las camisas para evitar la condensación de los contaminantes

El agua caliente de las camisas del motor pasa a través del intercambiador de calor entre la placa y el bastidor que está conectado al bucle térmico del proceso de la planta de tratamiento. Se puede recuperar calor adicional desde el circuito del posenfriador, así como del escape del motor. El sistema normalmente se integra en la planta de manera eléctrica mediante un equipo de conmutación industrial Cat con calidad de compañía de electricidad puesto en paralelo y con controles basados en controladores lógicos programables (PLC) que permiten exportar la electricidad a la red de suministro o usarla exclusivamente en la instalación.