SERVICIOS PÚBLICOS

GENERACIÓN DE POTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

Potencia excepcional para cada día.

Su labor es suministrar potencia para satisfacer las necesidades de la vida diaria, ya sea para reducir el consumo en los momentos de mayor demanda para ahorrar costos u ofrecer energía independiente de la red eléctrica a ciudades lejanas y aisladas. Es por eso que necesita una fuente de funcionamiento constante; porque la vida tampoco se detiene. Los grupos electrógenos diésel Cat® estacionarios o temporales suministran potencia rentable y fiable, satisfacen las alzas de demanda y mantienen la potencia a un nivel asequible para los clientes.

Su distribuidor Cat local es la fuente de servicio y respaldo continuo. Nuestros productos y nuestro equipo trabajan para energizar su mundo.

Solicite una consulta de distribuidor

Markham Markham

Unión de las cargas base o máximas con el gas natural

Los servicios eléctricos pueden funcionar continuamente a través de generadores de gas y abastecer la carga eléctrica base. Esta es una gran ventaja, especialmente, ante la ausencia de plantas de energía centralizadas y confiables, o en lugares donde la economía y la disponibilidad del combustible a base de gas natural son factores clave.

Además, el uso de generadores para motores de gas es muy común cuando se manejan cargas máximas. Normalmente, las alzas en la demanda de energía eléctrica en la red de suministro de servicios se presentan a primera hora del día, antes de la jornada laboral y durante las últimas horas de la tarde después de la finalización de la jornada laboral. La mayoría de las personas puede identificarse con la idea de llegar a casa después del trabajo, y encender inmediatamente la luz, la calefacción, el aire acondicionado y la televisión para ver los noticieros locales. Si miles de personas tienen el mismo comportamiento, ocurren grandes alzas en el consumo de energía durante un periodo relativamente corto. Algunos proveedores de servicios públicos optan por firmar contratos de compra de energía a largo plazo para ser propietarios de un bloque de reserva de energía que les permita hacer frente a estas alzas intermitentes. Sin embargo, este método puede provocar una capacidad de carga base innecesaria, lo que aumenta los costos que deben pagar los clientes por los servicios.

Caterpillar le ofrecerá asesoría experta sobre cómo diseñar, instalar y dar mantenimiento a plantas de energía diseñadas para aplicaciones de servicios públicos.

Algunos de los beneficios de las aplicaciones de generadores de gas para los servicios públicos son:

  • Reducción de los costos energéticos
  • Uso eficiente de recursos
  • Aumento de las oportunidades de ingresos

Oliveira Energia Oliveira Energia

Cómo funciona

Las plantas de energía con grupos electrógenos de carga base pueden variar en tamaño, desde unos pocos megawatts (MW), en el caso de islas pequeñas, hasta más de 100 MW, para áreas metropolitanas más grandes. Estas plantas de energía pueden construirse con generadores múltiples de entre 2 y 6 MW que funcionan en paralelo como una fuente central de electricidad para la red de suministro eléctrico local.

Las soluciones típicas para las plantas de energía en alza funcionan en una gama de entre 2 y 50 MW desde 100 a 3.000 horas por año. La mayoría de las plantas que funcionan 100 horas por año normalmente usarían diésel para cubrir los excesos de demanda, mientras que la economía de las plantas de energía de gas natural favorecen aplicaciones de más horas de uso y demandas máximas más prolongadas.

Los equipos de conmutación en paralelo con calidad de compañía de electricidad Cat se utilizan para accionar múltiples generadores conjuntamente y en paralelo a la red eléctrica principal. En mercados abiertos, la energía que se produce gracias a estos generadores durante periodos de alza del día puede enviarse para suplir las necesidades de los clientes locales o venderse en mercados abiertos y en tiempo real a precio contado generando ganancias.

Durante emergencias donde hay escasez energética o apagones, Caterpillar también ofrecen módulos de energía de alquiler de gas a escala de compañía de electricidad a través de Cat Rental Power, los cuales se pueden despachar e instalar rápidamente para compensar inmediatamente la escasez de energía.