Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en América del Norte y América del Sur: abril 2020
Número de publicación: 304PR20
Los acopladores con sujetapasador Cat® ofrecen un nuevo nivel de productividad y permiten al operador cambiar de herramienta en cuestión de segundos en lugar de minutos. Es posible intercambiar los accesorios entre excavadoras de tamaños similares. Ahora, con los nuevos tamaños de acopladores con sujetapasador VB y HB, hay un acoplador para cada tamaño de excavadora, desde la 311 hasta la 390. "VB" y "HB" hacen referencia al tamaño de varillaje. Caterpillar clasifica la sección frontal de las excavadoras según a qué "familia de varillaje" pertenecen, es decir, el tamaño en el extremo del brazo. Los acopladores con sujetapasador están diseñados para emplearse con grandes cargas útiles cuando se agregan a una combinación de máquina y cucharón, sin tener que comprometer el tamaño del cucharón.
Los acopladores con sujetapasador cuentan con un sistema de traba redundante, por lo que puede estar tranquilo de que los accesorios estarán bien asegurados al acoplador. Los brazos con resorte mantienen cerrado el pestillo, incluso si ocurre una pérdida de presión hidráulica. El perfil más corto del acoplador ayuda a mantener la distancia desde el extremo del brazo de la máquina hasta la punta de los dientes del cucharón. Esto permite maximizar la cantidad de potencia de excavación con la que cuenta al agregar el acoplador. Las piezas fundidas del bastidor del acoplador son de acero resistente a la abrasión, lo que mantiene la durabilidad del acoplador con el paso del tiempo.
El acoplador proporciona señales visuales y audibles al operador para que sepa que el accesorio está asegurado. El bloque de engrase primario es el punto de engrase central para todo el acoplador y cuenta con un fácil acceso a nivel del suelo. Los procedimientos operativos de los sujetapasadores son intuitivos. Además, es sencillo aprender a usarlos para los operadores de todos los niveles de experiencia. Al agregar la versatilidad de un acoplador con sujetapasador podrá cambiar fácilmente de aplicación de excavación, nivelación, manipulación de materiales, compactación del suelo, ruptura de rocas y más. Con un acoplador con sujetapasador también tendrá la capacidad de levantar el cucharón en posición inversa para limpiar las esquinas cuadradas.
Varillaje/ |
Peso mínimo del portador |
Peso máximo del portador |
Peso del acoplador |
|
Tons EE.UU. |
Tons EE.UU. |
kg |
lb |
|
312 |
11 |
15 |
188 |
414 |
315 |
15 |
18 |
299 |
659 |
B |
19 |
23 |
380 |
837 |
CB para apertura de zanjas |
24 |
35 |
430 |
949 |
CB |
24 |
35 |
465 |
1025 |
DB de perfil angosto |
30 |
40 |
624 |
1376 |
DB |
30 |
40 |
621 |
1370 |
TB para apertura de zanjas |
45 |
52 |
934 |
2060 |
TB |
45 |
52 |
944 |
2082 |
VB2 |
74 |
74 |
1244 |
2744 |
HB2 |
90 |
95 |
1556 |
3430 |
Para acceder a una lista completa de los modelos y las especificaciones de los acopladores con sujetapasador, visite cat.com.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes del lector |
www.cat.com/requestCatinfo |