Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para publicar en todo el mundo, excepto en China: septiembre de 2019
Número de publicación: 741PR19
Caterpillar Inc. anuncia la disponibilidad del Mezclador Giratorio RM400. El nuevo RM400 sustituye al Mezclador Giratorio RM300 y ofrece numerosas características y mejoras nuevas, tales como un 19 % más de potencia, un entorno de operación mejorado y una mayor maniobrabilidad. Estas características ayudan a los contratistas a cumplir las exigentes especificaciones laborales en las aplicaciones de estabilización de suelos y de recuperación en profundidad. La máquina ofrece una anchura de corte de 2,4 m (8 pies) y pesa 23.500 kg (51.809 lb).
Potencia eficiente, mayor movilidad
El Motor C9.3 Cat® ofrece 311 kW (417 hp) de potencia y cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. La tracción en las cuatro ruedas estándar utiliza cuatro bombas de mando independientes para ofrecer el máximo par, al mismo tiempo que proporciona una excelente tracción y una mayor velocidad para desplazarse por el lugar de trabajo. Su longitud de funcionamiento de 9,56 m (31,4 pies) es 44 cm (17,3 pulg) más corta que la de su predecesor, el RM300. Al tener una longitud más corta, mejora la maniobrabilidad en zonas comerciales, estacionamientos y áreas residenciales, a la vez que aumenta la visibilidad.
Entorno de operación innovador
La cabina deslizante de izquierda a derecha mejora la visibilidad de lado a lado de los bordes de los neumáticos y las líneas de corte del rotor para mejorar el desempeño del operador e incrementar la producción. Las cámaras estándar orientadas hacia la parte delantera y trasera, cuyas imágenes se pueden ver en una pantalla en la cabina, proporcionan una buena visibilidad, y las cámaras opcionales montadas en los laterales ofrecen una excelente visual a lo largo de la máquina para aumentar la seguridad.
Además, las cámaras opcionales pueden montarse delante y detrás de la cámara del rotor. La cámara delantera ayuda al operador al pasar cerca de obstáculos como bocas de inspección y bordillos, mientras que la cámara trasera proporciona una buena visibilidad del material de descarga. Para ver las imágenes de estas cámaras desde la estación del operador, se requiere una pantalla táctil adicional.
La dirección con volante ofrece un control sencillo y una buena visualización de la parte delantera y con una palanca universal se controlan las ruedas traseras cuando se utilizan las modalidades de selección para lograr un control más preciso. Mediante una pantalla LCD del tamaño de una tableta, el operador se mantiene informado sobre las funciones de la máquina, incluida la apertura de las puertas delantera y trasera de la cámara del rotor.
Mezcla de calidad superior
Las tres velocidades diferentes del rotor ayudan a producir la gradación de material deseada. Un controlador electrónico mantiene el rotor a la profundidad adecuada y a la máquina a una velocidad constante para garantizar un rendimiento de mezcla óptimo. El RM400 puede equiparse con un sistema de rociado de agua junto con un sistema de emulsión para ofrecer una excelente versatilidad y ahorrar tiempo cuando se necesitan aditivos.
Hay cuatro opciones de rotor disponibles para ofrecer una gran variedad de aplicaciones. El rotor universal se puede utilizar para la recuperación en profundidad o para la estabilización de suelos y está equipado con 200 puntas de carburo. El rotor de suelo se utiliza para diversas aplicaciones de mezcla y estabilización, mezcla aditivos con materiales semicohesivos o granulares y está equipado con 238 puntas de carburo. El rotor de combinación está diseñado principalmente para utilizarse en aplicaciones de estabilización de suelos en materiales cohesivos, pero también resulta adecuado para aplicaciones ligeras de recuperación de asfalto. El rotor de combinación está equipado con 114 puntas de carburo. También se dispone de un rotor en V. El rotor en V de alta productividad se utiliza únicamente para mezclar suelos y está equipado con 58 puntas apernadas.
Mantenimiento simplificado
Los puntos de servicio diarios se encuentran agrupados y son de fácil acceso. El capó del motor se inclina fácilmente hacia delante con tan solo pulsar un interruptor para facilitar el acceso al sistema de enfriamiento y al motor. El sistema de enfriamiento utiliza un ventilador de velocidad variable, que puede configurarse para invertir periódicamente la dirección del aire en intervalos cortos durante la operación. Este exclusivo diseño ayuda al sistema a deshacerse del polvo acumulado y a mantener el sistema más limpio para ofrecer la máxima eficacia y ampliar los intervalos de mantenimiento.
El compresor de aire a bordo opcional combinado con el capó del rotor basculante y la amplia puerta de descarga trasera permiten cambiar las puntas del rotor de forma rápida y sencilla.
El Mezclador Giratorio RM400 estará disponible el primer trimestre de 2021. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes del lector |
www.cat.com/requestCatinfo |