Caterpillar presenta el sistema de asistencia de remolque para camiones de minería de mando eléctrico Cat®

Para su distribución en todo el mundo: febrero de 2020
Número de publicación: 54PR20

Ya está disponible el sistema de asistencia de remolque Cat® para camiones de minería de mando eléctrico Cat. Este puede utilizarse en operaciones de minería que buscan reducir las emisiones de carbono y los costos de combustible y del motor, y aumentar la velocidad en pendiente para una mayor productividad. El kit de modificación del sistema de asistencia de remolque Cat está disponible para el Camión 795F AC. El diseño de remolque es compatible con los otros tres Camiones de Minería de Mando Eléctrico Cat 794 AC, 796 AC y 798 AC.

La presentación comercial de la asistencia de remolque Cat concluye un proyecto piloto de aproximadamente dos años llevado a cabo en cuatro Camiones AC 795F con 700 metros de línea de remolque eléctrico en la mina Aitik de Boliden en Suecia.

"El programa de asistencia de remolque Cat en Aitik ha sido una verdadera historia de éxito", dice Jonas Ranggård, administrador del programa en Boliden. "La disponibilidad ha sido alta a pesar de las condiciones árticas, y hemos recibido un excelente respaldo de Caterpillar y todos los demás socios que participaron. Hay pocos proyectos que pueden generar mejoras ambientales y de productividad de esta magnitud. Por esta razón, Boliden ha decidido expandir la infraestructura de remolque en Aitik y equipar toda su flota de Camiones AC 795F con sistemas de asistencia de remolque".

"Agradecemos a Boliden por su trabajo para ayudarnos a demostrar las capacidades del accesorio de asistencia de remolque Cat. Los beneficios del remolque pueden ser significativos en las condiciones correctas, y nos gustaría hablar con nuestros clientes sobre las condiciones específicas de sus sitios", dijo Eric Ruth, líder sénior del equipo de productos eléctricos de Caterpillar. "Creemos que la asistencia de remolque puede ayudar a las empresas de minería a alcanzar sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero". Al mismo tiempo, la asistencia de remolque aumenta la productividad al incrementar la velocidad en pendiente. De hecho, las pruebas en la mina de Aitik han demostrado que un Camión de Minería 795F AC equipado con la asistencia de remolque es la alternativa más potente del mundo.

Remolque hacia arriba

El sistema de remolque reduce significativamente las emisiones de los motores diésel en la mina al suministrar electricidad durante la etapa más exigente del ciclo de trabajo del camión. Al suministrar potencia a un Camión 795F AC con una carga útil de 337 m a través de un remolque a medida que sube una pendiente del 10 % desde el pozo, se ahorran hasta 40 litros de combustible diésel por kilómetro de línea de remolque. Los costos de combustible y del motor se reducen en más del 90 % mientras el camión está en el remolque.

El sistema de remolque también aumenta la productividad. Al operar con la asistencia de remolque, la velocidad en pendiente aumenta hasta un 100 % en comparación con la modalidad de solo diésel. Con un remolque, un Camión 795F cargado puede funcionar a 28 km/h en una pendiente física del 10 % con condiciones sólidas del camino de acarreo.

El sistema de remolque Cat se integra completamente con la máquina. Esto le permite aprovechar los beneficios del rendimiento optimizado y la facilidad de servicio del sistema en el Camión 795F AC. El sistema de camión y remolque de mayor voltaje de Caterpillar está diseñado para ofrecer ventajas a través de menores costos de capital de infraestructura y de mantenimiento de distribución de potencia.

Otros de los beneficios están disponibles gracias al pantógrafo Cat resistente, diseñado para proporcionar un tiempo de actividad superior y menores costos de reparación. Una funcionalidad de caída rápida ayuda a proteger las líneas aéreas del remolque.

Para obtener más información sobre el sistema de asistencia de remolque Cat, comuníquese con el distribuidor Cat local.

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo