La nueva Motoniveladora 140 GC Cat® combina un alto rendimiento con bajos costos de posesión y operación por hora

Para publicarse en: África, Oriente Medio, Turquía, Sudamérica, China, India, Sudeste Asiático: marzo de 2019
Número de publicación: 132PR19

La nueva Motoniveladora 140 GC Cat® está diseñada para combinar un alto rendimiento con bajos costos de posesión y operación. Con el potente Motor C7.1 Cat, la servotransmisión automática 6F/3R (con la que se elimina el pedal de avance lento) y el sistema hidráulico diseñado con precisión del modelo 140 GC, se garantiza un rendimiento equilibrado en todas las situaciones de operación. Gracias a una modalidad de operación ECO y a un ventilador proporcional a la demanda, se disminuye el consumo de combustible, y con los intervalos de mantenimiento extendidos, se reducen aún más los costos de operación. Los operadores de todos los niveles de habilidad pueden lograr rápidamente una alta producción con el modelo 140 GC, y con las opciones en las que se incluyen asientos ajustables y sistemas de calefacción y enfriamiento eficientes, se garantiza la comodidad.

Con 45 años de perfeccionamiento, los operadores ya conocen el volante de dirección y los controles de palanca convencionales del modelo 140 GC, con los cuales se garantiza un control positivo. La consola de control se ajusta a las preferencias del operador, y con la opción del potente sistema de calefacción y enfriamiento, se deshumidifica y presuriza la cabina, mientras circula aire fresco para evitar la entrada de polvo y mantener las ventanas limpias. En las actualizaciones de asiento, se incluyen los asientos mecánicos o con suspensión neumática; el asiento estático es estándar.

El diferencial con bloqueo total estándar del modelo 140 GC se activa sin la intervención del operador con el fin de aumentar la tracción en condiciones de suelos deficientes y proteger los componentes del tren de impulsión de distintos daños. Con el medidor digital de inclinación de la hoja optativo, se eliminan las conjeturas de control de pendientes y se mantiene el lugar de trabajo más seguro, ya que se eliminan las verificaciones manuales de pendientes. Cat Detect con Vision System (optativo) utiliza una cámara retrovisora para mostrar una amplia vista detrás de la máquina.

Características especiales

Gracias a las características de diseño del modelo 140 GC, se garantiza fiabilidad y rendimiento duradero y a largo plazo:

  • Con la vertedera circular de la barra de tiro estándar, se proporciona una vida útil de servicio prolongada, con tiras de desgaste reemplazables que permiten mantener la integridad del sistema. 
  • Los frenos de servicio de discos múltiples con baño de aceite se accionan hidráulicamente, lo que proporciona frenado predecible y suave, además de reducir los costos de operación.
  • Con distintos accesorios Cat, incluidos escarificadores, desgarradores y cuchillas delanteras, se aumenta la versatilidad de la máquina. Cada accesorio se diseñó específicamente teniendo en cuenta el rendimiento, la seguridad y la estabilidad.
  • Con la opción de embrague de resbalamiento del mando del círculo, se protegen los dientes del círculo y el mando del piñón de posibles daños.
  • Con la opción de Circle Saver, se reducen los requerimientos de engrase diario y se protege el círculo y el piñón, lo que reduce significativamente la posibilidad de daños.
  • Con la protección optativa, se protege el modelo 140 GC de distintos daños en las aplicaciones exigentes.
  • El sistema de dirección secundaria optativo se activa automáticamente si disminuye la presión de la bomba principal.

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de la red de distribuidores, plantas y subsidiarias de marketing respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de estos productos con el distribuidor local.

© 2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo