Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su distribución en todo el mundo: febrero de 2020
Número de publicación: 132PR20
Impulsada por dos Motores Cat® C27 con un consumo eficiente de combustible, la nueva Pala Hidráulica Cat 6030 para minería está disponible en configuraciones que permiten cumplir con las normas de emisiones de combustible diésel más exigentes, como las normas de América del Norte y Europa. La nueva pala también incluye Product Link™ Elite, que habilita las comunicaciones de datos para un monitoreo completo del estado de la máquina desde la oficina de operaciones con Cat MineStar™ Health.
Para aumentar aún más la disponibilidad y el uso de la máquina, los principales componentes de la 6030 están completamente integrados en los sistemas de respaldo al producto de Caterpillar. Así es posible ofrecer un suministro confiable de piezas y servicios eficientes de los distribuidores Cat. La nueva 6030 también es la primera en la línea de palas hidráulicas en incluir los nuevos gráficos Cat Modern Hex.
Al igual que los modelos anteriores, la 6030 se ofrece con configuración de retroexcavadora o de pala frontal para satisfacer las necesidades del sitio. Con una carga útil del cucharón de 30 toneladas métricas (33 tons EE.UU.), la pala cargará en 3 pasadas el Camión Cat 777 y en 5 pasadas el Camión Cat 785 para minería.
Configuraciones de emisiones para todas las regiones
La nueva 6030 cumple con las normas de emisiones de combustible diésel más exigentes cuando está equipada con un sistema de control de emisiones con catalizador de oxidación para combustible diésel. Con esta configuración, los Motores C27 cumplen con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea. El sistema no utiliza fluido de escape de diésel (DEF, diesel exhaust fluid) y ofrece bajos costos de operación. La 6030 produce una potencia bruta de 1.209 kW (1.620 hp) cuando se configura para las emisiones más bajas.
Para los clientes que no necesitan cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final o Stage V, es posible configurar la 6030 para cumplir con las normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. La 6030 produce una potencia bruta de 1.141 kW (1.529 hp) con esta configuración.
Además de la nueva Pala Hidráulica 6030 con motor diésel, Caterpillar continúa ofreciendo la 6030 CA FS (face shovel, pala frontal) de potencia eléctrica para las minas optimizadas para estas máquinas.
Para obtener más información sobre las palas hidráulicas Cat, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite https://www.cat.com/mining.
Motor |
Cat C27 |
Potencia bruta*: kW (hp) Tier 4 final, Stage V |
1 209 (1,620) |
Potencia bruta*: kW (hp) Stage III de China para uso fuera de carretera |
1 141 (1,529) |
Carga útil del cucharón |
30 toneladas métricas (33 tons EE.UU.) |
Capacidad estándar: retroexcavadora/pala frontal |
17 m3 (22,2 yd3)/16,5 m3 (21,6 yd3) |
Peso en orden de trabajo: kg (lb) - Retroexcavadora/pala frontal |
296,5 toneladas métricas (326,8 tons EE.UU.)/294,3 toneladas métricas (324,4 tons EE.UU.) |
Máxima fuerza de desprendimiento: retroexcavadora |
994 kN (212.150 lbf) |
Máxima fuerza de empuje: pala frontal |
1.898 kN (291.700 lbf) |
Máxima fuerza de desprendimiento: retroexcavadora/pala frontal |
880 kN (197.760 lbf)/954 kN (214.309 lbf) |
*SAE J1995
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes del lector |
www.cat.com/requestCatinfo |