Camión Minero 785

El Camión Minero 785 Cat® de última generación fomenta la eficiencia y productividad para reducir los costos.

 

 

Para su distribución en todo el mundo: octubre de 2020
Número de publicación: 944PR20

El Camión Minero 785 Cat® de última generación mejora la seguridad y el desempeño del operador, facilita un funcionamiento más intuitivo y predecible, ofrece acceso más rápido y más sencillo a los datos y simplifica el mantenimiento, todo con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los costos. Aprovechando el concepto de última generación, el nuevo camión minero de la clase de 150 tons EE.UU. cuenta con una plataforma de tecnología ampliable para estar realmente preparado para el futuro.

“El 785 fue el primer camión minero de gran tamaño de Caterpillar, presentado en 1985. Es apropiado que el camión minero Cat de última generación sea el nuevo 785, diseñado para permitir a las operaciones mineras optimizar su productividad hoy y en el futuro", señaló David Rea, gerente general de Cat Large Mining Trucks. “Los camiones mineros Cat de última generación cuenta con una plataforma de tecnología flexible y configuraciones optativas que ayudan a cada operación minera a alcanzar sus objetivos".  

Un acarreo productivo comienza con el operador, que trabaja desde la nueva cabina de vanguardia, diseñada para ofrecer eficiencia y equipada con características que automatizan funciones. El modelo 785 de última generación ofrece una característica de asesoría de velocidad integrada para entregar al operador información sobre cómo operar el camión de la manera más productiva. La capacidad de respuesta y control se mejoran gracias a diversas mejoras, como el sistema antibloqueo de frenos, el control de estabilidad dinámica, el control de tracción mejorado, limitación de velocidad de la máquina, ayuda al arranque cuesta arriba con prevención de giro hacia atrás y control de crucero. Además, el nuevo control Auto Hoist disminuye el tiempo de descarga y reduce el trabajo del operador.

El sistema de monitoreo de carga útil ofrece una medición más precisa y conteos de baldes, además de una detección de sobrecarga mejorada y cálculo e informes de la carga residual, para informar a los operadores y gerentes de producción. La cámara de vista panorámica en 360º ofrece al operador una vista completa del área de trabajo.

Dentro de la cabina, la información de guía, los datos de la máquina y los controles electrónicos están consolidados en dos pantallas táctiles que eliminan el desorden y fomentan la eficiencia. La nueva y espaciosa cabina cuenta con una consola central deslizante de amplio acceso, mayor espacio para las piernas y un nuevo sistema de filtración de aire para comodidad del operador. El nuevo asiento Deluxe destaca su tapiz de cuero, soportes de ajuste neumático y soporte lumbar, con cojines con calefacción y enfriamiento, amortiguación dinámica y una reclinación en 30º con inclinación y extensión de los muslos, que se ajusta a los operadores de todos los tamaños.

Tren de fuerza avanzado

El modelo 785 de última generación está impulsado por el motor 3512E Cat de calidad comprobada que ofrece opciones seleccionables de potencia y permite que las operaciones se ajusten a la velocidad de la flota o la aceleración de los tiempos de ciclo. Hay dos opciones de neumáticos disponibles, 33R51 y 36R51, para permitir que las minas optimicen la capacidad de carga útil. Los neumáticos más grandes aceptan una carga útil nominal de 142 toneladas métricas (157 tons EE.UU.).

El camión está disponible en varias configuraciones de emisiones para cumplir con los distintos requisitos reglamentarios en todo el mundo. La configuración optativa de emisiones Tier 4 Final/Stage V ha demostrado mejoras en la eficiencia del combustible de hasta un 9 %. Los controles electrónicos del tren de fuerza avanzado ofrecen tiempos de ciclo y aceleración más rápidos, menos derrames y una reducción del mantenimiento de los caminos, además de una mayor vida útil del motor y del tren de impulsión.

Conectividad y mantenimiento optimizados

El nuevo modelo 785 Cat cuenta con una mejor conectividad con transferencia de datos más rápida para mejorar el acceso a la información. Mediante cable Ethernet de dos hilos, los componentes de la máquina se comunican con más rapidez y entregan más datos. Cada 785 viene equipado de fábrica con la conectividad celular Cat Product Link y ofrece opciones para comunicarse mediante el modo doble 4G/LTE y satélite o redes Wi-Fi locales. La nueva plataforma telemática fomenta una mayor adquisición de datos y una transmisión más rápida a aplicaciones alojadas localmente o en la nube, como Cat MineStar Fleet y MineStar Edge.

La capacidad de acceder y analizar datos precisos en tiempo real permite realizar diagnósticos más rápidos y mejora la capacidad de predecir y prevenir fallas de la máquina, con lo que aumenta la disponibilidad del camión. Las nuevas capacidades de Remote Flash y solución remota de problemas también aumentan la disponibilidad de la máquina. Se pueden programar y ejecutar actualizaciones de software de forma que no interrumpan la producción y se pueden realizar diagnósticos de forma remota mientras el camión está trabajando.

El 785 también cuenta con un nuevo sistema HVAC modular que ofrece confiabilidad y durabilidad superiores. Cuando se debe realizar el mantenimiento del sistema, se puede extraer y reemplazar el módulo completo en una hora. Estudios de campo han demostrado que el sistema modular puede mejorar la disponibilidad física del camión en hasta un 0,5 %.

La producción del Camión Minero 785 Cat de última generación comenzará el primer trimestre de 2021. Puede encontrar más información sobre el nuevo 785 comunicándose con su distribuidor Cat regional o visitando https//www.cat.com. 

 

Especificaciones del Camión Minero 785

 

Motor

3512E Cat®

Potencia bruta (SAEJ1995)

1.193 kW (1.600 hp)

Opción: 1.081 kW (1.450 hp)

Peso bruto de la máquina

249.476 kg (550.000 lb)

255.826 kg (564.000 lb)

Carga útil nominal

139 toneladas métricas (153 tons EE.UU.)

142 toneladas métricas (157 tons EE.UU.)

Tamaño del neumático

33R51

36R51

 

 

 

1 de 3

Camión Minero 785 Cat de última generación siendo cargado por el Cargador de Ruedas 994 Cat

Noticias de productos y servicios

Consulte los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias

         

 

                             ###

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

                                                                                         ©2020 Caterpillar Todos los derechos reservados

 

 

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo