Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su distribución en todo el mundo: mayo de 2020
Número de publicación: 49PR20
La Pala Hidráulica Cat® 6060 para minería de última generación incluye muchas mejoras en el diseño y nuevos componentes. Todo esto aumenta el rendimiento, la durabilidad y la facilidad de servicio de la máquina, y la comodidad del operador. La nueva 6060 cuenta con motores actualizados, sistemas hidráulicos optimizados, estructuras y tren de rodaje de servicio pesado, sistemas electrónicos Cat y una cabina de vanguardia. La nueva pala también está completamente integrada con los sistemas de respaldo al producto de Caterpillar. De esta manera, es posible recibir un servicio eficiente por parte de los distribuidores Cat.
La pala de minería de clase de 600 toneladas métricas tiene un cucharón con una carga útil de aproximadamente 61 toneladas métricas (67 tons EE.UU.) por pasada en configuraciones de pala frontal y retroexcavadora. Con la 6060 se puede cargar de manera eficiente el Camión Cat 793 para minería en 4 pasadas y el Camión Cat 794 AC para minería en 5 pasadas.
Los dos Motores Cat 3512E están optimizados para ofrecer un alto rendimiento, una operación con un consumo eficiente de combustible y mayor durabilidad. Para América del Norte, los motores están equipados con un sistema de control de emisiones con un catalizador de oxidación para combustible diésel que no requiere mantenimiento. Además, no utilizan fluido de escape diésel (DEF, diesel exhaust fluid) y cumplen con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. El diseño actualizado del motor aumenta la confiabilidad y extiende el tiempo entre reparaciones en un 10 %. El motor eficiente y el sistema hidráulico optimizado permiten una eficiencia del combustible entre un 10 % y un 15 % mayor en comparación con el modelo de pala frontal anterior y una eficiencia entre un 3 % y un 5 % mayor para la configuración de retroexcavadora. Asimismo, las necesidades de mantenimiento son menores, ya que los intervalos de cambio de aceite del motor y filtros se duplican a 1.000 horas.
Las actualizaciones estructurales, del tren de rodaje y del anillo giratorio ayudan a maximizar el tiempo de actividad y la productividad. Además, permiten reducir el costo por tonelada. Para aumentar la durabilidad, el tren de rodaje Cat incluye rodillos, ruedas guía y cadenas de servicio pesado, junto con un sistema de tensión de cadena mejorado. El bastidor de la superestructura y las estructuras del accesorio de la pala frontal y la retroexcavadora se rediseñaron para reducir la necesidad de llevar a cabo reparaciones estructurales y extender la vida útil a través del aumento de los espesores de la placa y mejoras geométricas. El diseño del anillo giratorio prolonga la vida útil de los componentes con un cojinete de rodillos de triple pista y un engranaje interno sellado.
La 6060 cuenta con una nueva cabina innovadora y una estación del operador con la mejor visibilidad de su clase gracias a la gran ventana en el piso, el amplio parabrisas y las ventanas laterales. Las líneas de visión sin obstáculos hacia las cadenas de la oruga y el suelo del pozo ayudan al operador durante las maniobras de reubicación de la pala y de carga de los camiones.
El asiento del operador con amortiguación neumática tiene calefacción y ventilación. Además, incluye palancas universales integradas y varias posiciones para ofrecer una ergonomía óptima. El innovador diseño de la cabina también incluye dos asientos adicionales: un asiento de tamaño completo y un escritorio para equipos portátiles para el instructor, y un asiento plegable para el observador. El diseño de la cabina con tres asientos es el primero en esta clase de tamaño de palas. La supresión de ruidos mejorada en el módulo de potencia mantiene bajos los niveles de emisiones acústicas para los espectadores. Al mismo tiempo, la cabina con supresión de ruidos proporciona al operador un entorno de trabajo silencioso.
Una de las características disponibles en el conjunto de soluciones Operator Assist, Enhanced Motion Control, se ofrece como estándar en la pala. Enhanced Motion Control mejora la capacidad de control de la máquina y la eficiencia de carga. Al mismo tiempo, reduce el varillaje y el contacto mecánico del cilindro. El diseño del sistema hidráulico de cinco circuitos de la máquina permite el control simultáneo de dos movimientos del cilindro, dos movimientos de desplazamiento y la rotación para aumentar la eficiencia de excavación y carga.
Capacidad de servicio y tecnología mejoradas
El diseño de vanguardia ayuda a mejorar la eficiencia del servicio y el mantenimiento al ofrecer más espacio dentro del compartimento de servicio y un acceso sencillo a la estación de servicio a nivel del suelo. La integración de las mangueras Cat en el diseño permite el suministro local de las mangueras, mientras que la organización mejorada de las mangueras y los componentes reduce aún más el tiempo de inactividad de la máquina.
Los sensores ubicados en toda la 6060 permiten monitorear los datos de operación, registrar las fallas y proporcionar al operador notificaciones sonoras y visuales cuando ocurre un problema. Product Link™ Elite, que por primera vez se ofrece como estándar en la 6060, habilita las comunicaciones de datos para un monitoreo remoto del estado de la máquina.
La 6060 está lista para la instalación de soluciones Cat MineStar™, un conjunto completo de tecnologías de minería desarrolladas para mejorar la seguridad y la eficiencia en la mina, y reducir los costos de operación.
Además de la Pala Hidráulica 6060 de última generación con motor diésel, Caterpillar continúa ofreciendo la 6060 CA FS (face shovel, pala frontal) de potencia eléctrica para las minas optimizadas para estas máquinas.
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com/mining.
Dos Motores |
Cat® 3512E |
Potencia bruta |
2.256 kW/3.023 hp |
Carga útil del cucharón |
61 toneladas métricas/67 tons EE.UU. |
Capacidad estándar: retroexcavadora y pala frontal |
34 m3/44,5 yd3 |
Peso en orden de trabajo: retroexcavadora/pala frontal |
599 toneladas métricas (660 tons EE.UU.)/600 toneladas métricas (662 tons EE.UU.) |
Máxima fuerza de desprendimiento: retroexcavadora |
1.316 kN/295.740 lbf |
Máxima fuerza de empuje: pala frontal |
2.200 kN/494.410 |
Máxima fuerza de desprendimiento: pala frontal |
1.730 kN/388.780 lbf |
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes del lector |
www.cat.com/requestCatinfo |