Reducción del tiempo de mantenimiento en palas de cable Cat® con la actualización de amortiguadores de disco húmedo

Para su publicación mundial: abril de 2019 
Número de publicación: 165PR19

Recientemente, Caterpillar presentó una nueva actualización de amortiguadores de disco húmedo para las puertas del balde de las Palas de Cable Eléctricas Serie 7495. Los amortiguadores llenos de aceite no requieren mantenimiento ni ajuste para su vida útil de 12.000 horas antes de la reconstrucción, lo que se adapta a la vida útil de servicio del balde.

Con el nuevo diseño de amortiguadores, un paquete de embrague sellado y sumergido en aceite, se elimina un punto de contacto de mantenimiento diario y se ofrece una vida útil más prolongada que la de los amortiguadores estándar. Además, los amortiguadores de disco húmedo se pueden reconstruir tres veces antes de que se deban reemplazar, y las reconstrucciones son más sencillas y más rápidas que las reconstrucciones de los amortiguadores estándar.

Los amortiguadores desempeñan un papel fundamental en la carga de camiones, ya que proporcionan una resistencia controlada del movimiento de la puerta del balde. Durante la apertura, el par de amortiguación reduce la velocidad de la puerta para evitar colisiones con la caja del camión. Durante el cierre, el par de amortiguación evita que la puerta choque contra el cuerpo y la estructura del balde.

Con los amortiguadores de disco húmedo, se reducen los costos y el tiempo de mantenimiento, se mejora la confiabilidad, se aumenta la seguridad y se disminuye el costo total de propiedad. Durante la validación en el campo en una mina de carbón de Wyoming, gracias a los amortiguadores de disco húmedo, también se redujo la frecuencia de las reparaciones del sujetador del pestillo y de la puerta del balde.

Los amortiguadores de disco húmedo se pueden modificar y están disponibles para los baldes Cat® trabados y LatchFree™ instalados en las Palas de Cable Eléctricas Cat 7495, 7495 HF y 7495 HD. La actualización de los amortiguadores se puede modificar en aproximadamente dos días y, por lo general, se completa cuando se reconstruye el balde.

Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor Cat local o con su representante de Caterpillar.

 

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes del lector

www.cat.com/requestCatinfo