Pelle rétro

Équipement SMART Cat® : la lame de refoulement, la lame niveleuse et la pelle rétro se combinent à la machine de manière révolutionnaire

Diffusion mondiale : mars 2020 
Numéro de communiqué : 217PR20

Trois nouveaux équipements SMART Cat®, la lame de refoulement, la lame niveleuse et la pelle rétro ont été conçus pour procurer une plus grande polyvalence à toute la gamme de chargeurs compacts rigides, de chargeuses pelleteuses compactes rigides et de chargeurs tout-terrain de la série D3 Cat. Les systèmes de commande des nouveaux équipements permettent d’adapter facilement les commandes standard de la machine afin de répondre précisément aux besoins de commande des équipements SMART reconnus.

L'équipement de lame de refoulement SMART, disponible pour les Chargeuses à chaînes compactes 279D3, 289D3, 299D3 et 299D3 de la série XE Cat, a été conçu pour couper, déplacer et niveler quasiment tous les matériaux de base. La lame est dotée d’un bouclier incurvé procurant une protection contre les matériaux d'éboulement et une conception trapézoïdale à embouts inclinés permet une coupe à ras contre les surfaces verticales lorsque la lame est complètement inclinée. Le porteur de la série D3 reconnaît l’équipement et déverrouille les écrans d’affichage spéciaux afin de permettre au conducteur de choisir le mode de commande de la lame.

La sélection du mode de commande de l’équipement permet de modifier les fonctions de manipulateur standard (gauche pour la translation, droite pour la flèche et godet) et permet au manipulateur de gauche de continuer à commander la translation, tandis que le manipulateur de droite actionne désormais les fonctions de lame suivantes : inclinaison (en déplaçant le manipulateur d’un côté à l’autre), levage (en déplaçant le manipulateur d'avant en arrière) et orientation (en tournant la molette vers l’avant ou vers l’arrière). En outre, le conducteur peut sélectionner un mode « levage » ou « inclinaison » pour modifier les vérins (bras de manutention ou godet) qui commandent les principales fonctions de la lame de façon à ce que la machine soit plus efficace pour le nivellement brut ou le nivellement de finition.

La fonction ASSISTANCE vient compléter la compétence du conducteur afin d'obtenir des pentes plus régulières et effectuer moins de passages en coordonnant le mouvement de la machine et de la lame pour obtenir des surfaces planes, ce qui permet au conducteur de se concentrer sur l'accumulation ou la coupe du matériau pour atteindre le niveau souhaité.

Lorsque la fonction ASSISTANCE est activée, d’autres fonctions sont activées concernant le dévers de lame. Une fonction de mémoire permet au conducteur de sélectionner un dévers de lame et de rappeler ce réglage en appuyant sur un bouton de manipulateur. Une double pression sur le bouton de mémoire permet de symétriser le dévers de lame mémorisé sur l’autre côté. De même, très pratique, un appui sur un bouton situé sur la manipulateur de gauche remet le dévers de lame à zéro lorsque la machine se trouve sur une surface de niveau.

Équipement de lame niveleuse SMART avec ASSISTANCE

Les nouveaux équipements de lame niveleuse SMART GB120 et GB124 Cat sont disponibles pour les chargeurs compacts rigides et les chargeuses à chaînes compactes de la série D3 Cat. Comme pour l’équipement de lame de refoulement SMART, le porteur D3 reconnaît la lame niveleuse et déverrouille les écrans d'affichage spéciaux qui proposent des options de commande de l’équipement, ce qui permet une réorientation des manipulateurs afin d’effectuer des fonctions d’équipement. La sélection du mode de commande de l’équipement permet au manipulateur de droite d’actionner les fonctions de la lame : inclinaison (en déplaçant le manipulateur d’un côté à l’autre), l’orientation (en tournant le molette vers l’avant ou vers l’arrière) et le levage (en déplaçant le manipulateur d'avant en arrière). Sur l’affichage avancé, l'écran d’accueil montre la pente transversale de la lame ainsi que l'orientation de la lame.

La fonction ASSISTANCE permet de sélectionner le modèle droit de pente transversale ou le modèle gauche de pente transversale et maintient le réglage de pente transversale indépendamment de l’angle de fonctionnement de la machine. Si le modèle droit de pente transversale est sélectionné, le mouvement vers l’avant/vers l’arrière du manipulateur de droite commande le côté droit de la lame en relevant et en abaissant le vérin de levage de droite de l’équipement. La machine/l’équipement commande le côté gauche de la lame pour maintenir la pente transversale souhaitée, ce qui permet au conducteur de se concentrer sur le côté droit de la lame. Le modèle gauche de pente transversale inverse ce réglage.

En outre, lorsque la lame est inclinée et que la géométrie change, l’équipement calcule et maintient le réglage de pente transversale. Il maintient même l’angle de pente transversale souhaité lorsque l’on fait tourner la lame pour andainer le matériau. Les écrans d’affichage spéciaux de la lame niveleuse SMART fournissent au conducteur un retour d’information sur l'orientation de l’équipement en affichant le dévers de lame et l’orientation de la lame.

La largeur standard de la lame est de 1 990 mm pour le modèle GB120 et de 2 440 mm pour le GB124. Avec des ailes prolongées disponibles en option, la largeur est respectivement de 2 150 mm et 2 605 mm. L'inclinaison de la lame pour les deux modèles est de 15 degrés, le levage de la lame de 150 m et la profondeur de coupe maximale de 100 mm. Les roues pivotantes indépendantes tournent à 360 degrés et fournissent un soutien pour le nivellement en marche avant et en marche arrière.

Équipement de pelle rétro SMART

Le nouvel équipement de pelle rétro SMART BH130 Cat a été conçu pour les chargeurs compacts rigides, les chargeuses à chaînes compactes et les chargeurs tout-terrain de la série D3 Cat. Le nouvel équipement accroît considérablement la polyvalence de ces petites machines, ce qui leur permet de s’adapter à diverses tâches, y compris le creusement de tranchées sur des infrastructures réseau ou de rigoles et la formation et l’entretien des fossés de drainage. En outre, la pelle rétro est compatible avec les équipements de pelle hydraulique Cat de 3 tonnes et son circuit hydraulique auxiliaire permet son accouplement avec des outils de travail hydromécaniques, tels que des marteaux, des pinces, des vis sans fin et des compacteurs vibrants. De même, la pelle rétro se déplace hydrauliquement d’un côté à l’autre pour permettre le creusement à proximité de bâtiments et de couches d'assise et les stabilisateurs intégrés offrent une solide plateforme de creusement.

La pelle rétro est dotée de commandes électrohydrauliques intégrées qui sont utilisées avec les manipulateurs du porteur, ce qui évite de devoir déposer la porte et le conducteur peut ainsi travailler en toute sécurité et tout conforts dans la cabine. Le mode de commande de l’équipement permet d’utiliser les manipulateurs existants pour les fonctions de flèche, de bras, de godet et de tourelle. Le porteur reconnaît la BH130 lorsque la pelle rétro est fixée et le conducteur peut utiliser la pelle rétro en tirant sur la gâchette située sur le manipulateur de droite pour mettre le système en mode de creusement.

La profondeur d'excavation maximale avec le BH130 est de 2 970 mm et la portée au niveau du sol de la tige du pivot de la tourelle est de 4 040 mm. L'écartement du stabilisateur en position de travail est de 1 815 mm et le déplacement latéral total est de 825 mm. Le poids en ordre de marche de la pelle rétro est de 1 055 kg

 

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

  Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

   Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo