Caterpillar est LÀ POUR ÇA au salon CONEXPO-CON/AGG

Pour communication partout dans le monde : janvier 2014
Numéro de communication : 28PR14

Au salon CONEXPO-CON/AGG 2014, Caterpillar présentera sa gamme inégalée de machines, de technologies et de services conçus principalement pour contribuer à la réussite de ses clients. Caterpillar, en tant qu'organisation, et les produits Cat® sont LÀ POUR ÇA : travailler pour les entrepreneurs de tous les types, les sociétés minières spécialisées dans l'extraction de granulats, les fournisseurs de matériaux de construction et les entreprises de métiers spécialisés.

Dans ses quatre aires d'exposition d'une superficie totale d'environ 60 000 pieds carrés, soit l'un des plus grands espaces d'exposition du salon, Caterpillar présentera plus de 40 machines, la plupart d'entre elles dotées de technologies qui aident les opérateurs d'équipement, les gestionnaires et les propriétaires à tirer le meilleur parti de chaque machine et de chaque heure de fonctionnement, tout au long de son cycle de vie. Les expositions montreront également une variété d'outils de travail Cat, de moteurs qui respectent les normes antipollution américaines Tier 4 final de l'EPA, de composants et de pièces d'entretien, tous conçus et fabriqués pour optimiser les performances des machines Cat.

Plus d'une douzaine de nouvelles machines Cat seront présentées pour la première fois dans un salon commercial nord-américain au CONEXPO-CON/AGG. Parmi les nouvelles machines Cat qui seront exposées se trouvent des pelles hydrauliques de la série F, des chargeuses sur roues intermédiaires de la série M, de nouveaux tombereaux articulés de la série C, de nouveaux tombereaux de chantier à châssis rigide de la série G, un nouveau type de tracteur à chaînes, une nouvelle décapeuse automotrice et une nouvelle perforatrice sur rails.

Dans la grande salle d'exposition North Hall, le stand 10915 se concentrera sur Cat Connect, l'ensemble de produits et services technologiques de Cat, intégrés et évolutifs. Indépendamment de la taille et de la complexité de l'opération ou du nombre de machines utilisées, Cat Connect permet aux clients de choisir les combinaisons de technologies et de services qui répondent aux exigences de leurs chantiers et favorisent l'atteinte de résultats commerciaux positifs.

Parmi les machines introduites récemment, qui seront présentées, se trouve la pelle hydraulique hybride 336F. La technologie hydraulique hybride, qui a démontré sa capacité de réduire de 25 %, en moyenne, la consommation de carburant dans les applications propres à la 336E H, est maintenant intégrée dans la pelle affinée 336F H. La 390F, la plus grande machine de la nouvelle série F, sera également présentée et devrait devenir le centre d'intérêt des sociétés minières spécialisées dans l'extraction de granulats et des grands entrepreneurs de terrassement.

La nouvelle série M de chargeuses sur roues sera représentée par la 972M XE. Elle est dotée du groupe motopropulseur de pointe XE, qui a été introduit avec la chargeuse sur roues 966K XE. La technologie XE permet de réduire la consommation de carburant de 25 %, en moyenne, par rapport aux machines dotées de convertisseurs de couple traditionnels. La série M de chargeuses sur roues comprend la toute nouvelle 982M, qui sera aussi présente au salon. La 982M permet un chargement des camions routiers en deux passes, pour une meilleure productivité dans les parcs de marchandises en vrac. La nouvelle chargeuse peut aussi creuser dans le sable et le gravier, ainsi que gérer efficacement l'excavation des talus.

Contrastant avec les grosses machines, plusieurs modèles de la récente série D Cat seront exposés : chargeurs compacts rigides, chargeuses compactes à chaînes et chargeurs tout-terrain. Ces machines compactes sont équipées de cabines entièrement redessinées, qui offrent les meilleures fonctions de leur catégorie, des bras de manutention de nouvelle conception pour une visibilité améliorée, ainsi que des performances accrues du moteur.

Un autre espace d'exposition de Caterpillar, le stand 1015 dans la zone Gold Lot, présentera une quinzaine de machines, dont une nouvelle niveleuse et une nouvelle décapeuse toutes deux dotées des nouvelles technologies d'assistance de l'opérateur permettant d'assurer une productivité élevée. Ces deux machines sont dotées de nouvelles technologies d'assistance de l'opérateur pour assurer une productivité élevée. Ce stand comprend également le centre de marchandises Cat et les zones de location et des concessionnaires Cat. Le stand 1332 à proximité montrera les dernières solutions de fabricant d'équipement d'origine de Caterpillar. Un tombereau articulé à châssis nu pourra être utilisé pour le montage de bennes spécialisées et d'autres équipements. Au stand 84318 de la salle South Hall, l'équipe de soutien produits de Caterpillar présentera un large éventail de composants, de pièces et de services disponibles, qui assurent le fonctionnement efficace des machines.

À tous les stands d'exposition de Caterpillar se trouvent des personnes qui peuvent répondre à vos questions spécifiques et discuter des besoins de votre entreprise. Visitez Caterpillar au salon professionnel CONEXPO-CON/AGG pour vous convaincre que Caterpillar est LÀ POUR ÇA.

http://conexpo.cat.com/

Image 1

Image 2

Note aux rédacteurs : Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives aux produits ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amériques
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Courriel général : Cat_Trade_Press@cat.com

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo

alt alt