Diffusion mondiale : mars 2020
Numéro de communiqué : 118PR20
La nouvelle technologie Cat® GRADE avec 3D pour niveleuses permet aux entrepreneurs d’améliorer l’efficacité, la précision et la productivité des systèmes de nivellement automatisés sans les limitations associées aux mâts GPS. Le nouveau système Grade intégré sans mât peut être monté et étalonné en usine pour les commandes de machine neuves ou adapté sur site pour les modèles existants dans les parcs de clients. Les kits adaptables sont disponibles pour les modèles de série M pré et post 2019 équipés ou non de l’option de prééquipement (ARO).
Les systèmes GPS précédents pour niveleuses requièrent des mâts de 6 pieds (1,8 m) de haut montés aux extrémités du bouclier, exposant ainsi les composants à des risques de détérioration et de vol. Les antennes/récepteurs étaient souvent déposés et montés quotidiennement afin de limiter le temps de la machine passé dans la saleté. Les mâts limitaient la plage de déplacement de la lame, mais également les types d’applications des niveleuses.
Avec l'antenne/les récepteurs GNSS monté(es) sur la cabine et le châssis avant de la niveleuse, le nouveau système Cat GRADE avec 3D propose une solution montée en usine qui réduit considérablement le risque de détérioration des composants, le risque de vol et élimine ainsi la nécessité d'un démontage quotidien. La dépose des mâts et des câbles permet d’obtenir une productivité maximale et une pleine amplitude de mouvements pour le bouclier.
Le nouveau système Cat GRADE avec 3D offre une précision et une efficacité exceptionnelles, tout en améliorant la productivité. En offrant une commande automatique de la lame, le système réduit les interventions du conducteur afin que celui-ci soit plus productif. La barrière électronique est disponible en usine pour Cat GRADE avec 3D. Lorsqu’elle est activée, la barrière électronique empêche le bouclier d'entrer en contact avec les pneus et l’échelle, et empêche le cercle d'endommager potentiellement la rallonge articulée.
Avec la nouvelle technologie Cat GRADE avec 3D, les entrepreneurs n’ont plus besoin de dédier une machine au GPS. Les niveleuses Cat équipées de ce nouveau système sans mât peuvent travailler sur un large éventail d’applications, notamment sur les pentes de talus, les passes de coupe, le mélange de matériaux, la construction de fossés, le défrichement et le revers de pente, ainsi que sur les pentes élevées.
Les niveleuses Cat 140, 150 et 160 seront les premiers modèles équipés de la nouvelle technologie sans mât Cat GRADE avec 3D. Ce système est installé sur la niveleuse Cat 150 exposée au salon CONEXPO-CON/AGG 2020 sur le stand Caterpillar n° F4455, situé sur le nouveau site du Festival en extérieur. La production du nouveau système GRADE commencera dans le courant du second semestre 2020.
Pour plus d'informations sur la nouvelle technologie Cat Grade avec 3D, contactez votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur :
https://www.cat.com/fr_DZ/products/new/technology/grade/grade/103580.html
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2020 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |