Pour diffusion en Afrique, Moyen-Orient, Turquie, Amérique du Sud, Chine, Inde, Asie du Sud-Est : mars 2019
Numéro de communiqué : 132PR19
La nouvelle Niveleuse 140 GC Cat® est conçue pour allier hautes performances et faibles coûts d'exploitation. Son puissant moteur Cat C7.1, sa transmission Powershift automatique 6F/3R (qui évite le recours à la pédale d'approche) et la précision de son circuit hydraulique, assurent des performances équilibrées, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Son mode de fonctionnement ECO et son ventilateur à vitesse variable permettent de réduire la consommation de carburant, et les intervalles d'entretien plus espacés de diminuer davantage les coûts de fonctionnement.. La Niveleuse 140 GC permet aux conducteurs de tous niveaux d'atteindre une productivité élevée et ses options, parmi lesquelles des sièges réglables et des circuits de chauffage/refroidissement, garantissent leur confort.
Peaufinés depuis 45 ans, le volant conventionnel et les leviers de la Niveleuse 140 GC sont bien connus des conducteurs et améliorent le niveau de contrôle. La console de commande s'adapte aux préférences du conducteur et le puissant circuit de chauffage et de refroidissement en option permet de déshumidifier et de pressuriser la cabine tout en faisant circuler de l'air frais, pour empêcher la poussière de rentrer et contribue à garder les vitres propres. Il est possible d'opter pour un siège à suspension mécanique ou pneumatique. Le siège statique est fourni en standard.
Le différentiel antipatinage standard de la Niveleuse 140 GC est activé sans intervention de l'utilisateur pour augmenter la traction sur terrain difficile et protéger les composants de la chaîne cinématique. L'approximation n'a plus sa place dans le contrôle de la pente grâce à l'inclinomètre numérique de lames en option, qui sécurise le chantier en évitant le recours aux contrôles de nivellement manuels. La technologie Cat Detect Vision System (en option) utilise une caméra de recul offrant une vue élargie à l'arrière de la machine.
Fonctionnalités de pointe
Les fonctionnalités de la Niveleuse 140 GC garantissent fiabilité, durabilité et performances à long terme :
# # #
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
© 2019 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |