Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Amérique du Nord : avril 2019
Numéro de communiqué : 267PR19
La Chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D2 XHP Cat® est une machine hors pair dédiée aux clients ayant des besoins exigeants en matière de gestion de la végétation, qu'il s'agisse de paillage, de débroussaillage, de contrôle de la végétation ou de fauchage. Cette machine spécifique offre des atouts en termes d’efficacité et d’économies pour des applications particulières, notamment la préparation d'un site, le défrichage de l’emprise d'infrastructure réseau, la gestion de la végétation en prévention d'incendie, l'entretien d'une voie de chemin de fer, les exploitations agricoles ou les exploitations forestières.
Le puissant moteur Cat C3.8 de la machine d'aménagement de terrain 299D2 XHP, qui développe une puissance brute de 110 ch (82 kW), combinée avec un circuit hydraulique auxiliaire à haut débit / haute pression – 40 gpm à 4 061 psi (150 l/min à 28 000 kPa) pour une capacité de puissance hydraulique calculée de 94 ch (70 kW) – offre une performance optimale lorsqu'il est associé à une production intense impliquant des équipements hydromécaniques comme les têtes de paillage ou les débroussailleuses industrielles.
Détails de conception
Pour prolonger les intervalles de travail ininterrompu, la chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D2 XHP possède un réservoir de carburant de 220 l (58,1 US gal), soit 80 % de plus que le réservoir des modèles 299D2 XHP standard et on estime sa durée de fonctionnement à 11 ou 12 heures.
Cette machine est également équipée par défaut d'un joint et d'un couvercle conçus pour limiter la pénétration de débris et autres matériaux dans le compartiment moteur ou le châssis inférieur. Un déflecteur de débris dirige tous les matériaux générés par l'équipement rotatif loin de l'avant de la cabine pour une sécurité renforcée.
En outre, certains composants du moteur et composants liés aux émissions sont équipés de pièces et couvercles spéciaux, conçus pour empêcher les débris de s’accumuler sur les composants. Les grands panneaux d’accès au châssis offrent un accès plus aisé, facilitant ainsi le nettoyage de routine. Un préfiltre à effet centrifuge éjecte la poussière, les saletés et les débris loin du flux d’air au niveau de l'admission du moteur, avant qu'ils n'atteignent le filtre, ce qui allonge la durée de service du filtre à air.
Le modèle d'aménagement de terrain 299D2 XHP est également équipé en usine avec des composants qui fournissent des protections au niveau des projecteurs à DEL à l'avant et à l'arrière, de la zone d'attache de l’outil de travail, des raccords de faisceau électrique de l’outil de travail et des raccords à débranchement rapide pour l'équipement hydraulique auxiliaire afin d'éviter tout impact ou débris qui présentent souvent un danger dans les applications de déblaiement de terrain.
Poste de conduite
La machine d'aménagement de terrain 299D2 XHP bénéficie également d'une conception de cabine monobloc pressurisée et hermétique pour maintenir l’environnement de l'utilisateur propre et silencieux. Le confort et la commodité de l'utilisateur se caractérisent par un siège à suspension pneumatique chauffant, de qualité, doté de positions de commande des accoudoirs et du manipulateur à réglage indépendant, un écran couleur intégré dédié aux informations de fonctionnement de la machine et à l'adaptation des performances, une caméra de recul ainsi qu'une radio Bluetooth intégrée avec microphone. Un support dans la cabine accueille un extincteur de cinq livres.
Le modèle d'aménagement de terrain 299D2 XHP accueille un moniteur couleur LCD de 5 in, de technologie avancée, qui permet de régler à l'écran la réponse des équipements, la réponse de l'entraînement hydrostatique, la vitesse de commande lente, la vitesse d’activation de commande antitangage, la langue préférée et l'organisation des jauges. L’instrumentation électronique inclut le niveau de carburant, le niveau de DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel), les températures du liquide de refroidissement moteur et du liquide hydraulique ainsi que le compte-tours.
Pour plus de sécurité, la caméra de recul offre des images haute résolution des zones difficiles à voir derrière la machine, renforçant ainsi le champ de vision de l'utilisateur ainsi que sa sensibilisation à la sécurité sur le chantier. L’affichage avancé fournit également un système d’antivol codé.
Caractéristiques supplémentaires
Le ventilateur hydraulique à vitesse variable du circuit de refroidissement fonctionne uniquement lorsque nécessaire, ce qui permet d'économiser du carburant et de réduire le niveau sonore. Le ventilateur à sens de marche inversé permet d’effacer les filtres d’admission et peut fonctionner dans les deux modes de purge, automatique et à impulsion. Un coupe-batterie renforce la sécurité de la machine et permet d’isoler la batterie lors de l’entretien de la machine ou lors du stockage de la machine afin de minimiser le déchargement de la batterie.
La chargeuse à chaînes compacte d'aménagement de terrain 299D2 XHP utilise un système de suspension du train de roulement qui permet un mouvement vertical indépendant entre le châssis et le train de roulement. Le système répartit les charges et absorbe les chocs ainsi que les vibrations qui peuvent se produire sur un sol irrégulier, isolant ainsi le châssis, offrant une conduite plus souple pour le conducteur et protégeant la machine d’une contrainte inutile. Une translation standard à deux vitesses et un système d'accélérateur électronique à la main et au pied (avec la pédale de décélération) augmente par ailleurs le contrôle de l'utilisateur, en particulier lors de l’utilisation des équipements hydromécaniques.
La machine d'aménagement de terrain 299D2 XHP est accessible au niveau du sol pour tous les points d’entretien quotidien et périodique, y compris le filtre à air du moteur, le filtre à carburant / le séparateur d'eau, le contrôle de l’huile moteur, l'appoint d’huile moteur, l'appoint d’huile hydraulique et le filtre hydraulique.
Poids approximatif en ordre de marche | 5 784 kg (12 752 lb) | |
Charge limite d'équilibre | 5 638 kg (12 429 lb) | |
Capacité de fonctionnement nominale : 35 % de la limite | 1 973 kg (4 350 lb) | |
Capacité de fonctionnement nominale : 50 % de la limite | 2 819 kg (6 214 lb) | |
Pression au sol | 5,9 psi (40,5 kPa) | |
Vitesse maxi de translation | 13,3 km/h (8,3 mph) |
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2019 Caterpillar. Tous droits réservés.
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |