Pour diffusion en Amérique du Nord : novembre 2016
Numéro du communiqué : 517PR16
La nouvelle Débroussailleuse-déchiqueteuse D3K2 Cat®, assemblée en usine, allie la structure solide du Tracteur D3K2 à la conception robuste de la Débroussailleuse-déchiqueteuse HM518 Cat pour supporter des matériaux variés de diamètre réduit à moyen dans une large palette d'applications, notamment la construction/l'entretien d'emprises, l'aménagement de sites, la gestion arboricole et le dégagement de lignes d'appui. Disponible avec un train de roulement long (XL) traditionnel ou à faible pression au sol (LGP, Low Ground Pressure), le nouveau modèle est efficace lors des travaux sur sols meubles, sur pentes ou sur terrains accidentés. En outre, la déchiqueteuse peut être déposée pour y installer une lame VPAT (à inclinaison, orientation et dévers variables) Cat en option.
La largeur de la Débroussailleuse-déchiqueteuse HM518, dotée d'un tambour de 72 in, correspond à la largeur d'exploitation du modèle D3K2 pour offrir une efficacité et une productivité optimales. La taille des débris finis dépend du type de matériau traité et du temps alloué aux passages multiples.
La conception de la Débroussailleuse-déchiqueteuse D3K2 place la sécurité et le confort du conducteur au cœur de ses priorités. La cabine pressurisée, offrant une visibilité à 360°, est équipée d'écrans et de vitres en polycarbonate pour une protection accrue lors du déchiquetage. Le manomètre monté sur le châssis de la déchiqueteuse permet au conducteur de mesurer sans difficulté les performances de celle-ci. Le protège-calandre à réglage hydraulique et le capot avant à commande hydraulique offrent une mesure de sécurité supplémentaire. Un siège à suspension pneumatique (avec commandes intégrées) réduit la fatigue du conducteur et stimule la productivité.
Caterpillar commercialise la Débroussailleuse-déchiqueteuse D3K2 en tant que configuration de modèle complète. De ce fait, la Débroussailleuse-déchiqueteuse HM518 ne peut être adaptée sur des modèles de Tracteurs D3K2 standard. Le nouveau modèle offre une alternative au Chargeur compact rigide 299D XHP et au Tracteur de chantier 586S Cat.
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2016 Caterpillar Tous droits réservés