À publier en Amérique du Nord, Amérique du Sud : avril 2020
Numéro de communiqué : 304PR20
Les attaches à accouplement par axes Cat® offrent un nouveau niveau de productivité en permettant au conducteur de changer les outils en quelques secondes et non plus en quelques minutes. Les pelles hydrauliques de tailles similaires peuvent partager des accessoires. Avec l'ajout des tailles VB et HB des attaches à accouplement par axes, il y a maintenant une attache pour chaque taille de pelle hydraulique (311 à 390). VB et HB font référence aux tailles de timonerie. Caterpillar classe les pelles hydrauliques en fonction de la « famille de timonerie » qui correspond à la taille à l'extrémité du bras. Les attaches à accouplement par axes sont lestées pour manipuler des charges utiles élevées lorsqu'elles sont ajoutées à une machine et un godet, sans aucun compromis sur la taille de godet.
Les attaches à accouplement par axes sont dotées d'un système de verrouillage redondant, qui garantit que les équipements sont fixés à l'attache. Les bras sur ressorts maintiennent le loquet fermé, même en cas de perte de pression hydraulique. Le profil plus court de l'attache permet de conserver le bras de la partie arrière de la machine suffisamment éloigné de la pointe des dents du godet, afin d'optimiser la puissance d'excavation dont vous disposez avec l'ajout de l'attache. Les pièces moulées du bâti de l'attache sont fabriquées en acier résistant à l'abrasion pour assurer la durabilité de l'attache dans le temps.
L'attache comporte des indices visuels et sonores destinés à indiquer au conducteur qu'elle est fixée de manière sécurisée à l'équipement. Le bloc de graissage principal est le point de graissage central pour l'ensemble de l'attache et il est aisément accessible au niveau du sol. Les modes opératoires de l'accouplement par axes sont intuitifs et faciles à apprendre pour les conducteurs quels que soient leurs niveaux d'expérience. À cela s'ajoute la polyvalence d'une attache à accouplement par axe qui vous permet de naviguer aisément entre des travaux d'excavation, de nivellement, de manutention de matériaux, de compactage des sols et de concassage des roches, etc. Avec l'attache à accouplement par axe, vous avez aussi la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
Timonerie/ |
Poids minimum du porteur |
Poids maximum du porteur |
Poids de l'attache |
|
Tonnes |
Tonnes |
kg |
lb. |
|
312 |
11 |
15 |
188 |
414 |
315 |
15 |
18 |
299 |
659 |
B |
19 |
23 |
380 |
837 |
CB-Creusement de tranchées |
24 |
35 |
430 |
949 |
CB |
24 |
35 |
465 |
1025 |
DB - Profil étroit |
30 |
40 |
624 |
1376 |
DB |
30 |
40 |
621 |
1370 |
TB-Creusement de tranchées |
45 |
52 |
934 |
2060 |
TB |
45 |
52 |
944 |
2082 |
VB2 |
74 |
74 |
1244 |
2744 |
HB2 |
90 |
95 |
1556 |
3430 |
Pour obtenir une liste complète des modèles d'attache à accouplement par axe et pour connaître les caractéristiques, consultez le site cat.com.
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2020 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |