Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion mondiale : octobre 2020
Numéro de version : 944PR20
Le Tombereau pour applications minières nouvelle génération 785 Cat® augmente la sécurité du conducteur et les performances. Son fonctionnement plus intuitif et davantage prévisible, l'accès aux données simplifié et accéléré et la maintenance rationalisée se traduisent par une efficacité accrue et des coûts réduits. Ce nouveau tombereau pour exploitations minières dans la catégorie des 150 tonnes tire parti du concept 'nouvelle génération' en étant prêt pour le futur grâce à sa plateforme technologique extensible.
« Le 785 est le premier grand tombereau pour exploitations minières ayant été introduit par Caterpillar en 1985. Il va de soi que le premier tombereau pour exploitations minières nouvelle génération est le 785 a été conçu pour permettre des opérations minières optimisant la productivité aujourd'hui et demain » déclare David Rea, Directeur général de la division Gros tombereaux pour exploitations minières Cat. « Les tombereaux pour exploitations minières nouvelle génération Cat intègrent une plateforme technologique flexible et des configurations optionnelles permettant l'atteinte des objectifs propres à chaque exploitation minière .»
Un herchage productif commence par le conducteur s'asseyant dans la nouvelle cabine de pointe conçue pour l'efficacité avec des fonctionnalités automatisant les fonctions. Le 785 nouvelle génération intègre une nouvelle fonction d'accompagnement de vitesse vous indiquant comment utiliser le tombereau pour une production maximale. Réactivité et maîtrise supérieures grâce à plusieurs modernisations : freinage antiblocage, commande de stabilité dynamique, commande de traction améliorée, limitation de vitesse de la machine, assistance de démarrage en côte avec anti-inclinaison et régulateur de vitesse. De plus, une nouvelle commande de levage automatique réduit le temps de vidage et libère le conducteur.
La centrale de surveillance de charge utile améliorée offre des mesures et des comptages plus précis, une meilleure détection des surcharges ainsi que des calculs rétrospectifs et des rapports permettant de tenir informés les conducteurs et les responsables de production. La caméra panoramique à 360° fournit au conducteur une vue complète de la zone de travail.
À l'intérieur de la cabine : les informations de guidage, les données sur la machine et les commandes électroniques regroupées sur deux écrans tactiles réduisent l'encombrement et favorisent l'efficacité. La nouvelle cabine spacieuse comprend une console centrale coulissante d'un côté à l'autre, un plus grand espace pour les jambes et un nouveau système de filtration d'air pour le confort du conducteur. Le nouveau siège Deluxe avec capitonnage en cuir, renforts pneumatiques et soutien lombaire réglables, chauffage et refroidissement des coussins d'assise, amortissement dynamique et dossier inclinable à 30° avec fonction d'inclinaison et d'extension pour la partie réservées aux cuisses garantit le confort de tous les conducteurs, quelle que soit leur taille.
Groupe motopropulseur avancé
Le 785 nouvelle génération est alimenté par un Moteur 3512E Cat avec des options de puissance au choix permettant d'adapter les opérations à la vitesse du parc ou d'accélérer les temps de cycle. Deux types de pneus au choix : 33R51 et 36R51 afin d'optimiser la capacité de charge utile des mines. Les pneus de plus grande taille permettent une charge utile nominale de 142 tonnes (157 US t).
Le tombereau est disponible avec plusieurs configurations pour les émissions afin de répondre aux différentes exigences réglementaires partout dans le monde. La configuration pour les émissions Tier 4 Final/Stage V disponible en option permet une amélioration du rendement énergétique jusqu'à 9 %. Les commandes avancées du groupe motopropulseur électronique permettent des temps de cycle et accélérations plus rapides tout en réduisant les risque de déversement et l'entretien des routes outre une durée de vie améliorée du moteur et de la chaîne cinématique.
Connectivité et entretien rationalisés
Le nouveau 785 Cat intègre une connectivité améliorée accélérant le transfert des données pour un meilleur accès aux informations. Grâce à un Ethernet bifilaire, les composants de la machine communiquent plus rapidement et fournissent davantage de données. Chaque 785 est équipé d'usine de la connectivité cellulaire Cat Product Link™ et offre des options de communication via des réseaux 4G/LTE cellulaires et satellites et Wi-Fi locaux. La nouvelle plate-forme télématique permet une meilleure acquisition des données et accélère leur transmission vers des applications hébergées localement ou basées sur le cloud comme Cat MineStar™ Fleet et MineStar Edge.
La possibilité d'accès et d’analyse des données exactes en temps réel permet des diagnostics plus rapides et la prédiction et l'évitement de défaillance de la machine, ce qui améliore la disponibilité des tombereaux. De nouvelles fonctionnalités de mise à jour à distance et de dépistage des pannes augmentent également la disponibilité de la machine. Des mises à jour logicielles peuvent être programmées et exécutées de façon à ne pas interrompre la production et les diagnostics sont réalisables à distance tandis que le tombereau fonctionne.
Le 785 comprend également un nouveau système modulaire de chauffage, ventilation et climatisation garantissant une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie. Lorsque le système doit être entretenu, le module complet peut être déposé et remplacé en une heure. Des études sur site ont montré que le système modulaire pouvait améliorer la disponibilité physique du tombereau jusqu'à 0,5 %.
La production du Tombereau pour exploitations minières nouvelle génération 785 Cat débutera au premier trimestre 2021. Pour obtenir d'autres informations à propos du nouveau 785, contactez le concessionnaire Cat régional ou consultez le site https//www.cat.com.
Moteur |
3512E Cat® |
|
Puissance brute (SAE J1995) |
1 193 kW (1 600 hp) Option : 1 081 kW (1 450 hp) |
|
Poids brut de la machine |
249 476 kg (550 000 lb) |
255 826 kg (564 000 lb) |
Charge utile nominale |
139 tonnes (153 US t) |
142 tonnes (157 US t) |
Taille de pneu |
33R51 |
36R51 |
###
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2020 Caterpillar tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
|
|