Dans la catégorie des modèles de 36 tonnes, les pelles hydrauliques Cat® de nouvelle génération offrent plus de choix pour une efficacité accrue et des coûts d'exploitation réduits

Pour diffusion en Amérique du Nord : décembre 2018
Numéro du communiqué : 594PR18

Appartenant à la catégorie des 36 tonnes, les pelles hydrauliques de nouvelle génération de Caterpillar (modèles 336 et 336 GC) augmentent l'efficacité opérationnelle, diminuent les coûts de carburant et d'entretien et offrent un confort accru du conducteur par rapport aux modèles précédents. Ces nouvelles pelles hydrauliques intègrent une combinaison unique de fonctionnalités spécialement conçues pour répondre aux objectifs des entrepreneurs en matière de productivité et de coût.

Avec ses performances élevées en matière de production, la nouvelle Pelle hydraulique 336 Cat® bénéficie de la technologie Cat Connect intégrée de série, ainsi que de la puissance et de la capacité de levage les plus élevées des deux modèles. Il en résulte une productivité maximale à moindre coût.

La nouvelle Pelle hydraulique 336 GC Cat a trouvé le juste équilibre entre haute productivité et coûts de consommation de carburant et d'entretien réduits. Il en résulte une fiabilité élevée et un faible coût horaire.

Jusqu'à 45 % d'efficacité supplémentaire grâce à la technologie  

La nouvelle Pelle hydraulique 336 Cat offre le plus haut niveau d'équipements technologiques de série prééquipés en usine pour augmenter sa productivité. Elle est équipée de la technologie Cat Connect intégrée et bénéficient de ce fait d'une efficacité opérationnelle jusqu'à 45 % supérieure à celle des opérations de nivellement traditionnelles.

La fonction Cat Grade de série équipée du module 2D permet un guidage sur la profondeur, la pente et la distance horizontale par rapport à la pente sur le moniteur à écran tactile de série, augmentant ainsi la précision des conducteurs. Le système peut être mis à niveau vers Cat Grade avec module 2D avancé ou Cat Grade avec module 3D.

La fonction Grade Assist de série automatise les mouvements de la flèche, du bras et du godet, ce qui permet aux conducteurs de garantir un nivellement sans effort, grâce à l'excavation à levier unique.

Le système Cat Payload fournit des charges cibles précises et une efficacité de chargement accrue grâce à la pesée à la volée et aux estimations en temps réel de la charge utile pour prévenir des chargements excessifs ou insuffisants du tombereau.

La fonctionnalité de barrière électronique empêche la pelle hydraulique de sortir des points définis par le conducteur. Elle est particulièrement utile lorsque vous travaillez sous des structures ou à proximité de voies de circulation.

La technologie matérielle et logicielle Cat LINK™ connecte les chantiers au bureau et fournit aux clients des informations essentielles sur le fonctionnement de la machine.

Jusqu'à 15 % d'économies de carburant

De par leur conception, les pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération consomment moins de carburant que les modèles précédents : jusqu'à 15 % de carburant en moins pour le modèle 336.

Le nouveau mode d'utilisation Smart adapte automatiquement la puissance hydraulique et celle du moteur aux conditions d'excavation, optimisant ainsi la consommation de carburant et les performances. Le régime moteur est automatiquement abaissé en l'absence de demande hydraulique, afin de réduire davantage la consommation de carburant.

Le circuit de refroidissement dispose d'un nouveau ventilateur à vitesse variable afin que la pelle hydraulique fonctionne constamment à la température de fonctionnement correcte, pour une efficacité optimale.

Dotées d'un nouveau système électrohydraulique conçu dans un souci de réactivité et d'efficacité, les Pelles hydrauliques 336 et 336 GC Cat sont équipées d'une nouvelle soupape de commande principale qui élimine le besoin de canalisations pilotes, réduit les pertes de pression et diminue la consommation de carburant. La réduction du nombre de canalisations hydrauliques sur les pelles hydrauliques diminue la quantité d'huile nécessaire, ce qui abaisse les coûts d'exploitation à long terme.

Jusqu'à 15 % de réduction des coûts d'entretien

Avec leurs intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, les nouvelles pelles hydrauliques Cat sont plus productives à des coûts moindres et permettent une réduction des coûts d'entretien pouvant aller jusqu'à 15 % par rapport à la série précédente.

Le nouveau filtre à air Cat avec préfiltre intégré et filtres primaire et secondaire dispose d'une capacité de rétention de la poussière doublée par rapport au modèle précédent.

Le nouveau filtre de retour hydraulique Cat affiche une durée de service de 3 000 heures, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport au filtre précédent.

Les filtres du circuit de carburant sont synchronisés pour que leur entretien soit effectué après 1 000 heures d'utilisation, ce qui représente une augmentation de 100 % par rapport aux filtres précédents.  

Les purges d'eau et de sédiments du circuit de carburant et le niveau d'huile du circuit hydraulique sont rapprochés et positionnés au niveau du sol, ce qui rend l'entretien de routine quotidien plus rapide, plus facile et plus sûr.

Nouvelle cabine conçue pour améliorer les performances du conducteur

Proposées au choix en version Confort, Deluxe ou Premium, toutes les cabines des pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération sont équipées de fonctions de série comme le démarrage sans clé par bouton-poussoir, un moniteur à écran tactile avec molette et touches de contrôle, ainsi que des cadres de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) insonorisés pour offrir au conducteur un niveau de confort et de sécurité incomparable.

La console relevable des cabines Deluxe et Premium facilite l'accès et la descente de la cabine.

De nouveaux supports de fixation visqueux avancés réduisent les vibrations de la cabine de près de 50 % par rapport aux modèles précédents.

Une radio intégrée Bluetooth® avec ports USB permettant de connecter et de recharger les téléphones apporte tout le confort à domicile sur le lieu de travail de l'utilisateur.

La climatisation automatique maintient les réglages de température interne de la cabine, quelle que soit la température ambiante extérieure.

Les boutons de réponse et de séquence programmables du manipulateur permettent au conducteur de « composer » les paramètres de productivité.

Les grandes vitres à l'avant, à l'arrière et sur les côtés améliorent la visibilité, tandis que la visibilité à 360° en option (336 uniquement) combine les images provenant de plusieurs caméras montées sur la machine pour étendre le champ de vision du conducteur dans toutes les directions.

Pour plus d'informations sur les pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération, contactez votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur www.cat.com.

 

# # #

 

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés  

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo