Excavator Cat® Generasi Terbaru Menghadirkan Pilihan Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Biaya Pengoperasian Lebih Hemat Dalam Kelas Ukuran 20 Ton

Untuk Press Release di Indonesia : June 2018
Nomor Siaran: 524PR17

Excavator Generasi Terbaru kelas ukuran 20 ton dari Caterpillar® – 320GC dan 320 – meningkatkan efisiensi pengoperasian, menurunkan biaya perawatan dan bahan bakar, serta mampu meningkatkan kenyamanan operator dibandingkan dengan model sebelumnya. Excavator baru tersebut menawarkan perpaduan fitur unik yang dibuat khusus dan dirancang untuk menyesuaikan produktivitas dan target biaya pelanggan.

Pada standar kelas 20 ton, Cat® 320 baru mampu meningkatkan standar dalam efisiensi dengan Teknologi Cat Connect terpadu yang meningkatkan pencapaian produktivitas. Teknologi standar yang dipadukan dengan penurunan biaya perawatan dan bahan bakar yang lebih hemat menghadirkan biaya produksi lebih rendah dalam aplikasi pekerjaan sedang hingga berat.

Dirancang untuk aplikasi pekerjaan rendah hingga sedang, Cat 320 GC baru memadukan keseimbangan fitur produktivitas yang tepat untuk penurunan biaya konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan lebih rendah. Hasilnya adalah kinerja dengan keandalan yang tinggi dan biaya produksi per jam yang lebih rendah.

Technologi terbaru ini memiliki efisiensi hingga 45 persen

Cat 320 memiliki standar teknologi tertinggi yang dipasang di pabrik untuk meningkatkan produktivitas. Model in dilengkapi dengan Teknologi Cat Connect terpadu, yang mampu meningkatkan efisiensi pengoperasian hingga 45 persen lebih tinggi dari operasi perataan konvensional.

Dengan menawarkan panduan kedalaman, kemiringan, dari jarak horizontal saat meratakan, Cat Grade dengan system 2D membantu operator mencapai perataan yang diinginkan dengan cepat dan akurat. Dengan fitur E-fence pada sistem ini, alat berat dapat bekerja dengan aman di bawah struktur benda atau di dekat lalu lintas pengoperasian dengan mencegah komponen excavator bergerak keluar dari titik yang ditentukan operator. Sistem 2D standar dapat ditingkatkan ke Cat Grade dengan Advanced 2D atau Cat Grade dengan 3D.

Standar Grade Assist mengotomatisasi gerakan boom, stick dan bucket, sehingga operator tetap dapat meratakan dengan mudah dan ringan menggunakan penggalian dengan satu tuas. Penimbangan di atas alat berat Cat Payload, yang diintegrasikan pada Cat 320 dari pabrik, menyediakan target beban yang presisi dan peningkatan efisiensi pemuatan dengan penimbangan saat beroperasi dan perkiraan real-time payload tanpa swing untuk mencegah kelebihan/ kekurangan muatan truk. Perangkat keras dan perangkat lunak Cat LINK menghubungkan lokasi kerja dengan kantor serta memberi pelanggan informasi operasi yang sangat penting bagi alat berat.

Penghematan bahan bakar 15 hingga 20 persen

Mesin Cat yang tahan lama menghadirkan peringkat daya kerja yang sesuai untuk tugas mulai dari 108 hingga 118 KW untuk excavator baru tersebut. Excavator Generasi Berikutnya yang efisien ini mengonsumsi bahan bakar 15 hingga 20 persen lebih sedikit dibandingkan model sebelumnya. Pengoperasian smart-mode baru secara otomatis mencocokkan mesin dan daya hidraulik dengan kondisi penggalian, sehingga mampu mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dan kinerja. Kecepatan mesin secara otomatis diturunkan jika tidak ada permintaan hidraulik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar.

Lebih efisien daripada dengan system kipas tunggal, system pendinginan baru ini menggunakan beberapa kipas elektrik, yang secara independen memantau oli hidraulik, radiator, dan temperature aftercooler udara ke udara guna menghasilkan aliran udara tepat yang diperlukan. Dengan system hidraulik baru yang dibuat untuk kemampuan respons dan efisiensi, Cat 320GC dan 320 dilengkapi katup control utama sehingga tidak diperlukan saluran pilot, mengurangi tekanan yang hilang dan menurunkan konsumsi bahan bakar. Dengan saluran hidraulik yang lebih sedikit pada excavator, oli yang diperlukan 20 persen lebih sedikit sehingga menurunkan biaya pengoperasian.

Biaya perawatan berkurang sebanyak 15 persen

Menawarkan interval perawatan lebih panjang dan lebih sinkron, excavator Cat baru melakukan lebih banyak pekerjaan dengan biaya lebih rendah dan mengurangi biaya perawatan sebesar hingga 15 persen dibandingkan seri sebelumnya. Dilengkapi dengan kapasitas menampung kotoron yang lebih tinggi, Cat return filter hidraulik yang baru dengan pre-cleaner terintegrasi dengan filter primer dan sekunder memperpanjang masa pakai hingga 1000 jam, sehingga meningkat 100 persen dibandingkan desain sebelumnya, sedangkan filter bahan bakar tangki tertutup terbaru  mampu mempermanjang masa pakainya hingga 2000 jam. Ketiga filter system bahan bakar tersebut masing-masing menawarkan interval servis 500 jam.

Semua pemeriksaan perawatan harian untuk oli mesin, separator air bahan bakar, air dan sedimen tangki bahan bakar, serta sistem level pendinginan dilakukan dari permukaan tanah, yang menjadikan rutinitas ini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih aman. Lokasi filter yang digabungkan mempercepat waktu servis.

Kabin baru yang didesain untuk meningkatkan kinerja operator

Semua kabin Excavator Cat Generasi Baru dilengkapi dengan fitur standar seperti tombol tekan starter tanpa kunci, monitor layar sentuh 203 mm standar yang besar dengan tombol jog dial untuk control serta Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) berperedam suara untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan operator serta pengoperasian yang tenang. Dengan tombol joystick yang respons dan polanya dapat di program, operator dapat memasukkan pengaturan produktivitas. Dudukan rekat baru yang canggih mengurangi getaran kabin hingga 50 persen dibandingkan model sebelumnya sehingga mengurangi kelelahan operator.

Dilengkapi dengan pilihan paket kabin yang Nyaman, Mewah, atau Premiu, kabin baru yang lapang dilengkapi desain profil yang ramah dan jendela depan, belakang, dan samping yang lebar guna meningkatkan visibilitas ke sisi depan dan samping excavator. Visibilitas 360 derajat opsional mengombinasikan gambar dari beberapa kamera yang dipasang di alat berat untuk meningkatkan garis pandang operator ke semua arah. Sistem kontrol iklim otomatis menjaga pengaturan temperatur di dalam kabin, berapa pun temperatur sekitar di luar kabin. Radio® terintegrasi dengan Bluetooth dengan port USB untuk menghubungkan dan mengisi daya telepon menghadirkan kenyamanan dari rumah ke kantor operator. Konsol miring didesain untuk kabin Deluxe dan Premium sehingga memudahkan masuk dan keluar kabin.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Excavator Hidraulik Generasi Terbaru, hubungi Cat dealer setempat atau kunjungi: www.cat.com

Excavator Excavator

# # #

 

Catatan untuk Editors: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menjamin bahwa informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami, bahwa produk dan layanan telah tersedia di wilayah terkait, editor dimohon untuk memastikan kembali ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat.

CAT, CATERPILLAR, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang “Caterpillar Yellow” dan “Power Edge”, serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

VisionLink adalah merek dagang dari Trimble Navigation Limited, terdaftar di Amerika Syarikat dan di negara lain.

©2018 Caterpillar Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang