Per la distribuzione in Nord America ed Europa: settembre 2019
Numero comunicato: 739PR19
Caterpillar Inc. annuncia gli aggiornamenti alle fresatrici a freddo per semicorsie PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825
Gli aggiornamenti del motore aumentano la potenza e riducono i costi di manutenzione
Queste frese sono ora conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V, alimentate da un motore diesel a 6 cilindri Cat® C18 con turbocompressore ed efficiente nei consumi. Le fresatrici a freddo PM820, PM822 e PM825 hanno più potenza nominale, pari a una potenza lorda di 597 kW (800,6 cv). Il motore è ora dotato di filtri a cartuccia multipezzo. Il design ecocompatibile riduce gli sprechi e abbatte i costi di sostituzione.
Maggiore comfort per l'operatore e produttività
I corrimano modificati aumentano il comfort dell'operatore e la facilità d'uso nelle applicazioni di taglio a filo. I nuovi corrimano girevoli si ripongono e si aprono facilmente sul lato destro quando la macchina è nei pressi di un ostacolo. Evitare gli ostacoli è più facile dalla piattaforma dell'operatore grazie ai nuovi indicatori sul bordo superiore delle piastre laterali che segnalano la posizione del rotore e sono correlati ai contrassegni sulla piastra laterale.
Più trazione e meno manutenzione
Tra gli altri miglioramenti è inclusa la progettazione aggiornata del perno del cingolo. La posizione più bassa del perno aumenta lo sforzo di trazione e la forza sul carro durante le operazioni di fresatura in profondità o in applicazioni impegnative. Le nuove slitte di usura imbullonate in acciaio temprato corrono per l'intera lunghezza delle piastre laterali e un pattino antiusura sul gruppo antiplacca riduce l'usura e gli interventi di manutenzione.
Rotori System K ottimizzati per le fresatrici a freddo Cat
Le fresatrici a freddo Cat sono disponibili con i rotori di fresatura Cat System K e offrono un flusso di materiale efficiente con un eccellente schema di taglio. I rotori sono disponibili con distanze di 8 mm, 15 mm e 18 mm per una vasta gamma di applicazioni di fresatura. Grazie al design a doppio cono, i portautensili sono trattenuti nei fermi senza la necessità di perni o bulloni di fissaggio. Le palette reversibili e le leghe ad alta resistenza offrono una maggiore resistenza all'abrasione e riducono l'usura garantendo una durata prolungata del rotore.
Le punte in diamante Cat opzionali sono dotate di nuovo design per i rotori System K e durano fino a 80 volte più a lungo rispetto alle tradizionali punte in carburo per estendere gli intervalli tra gli interventi di manutenzione, aumentare la produzione e ridurre i costi di esercizio. Le punte in diamante Cat sono più affilate rispetto a quelle tradizionali in carburo, consentendo alla macchina di tagliare più velocemente e ridurre la resistenza del sistema di taglio per ridurre il consumo di combustibile nelle applicazioni più impegnative.
Le fresatrici a freddo PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825 sono frese ad alta produttività e manovrabilità per semicorsie che eseguono una rimozione controllata e in profondità delle pavimentazioni in asfalto e calcestruzzo in un'unica passata. È possibile installare una vasta gamma di opzioni, tra cui il sistema Cat Grade Control integrato, per personalizzare la macchina in modo da ottimizzarne versatilità, produttività e comfort.
Per ulteriori informazioni sulle fresatrici a freddo Cat, contattate il dealer Cat di zona o visitate www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" e le identità dei prodotti qui utilizzati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.
©2019 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Richieste da parte della stampa |
Rappresentanti Caterpillar Trade Press Media Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste dei lettori |
www.cat.com/requestCatinfo |