전 세계 배포용: 2018년 4월
보도 자료 번호: 284PR18
Caterpillar는 현재 2개의 실린더 C0.5, 12개의 실린더, 32리터 C32에 이르기까지 산업용 제품 라인 전반에 걸쳐 생산적이고 연비가 높고 동력 밀도가 높은 EU Stage V 준수 엔진을 개발하고 있습니다. Cat ® Stage V 엔진의 목표에는 생산성 향상, 연비 향상 및 탁월한 신뢰성을 통해 보다 효율적인 후처리 계통을 개발하고, OEM-고객 장비 장착을 단순화하며, OEM 장비의 최종 사용자에게 부가 가치를 제공하는 것이 포함됩니다.
예를 들어, Cat C9.3B 엔진은 EU Stage V 배출 가스 인증을 받았으며, 이는 현재 업계에서 가장 새롭고 엄격한 규제 요구 사항보다 10개월 이상 앞서 있습니다.
"7.2~18리터 엔진의 제품 연구 개발 책임자인 Jeff Moore는 " C9.3B의 인증이 Caterpillar의 흥미진진한 중대 시점이라고 말하며 이 엔진이 "더 많은 동력과 토크를 갖춘 더 간단하고 가벼운 패키지로 신뢰성과 내구성에 대한 고객의 기대를 충족시킬 것이라고 확신합니다. Caterpillar는 실험실 환경과 실제 고객 작업 모두에서 엔진을 한계까지 테스트하여 C9.3B의 장점을 입증했습니다. "
6개의 실린더, 9.3리터 C9.3B 엔진은 2011년부터 생산 중이던 핵심 엔진을 기반으로 구축되었으며 실제 작업 환경, 비포장도로 작동에서 2억 시간 이상을 기록합니다. Caterpillar는 입증된 안정적인 핵심 엔진과 광범위한 디젤 미립자 필터(DPF) 환경을 결합하여 EU Stage V 엔진 개발의 설계 단순화, 성능 향상 및 장착 복잡성 감소에 중점을 두었습니다.
C9.3B는 새로운 고압/커먼 레일 연료 계통과 공기, 전기 및 후처리를 위한 단순화된 계통을 결합하여 최대 340kW(456hp)의 출력과 2,088Nm(1,540lb.-ft.)의 토크를 제공함으로써, 이전 모델에 비해 18% 강한 출력, 21% 높은 토크 및 12% 가벼운 무게를 실현합니다.
"이러한 개량을 통해 최종 사용자는 향상된 성능, 최대 3%의 연료 소비 감소, 추운 기후에서의 탁월한 시동 능력에 따른 성과를 확인하게 될 것이라고 "Moore는 말합니다.
"특허를 획득한 후처리 기술은 EU Stage IV/Tier 4 Final 구성보다 39% 작고 55% 가벼운 소형 디자인을 제공하며, 새로운 디자인은 최적의 장비 성능 및 가동 시간을 보장하는 자동 재생을 제공합니다. "
모든 Cat 9~18리터 엔진과 마찬가지로 C9.3B는 출하 시 엔진 장착 후처리 계통 및 라디에이터를 포함한 다양한 구성으로 제공됩니다. C9.3B는 총 2,000가지 이상의 고유한 구성으로 제공됩니다.
"Moore는 일부 고객이 동일한 규모로 설계, 제조 및 검증할 수 있는 자원을 보유하고 있지 않은 점을 잘 알고 "있다고 말합니다. "이러한 이유로 Caterpillar는 다양한 OEM 요구 사항을 수용할 수 있는 유연성으로 제품을 설계하므로 장착 비용이 절감됩니다. "
C9.3B 외에도 Cat 대형 엔진 EU Stage V 제품군에는 C9.3B와 유사한 기술과 430kW(577hp)의 출력 등급을 갖춘 12.5L C13B가 포함되어 있습니다.
또한 Caterpillar는 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하기 위해 기존의 C13, C15, C18 EU Stage IV/U.S. EPA Tier 4-Final 엔진을 인증합니다. 이러한 엔진에 대한 Stage V 인증은 고객 인터페이스 포인트를 변경하지 않고 DPF에 대한 최소한의 변경만으로 이루어지므로 고객은 제품의 전반적인 개선에 집중할 수 있습니다. 이 범위의 Cat 엔진과 DPF 솔루션은 거의 1억 7,000만 시간 동안 현장에서 그 성능이 입증되었습니다.
Caterpillar는 5월에 C13 ~ C18 엔진에 대한 EU Stage V 주문을 수락하고 10월에 생산 엔진을 출하할 계획입니다. C13B는 2019년에 출시될 예정입니다.
이중 라벨 인증(EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final(및 일본 2014/한국 Tier 4 Final))은 C9.3B 및 기타 모든 Cat 제품에 250~597kW(335~800마력) 출력 범위로 제공됩니다. 이러한 유연성 덕분에 고객은 다양한 지역에서 제품, 부품 및 서비스의 공통성을 발전시킬 수 있습니다. 유사한 성능을 가지며 공통 핵심 엔진 구성 요소, 장비 인터페이스 및 제어 아키텍처를 공유하는 규제가 약한 국가의 제품이 포함된 Cat 제품군은 Cat 특약점 네트워크가 지원하는 전 세계 고객 기반에 적합합니다.
Stage V 엔진에 대한 자세한 내용은 www.cat.com/stagev에서 확인할 수 있습니다. www.cat.com/industrial-oem에서 모든 Cat 엔진에 대해 자세히 알아보십시오. 해당 지역의 Cat 특약점을 www.cat.com/dealer-locator에서 찾아보십시오.