운전자 안전 및 편의성, 연료 효율, 성능은 물론 장기적 내구성이 특징인 Cat® 826K 매립용 콤팩터 설계

전 세계 배포용: 2014년 8월
보도 자료 번호: 195PR14

Cat® 826 매립용 콤팩터는 1978년 이후로 이러한 까다로운 작업에 대한 설계 표준을 제시하고 있으며, K 시리즈 모델의 도입으로 이 설계는 운전자 편의 및 안전, 작업 용이성, 내구성, 안정성, 저렴한 운용 비용 및 생산성 측면에서 더 발전했습니다. U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준 또는 Tier 3 동등 및 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족하는 두 가지 Cat C15 ACERT™ 엔진 선택사양이 있습니다.  2F/2R 유성기어 동력 변환 변속기, 잠금 토크 컨버터는 물론 3개의 새 휠 및 팁 구성을 사용할 수 있는 중부하 작업용 유성기어 차축을 사용하는 826K의 동력전달장치에 405(302kW)의 정미 마력을 제공합니다. 여러 번의 재생을 통해 견고함을 유지하는 대량 구조물과 결합한 작동 무게 90,207lb(40,917kg)의 826K는 뛰어난 내구성을 고려하여 제작되었습니다.

연료 절약 성능을 위해 826K에는 운전자가 선택 시 엔진 속도를 제한하고 최대 토크가 필요하지 않을 때 장비를 자동 변속 모드로 작동할 수 있는 에코 모드가 탑재되어 있습니다. 운전자 편의를 위해 왼쪽 페달은 브레이크, 변속기 중립장치 및 엔진 감속장치로 작동하여 운전자는 스로틀 잠금장치로 설정한 엔진 속도를 일시적으로 재설정하여 장애물 사이를 안전하게 이동할 수 있습니다. 그리고 826K의 STIC™ 계통은 최적의 응답성 및 제어를 위한 단일 레버 조향 및 변속기 제어가 가능합니다.

826K는 조명이 켜진 경사가 완만한 계단과 접을 수 있는 STIC 팔걸이를 통해 운전실에 더 쉽고 편리하게 출입할 수 있는 설계로 운전자 편의 및 편의성이 더 개선되었습니다. Cat 컴포트 시리즈 에어 서스펜션 시트에는 매우 두툼한 쿠션이 있으며 조절 시 장착된 전기 유압식 STIC 제어 패드 및 작동기구 제어 패드가 이동합니다. 프레임에 방진 마운트가 있는 운전실은 여과된 공기로 가압 처리되었으며 선택한 온도가 자동으로 유지됩니다. 제어판은 LED 표시등이 탑재된 대형 백라이트 방식의 스위치를 사용하며, 단순한 2위치 로커 스위치는 주차 브레이크를 제어합니다.

동력전달장치/구조/보호대
826K는 Caterpillar 단일 클러치 속도 변경 계통을 사용하는 통합형 전자 제어장치를 통해 일관되고 부드러운 변속을 제공합니다. 변속기의 기어링에 통합된 금속 공학 및 열처리는 일관된 성능과 장기적인 내구성을 보장합니다. 826K에 사용된 잠금 토크 컨버터는 더 효율적인 동력 전달, 낮은 계통의 열, 향상된 주행 속도 및 연료 효율을 포함해 다양한 이점을 갖추고 있습니다. C15의 엔진 공회전 차단 계통을 통해 추가적으로 연료를 절감할 수 있으며, 지연식 엔진 차단을 통해 엔진 내구성이 개선되었습니다.

매립용 콤팩터는 가장 거친 작업에서도 작동하므로, Caterpillar는 장기적인 내구성을 제공하는 특수 목적용 장비를 설계했습니다. 풀박스 섹션 후방 프레임은 비틀림 힘과 충격을 견디고 조향 실린더 마운트는 조향 부하를 프레임에 효과적으로 분산하도록 설계되었으며 차축 마운트는 장비의 전반적인 구조적 무결성에 기여하는 중부하 작업용 구성품입니다.

특수 보호대는 휠 어셈블리를 둘러쌀 수 있는 이물질 축적, 화학물질, 와이어 및 플라스틱 등의 작업 현장 위험 요소로부터 826K의 계통과 구성품을 보호합니다.

유압 작동식 엔진 및 동력전달장치 가드가 구성품을 보호하며 이물질 축적을 방지합니다. 전방 프레임 가드는 프레임에 쓰레기가 쌓이는 것을 방지하며 유압 라인 보호를 강화해줍니다. 차축 덮개 및 실 가드는 차축에 자재가 감길 가능성을 줄여줍니다. 미세 메쉬 공기 흡입구 규준대는 자재가 엔진실에 들어오는 것을 방지합니다. 언더후드 통기 계통은 쓰레기 더미가 구성품을 냉각시키지 못하게 하며, 스트라이커 바와 클리너 핑거는 최적의 다짐 상태를 위해 휠을 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

휠 및 팁
826K는 장비 성능을 개선하고 개별적인 매립용 작업을 충족하도록 3가지 새로운 휠 및 팁 구성으로 제공됩니다. 패들 팁 구성은 적은 중량으로 강력한 견인력을 발휘하도록 설계되어 연료 연소 감소와 함께 높은 성능을 제공합니다. 플러스 팁은 측면 경사의 안정성을 높여주는 일반적인 설계이며, 콤비네이션 팁은 성능, 연비 및 측면 경사 안정성이라는 중요 요소에 대한 실용적인 타협안을 제공합니다.

서비스성/기술
826을 수리하는 직원의 안전을 증진하기 위해 정기 정비 지점이 그룹으로 지정되어 접지 수준 또는 핸드 레일이 있는 미끄럼 방지 처리된 통로에서 접근 가능합니다. 엔진실 양쪽에 스윙 아웃 도어가 있어 일상적인 서비스 점검을 위해 쉽게 접근할 수 있으며, 에콜로지 배출장치는 서비스를 간소화하고 유출물을 막아줍니다. 제공되는 회전식 계단은 엔진 접근을 용이하게 해줍니다. 또한, 연료 및 유압 유체용 스윙 아웃 쿨러는 청소를 간소화해주며, 접지 수준 전력 공급 센터에는 전기 차단, 비상 엔진 차단과 계단 조명 스위치가 장착되어 있습니다.

서비스성을 추가로 보완하기 위해 826의 설계에 통합된 Cat 필수 정보 계통(VIMS™ 3G)의 터치 스크린 인터페이스가 탑재된 보기 쉬운 그래픽 표시장치를 통해 운전자는 장비의 작동 상태에 대한 정보를 지속적으로 확인할 수 있습니다. 장비 모니터링 기능을 확장하기 위해 Cat Product Link™ 계통은 이벤트 및 진단 코드, 작동 시간은 물론 연료량 및 공회전 시간 등의 데이터를 제공합니다. 이 정보는 유휴 시간 대비 작업 시간과 매핑 기능을 포함해 장비 소유자와 특약점에 정보를 전달하기 위한 강력한 도구를 제공하는 보안 웹 기반 애플리케이션인 VisionLink®로 전송됩니다.

장비 사양

엔진

Cat C15 ACERT

 

정미 출력

405hp(302kW)

 

최대 작동 무게

90,207lb (40,917kg)

 

최대 유압 흐름

30.9gpm(117L/min)

 

메인 저감 압력

3,495psi(24,100kPa)

 

연료 용량

206.6gal (782L)

 

표준 운전자 소음 수준

73dB(A)

 

보조 운전자 소음 수준

72dB(A)

 

 

이미지 1

이미지 2

이미지 3

 

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시간 간격을 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar에서는 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받기 이전에는 제품 정보가 제공되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 제품의 출시 여부 및 사양에 대해 가까운 특약점에 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives
미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo

Alt Alt