백호

Cat® 스마트 어탯치먼트—도저 블레이드, 그레이더 블레이드 및 백호—장비에 혁신적인 방식으로 제공

전 세계 배포용: 2020년 3월 
보도 자료 번호: 217PR20

세 가지 새로운 Cat® 스마트 어탯치먼트, 도저 블레이드, 그레이더 블레이드 및 백호는 다양한 D3 시리즈 Cat 스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더 및 전지형 로더에 다기능성을 제공하도록 설계되었습니다. 새로운 어탯치먼트의 제어 계통을 통해 장비의 표준 제어 장치를 쉽게 조정하여 인식된 스마트 어탯치먼트의 제어 요구 사항에 정확히 대응할 수 있습니다.

스마트 도저 블레이드 어탯치먼트—Cat 279D3, 289D3, 299D3 및 299D3 XE 시리즈 콤팩트 트랙 로더에 이용 가능—는 기본으로 사용되는 거의 모든 자재를 절단, 이동 및 그레이딩 작업을 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 블레이드는 자재의 압연을 유지하고 블레이드가 완전히 기울어진 경우 수직 표면에 대한 플러시 커팅을 가능하게 하는 앵글 식 엔드 비트가 있는 사다리꼴 모양의 설계로 곡선형 주형보드를 갖추고 있습니다. D3 시리즈 호스트 장비는 어탯치먼트를 인식하고 운전자가 블레이드를 제어하는 방식을 선택할 수 있는 특수 표시 장치 스크린을 잠금 해제합니다.

어탯치먼트 제어 모드를 선택하면 표준 조이스틱 기능이 변경되고(붐 및 버킷에 적합한 좌측 주행), 좌측 조이스틱으로 주행을 계속 제어하는 동시에 우측 조이스틱은 블레이드 기능을 작동합니다(틸트: 좌우로 조이스틱 이동, 리프트: 조이스틱을 앞뒤로 이동, 각도: 섬휠을 앞쪽 또는 뒤쪽으로 회전). 또한, 운전자는 "리프트" 모드 또는 "틸트" 모드 중 하나를 선택하여 각 실린더(리프트 암 또는 버킷)가 주요 블레이드 기능을 제어할 수 있도록 변경할 수 있으며, 거친 그레이딩 작업 또는 미세한 그레이딩 작업 시 장비를 더욱 능숙하게 조절할 수 있습니다.

보조 기능은 운전자가 지면을 평평하게 다지는 작업 시 더 적은 작업 단계로 장비 및 블레이드 움직임을 조정하여 보다 부드러운 경사면을 완성해 운전자의 숙련도를 높이고, 원하는 경사면을 완성하기 위해 자재를 제작하거나 절단하는 데 집중할 수 있습니다.

보조 기능 이 활성화되면 블레이드 구배와 관련된 추가 기능이 활성화됩니다. 메모리 기능을 사용하여 운전자가 블레이드 구배를 선택하고 조이스틱 버튼을 눌러 해당 설정을 불러올 수 있습니다. 메모리 버튼을 두 번 누르면 다른 쪽에 있는 저장된 블레이드 구배가 반영됩니다. 또한 편의성을 높이기 위해 좌측 조이스틱의 버튼을 누르면 장비가 평평한 지면에 있을 때 블레이드 구배를 0으로 되돌립니다.

스마트 그레이더 블레이드 어탯치먼트 지원

Cat D3 시리즈 스키드 스티어 로더 및 콤팩트 트랙 로더에는 새로운 Cat GB120 및 GB124 스마트 그레이더 블레이드 어탯치먼트를 사용할 수 있습니다. 스마트 도저 블레이드 어탯치먼트와 마찬가지로 D3 호스트 장비는 그레이더 블레이드를 인식하고 어탯치먼트 제어장치를 위한 선택 사양을 제공하는 특수 표시 장치 스크린의 잠금을 해제하여, 어탯치먼트 기능을 수행하도록 조이스틱을 재설정할 수 있습니다. 어탯치먼트 제어 모드를 선택하면 우측 조이스틱이 블레이드 기능(틸트: 조이스틱을 좌우로 이동, 각도: 섬휠을 앞쪽 또는 뒤쪽으로 회전, 리프트: 조이스틱을 앞뒤로 이동)을 작동하도록 할 수 있습니다. 고급 표시 장치에서 홈 화면은 블레이드의 횡단 구배뿐만 아니라 블레이드 각도를 표시합니다.

보조 기능을 통해 횡단 구배 우측 패턴 또는 횡단 구배 좌측 패턴을 선택하고 장비의 작동 각도에 관계없이 교차 구배 설정을 유지할 수도 있습니다. 횡단 구배 우측 패턴이 선택된 경우 우측 조이스틱의 전진/후진 움직임은 어탯치먼트의 우측 리프트 실린더를 올리고 내리는 방식으로 블레이드의 우측을 제어합니다. 장비/어탯치먼트는 원하는 횡단 구배를 유지하기 위해 블레이드의 좌측을 제어하여 운전자가 블레이드의 우측에 집중할 수 있도록 합니다. 횡단 구배 좌측 패턴의 경우는 이 설정과 반대입니다.

또한 블레이드 각도와 구조가 변경될 때 어탯치먼트는 횡단 구배 설정을 계산하고 유지합니다. 블레이드를 회전하여 자재를 배열할 때도 원하는 횡단 구배 각도를 유지합니다. 스마트 그레이더 블레이드의 특수 표시 장치 화면은 운전자에게 어탯치먼트의 방향, 블레이드 구배 표시뿐만 아니라 블레이드 각도에 대한 피드백을 제공합니다.

표준 블레이드 폭은 모델 GB120은 78인치(1,990mm), GB124는 96인치(2,440mm) 입니다. 선택 사양인 연장된 날개에 따라, 폭은 각각 85인치(2,150mm) 및 103인치(2,605mm) 입니다. 두 모델에 대한 블레이드 틸트는 15도, 블레이드 리프트는 6인치(150mm), 최대 절단 깊이는 4인치(100mm) 입니다. 독립 캐스터 휠은 360도 회전하며 전진 및 후진 그레이딩 작업을 지원합니다.

스마트 백호 어탯치먼트

새로운 Cat BH130 스마트 백호 어탯치먼트는 Cat D3 시리즈 스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더 및 전지형 로더용으로 설계되었습니다. 새로운 어탯치먼트는 이러한 소형 장비의 다기능성을 크게 높여 주고, 이를 통해 유틸리티 도랑 작업, 지반 굴착 및 배수로 제작과 유지를 포함한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 또한, 백 호는 Cat 3톤 굴삭기 어탯치먼트와 호환되며, 보조 유압 계통을 통해 해머, 섬, 오거 및 진동 콤팩터를 포함한 유압 기계식 작업 툴과 페어링이 가능합니다. 더불어 백호는 좌우로 이동하여 건물과 바닥에 인접한 굴착 작업을 할 수 있으며, 통합형 스태빌라이저는 견고한 굴착 플랫폼을 제공합니다.

백호에는 호스트 장비의 조이스틱을 사용하여 작동하는 통합형 전기 유압식 제어 장치가 장착되어 있어 도어를 탈착할 필요가 없으므로 운전자는 운전실에서 안전하고 편하게 작업할 수 있습니다. 어탯치먼트 제어 모드를 사용하면 붐, 스틱, 버킷 및 스윙 기능에 기존 조이스틱을 사용할 수 있습니다. 호스트 장비는 백호를 장착할 때 BH130을 인식 하고 운전자가 백호를 사용할 준비가 되면, 우측 조이스틱의 트리거를 당겨 굴착 모드로 전환합니다.

BH130을 사용한 최대 굴착 깊이는 9.75피트(2,970mm)이고 스윙 축 핀에서 지면 높이까지의 도달 거리는 13.25피트(4,040mm)입니다. 작동 위치에서 스태빌라이저 스프레드는 71인치(1,815mm)이며, 총 측면 시프트 주행은 33인치(825mm)입니다. 백호의 작동 무게는 2,325파운드(1,055kg)입니다.

 

# # #

편집자 참고: Caterpillar는 각 지역에서 다른 시간대에 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있으며, 편집자 또한 제품 가용성 및 사양과 관련하여 자신의 현지 특약점에 확인하는 것이 필요합니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 및 Cat "Modern Hex" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2020 Caterpillar All Rights Reserved 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항
www.cat.com/requestCatinfo