뮌헨

Caterpillar, 뮌헨 bauma 2019에서 작업 현장 규칙을 다시 쓰다

전 세계 배포용: 2019년 1월  
보도 자료 번호: 18PR19

Caterpillar와 Caterpillar 독일 특약점인 Zeppelin Baumaschinen GmbH가 2019년 4월 8일에서 14일까지 열리는 뮌헨 bauma에서 다양한 장비와 기술, 서비스를 선보일 예정입니다. Caterpillar의 테마 "Rewrite the Rules(규칙 다시 쓰기)"를 바탕으로, 전시장 분위기는 Caterpillar와 파트너 관계를 맺게 될 때 파트너사가 고객들에게 가장 폭넓은 장비 선택권과 장비 및 작업 현장 관리를 위한 최상의 연결성, 연료 효율을 높이는 최첨단 기술을 제공함으로써 장비 사용자가 얻게 될 새로워진 효율성과 수익성을 강조하게 됩니다. Caterpillar의 리소스는 고객의 능력을 배가시키고 고객의 비즈니스 "규칙을 다시 쓸" 수 있는 환경을 조성합니다.    

Caterpillar에서는 64종의 장비를 전시합니다. 이 중 20종은 새로 소개되는 장비이며, 대부분은 Caterpillar가 뮌헨 bauma에서 이전에 소개했던 신제품입니다. Caterpillar의 전시장은 9,000m2 이상을 차지하며 B6 홀의 메인 실내 전시장에 있습니다.

전 세계 건설 및 인프라

D6 모델은 Caterpillar와 파트너 관계를 맺는 고객들이 선택할 수 있는 장비가 얼마나 다양한지를 보여주며, 폭넓은 구성에서 이용할 수 있고 한 단계 높은 다기능성과 성능을 내기 위해 업데이트된 기술을 제공합니다. D6 XE는 세계 최초의 하이 드라이브 전기 구동식 도저로 이전 D6T 모델보다 최대 35% 더 높은 연료 효율을 내며 지면 출력을 일정하게 유지하는 신속한 흙 운반 기능을 갖췄습니다.

휠 로더 또한 Caterpillar가 공들여 준비한 제품입니다. 모델 크기를 다양하게 선택할 수 있을 뿐 아니라 고객이 동력전달장치의 설계도 선택할 수 있습니다. 950 GC, 950M, 962M 폐기물 처리기, 986K와 992K 및 966M XE, 972M XE, 988K XE를 포함한 몇 가지 XE 모델이 전시됩니다.

966M XE와 972M XE에는 능숙하게 엔진을 구동하기 위해, 하이드로스테틱 구동과 병렬 기계식 기어 경로를 결합하여 유연한 비율을 전달하는 연속 가변 변속기를 제공하기 위한 Caterpillar 병렬 경로 구동 계통이 장착되어 있어서, 모든 작동 상태에서 최적의 효율과 연비를 보장합니다. 966M XE 및 972M XE의 XE 기술은 기존의 동력 변환 변속기의 휠 로더에 비해 최대 35% 더 높은 연료 효율을 제공합니다.

988K XE는 당사의 첫 번째 디젤/전기 구동 로더로써, 기계식 기어박스 및 차축과 결합된 내구성 있는 스위치드 릴럭턴스 구동 모터, 발전기 및 인버터를 활용합니다. 988K XE는 연료 효율과 생산성을 한 단계 높입니다.

Cat® 차세대 굴착기에 대한 선택의 기회가 아직 남아 있습니다. 신형 330 GC, 330, 336을 만나보십시오. 330과 336에는 기존의 정지 작업에 비해 작동 효율을 최대 45% 높여줄 수 있는 통합형 Cat Connect 기술이 장착되어 있으며, 이전 모델에 비해 20% 연료 효율을 향상시킬 수 있습니다.

추가 전시 모델에는 973K 트랙 로더, 325F, 340F UHD(ultra-high-demolition configuration, 대규모 철거용 구성) 및 390F 굴삭기가 포함됩니다. M314F, M315F, M317F 및 M318F는 휠 굴삭기 대표 모델입니다. 집게차 모델에는 MH3024와 MH3026이 포함됩니다.

BCP(Building Construction Products, 건물 건설 제품)

Cat BCP 제품군에서 차세대 신형 미니 유압식 굴삭기 5종이 전시됩니다. 이 5종은 301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8, 302 CR 모델로 구성되며, 고객에게 1-2톤급 장비용으로 가능한 가장 작은 패키지에 최고의 성능, 다기능성, 안전, 운전자 편의성 및 경제성을 제공하도록 설계되어 있습니다. 업계 최초의 표준 기능으로는 조이스틱 조향(스틱 조향)과 상향 틸트 캐노피나 운전실 및 에어컨과 확장 가능 차대 등의 선택사양이 포함됩니다.

Cat의 차세대 소형 굴삭기 제품군은 전시되는 7-10톤 범주의 세 가지 신형 모델로 계속 이어집니다. 신형 모델인 308 CR VAB, 309 CR 및 310은 기본 구성 선택을 제공하여, 표준 구성, 소선회형 또는 가변 앵글 붐이든 상관없이 고객은 자신의 작업에 가장 효율적으로 작동하는 장비를 선택할 수 있습니다.

무배출 콤팩트 휠 로더 906은 고객이 선택하도록 설계된 전기 구동 트레인을 사용하여 리튬 이온 배터리로 구동됩니다.

추가로 전시되는 BCP 장비에는 휠 로더 모델로 폐기물용 구성을 갖춘 907M, 908M, 918M, 농업용 구성을 갖춘 926M, 938M, 백호 로더(444), 226D 스키드 스티어 로더, 259D 컴팩트 트랙 로더, TH408 텔레핸들러가 포함됩니다.

연결성

최적 효율, 수익성 및 장비 보호를 보장하기 위해 장비 소유자는 언제 어디서나 장비의 위치와 성능을 모니터링할 수 있어야 합니다. 뮌헨 bauma에 있는 Caterpillar 전시관은 이러한 필수적인 기능을 중점적으로 다룹니다. Cat LINK 기술을 통해 장비 소유자는 단순한 장비 모니터링에서 전체 차량 추적과 관리까지 여러 선택사양을 개별 요구와 예산에 가장 잘 맞게 선택할 수 있습니다.

Cat Product Link™ 텔레매틱스 계통은 모든 유형과 모든 브랜드의 장비 자산 데이터(예: 자산 위치, 엔진 ON/OFF, 작업 시간, 연료 소비 및 진단 코드 경고 등)를 수집합니다. PL161에 대해 새로 소개되는 기능은 작동 기간과 작업 툴의 위치를 추적하는 기능입니다(작업 툴 항목 참조). 이러한 정보는 ISO 표준을 준수하는 안전한 웹사이트인 Cat VisionLink™을 통해 장비 소유자에게 제공됩니다.

또한 장비의 연결성을 더 확장하는 Caterpillar 기술의 최근 예시가 뮌헨 bauma에 전시됩니다. 업계 최초로 출시된 신형 Cat 앱은 사용자가 장비 작동 시간, 위치, 진단 코드 수신 및 컴퓨터를 켜지 않고 휴대전화에서 직접 정비 관리 등 텔레매틱스 데이터에 원격 액세스할 수 있도록 설계되어 있습니다.  운전자 ID 기능을 사용하면 개별 성능을 추적하고 교육 기회를 확인할 수 있습니다.  또한 사용자는 자신의 휴대전화를 엄선된 차세대 Cat 장비의 시동을 켜는 디지털 키로 사용할 수 있습니다. 또한 사용자는 부속 웹사이트(https://my.cat.com)에서 텔레매틱스 데이터 보기의 값과 추가 장비 관리 리소스를 확인할 수 있습니다.

또한 새롭게 선보이는 Cat Connect 기술은 원격 장비 진단 및 소프트웨어 업데이트 기능을 제공합니다. Cat 원격 서비스에는 두 가지 핵심 서비스가 있는데, 원격 고장진단(특약점에서 진단 테스트를 실행하고 잠재적 문제를 정확히 짚어낼 수 있음)과 원격 플래시(특약점에서 내장 소프트웨어의 현재 버전을 원격으로 로딩할 수 있음)가 이에 포함됩니다.

광산용 & 오프 하이웨이 트럭

오프 하이웨이 트럭 사용자들을 위해 뮌헨 bauma에 945 정격 마력(704kW)을 자랑하며 배기가스 배출이 US Tier 2와 동등 수준인 Cat C32 엔진을 갖춘 100톤(90mt) 트럭 777G가 전시됩니다. 신형 트럭은 통합형 호이스트와 변속 레버가 있는 새로운 콘솔과 함께 왼쪽에 운전자 시트를 둔 세련된 운전실을 갖추고 있습니다.

신형 777G의 경우 고객이 본체를 직접 선택할 수 있습니다. 60.1m3 이중 슬로프 본체는 경사면에서 자재 보유력이 최대가 되도록 설계되어 있으며 고무 라이너뿐 아니라 경량재에도 사용 가능한 측면 보드 구성이 두 개 있습니다.

완전히 새롭게 설계되어 이전 모델인 730C보다 98% 높은 용량을 보유하면서도 무게는 22% 적게 나가는 730은 뮌헨 bauma에서 Cat 굴절식 트럭을 대표합니다. 신형 트럭은 견인, 덤핑 및 감속의 자동 제어 기능과 Caterpillar 안정성 지원 계통을 갖추고 있습니다.

운전자 안전을 시키고, 편안함을 주며, 높은 생산성을 유지시키는 Caterpillar 기술 또한 D8T 도저 원격 제어실을 통해 뮌헨 bauma에 전시됩니다. 여러 단계의 원격 제어 및 반자동 작동 기능을 갖춘 도징용 Cat Command는 어깨에 둘러매는 원격 제어 콘솔이나 원격 운전실의 두 가지 구성으로 제공됩니다. 운전자는 작업 현장의 위험에 노출되지 않고 도저를 완벽하게 제어할 수 있습니다.

지하 광산 작업과 관련된 고객은 신형 R1700 로더에 관심을 가질 것입니다. 신형 지하용 로더는 이전 모델보다 20% 향상된 15톤의 탑재하중을 처리합니다. 높은 돌파력과 견인 제어 계통이 있어서 생산 잠재성이 향상됩니다.

포장, 다짐 & 밀링

AP555F는 고속도로, 거리 및 기타 도심의 작업 현장에서 탁월한 성능을 발취하는 중간 크기의 고무 트랙 포장기입니다. AP555F는 고급형의 사용이 용이한 제어 기술과 신속 예열 SE50 VT 전기 규준대를 갖춰 장비와 작업자의 생산성을 향상시킵니다. 또한 전용 Cat Mobil-Trac™ 고무 트랙 차대를 갖춰, 높은 주행 속도, 뛰어난 부양력, 뛰어난 견인력 및 최고의 기동성을 제공합니다. 이 장비는 142마력(106kW)을 제공하는 조용하고 효율적인 Cat C4.4 ACERT™ 엔진으로 구동됩니다. 자동 엔진 속도 제어장치와 함께 사용하면 표준 에코 모드 설정에서 연비가 최적이 되고 소음 수준이 줄어들도록 엔진 속도를 효율적으로 관리할 수 있습니다.  

Cat 모델 CS12 GC, CS44B와 CS66B는 다양한 프로젝트에 사용되는 장비인 진동 토사 콤팩터를 대표하여 뮌헨 bauma에 전시됩니다. 세 모델 모두 다짐 측정 기술을 제공하는 Cat 다짐 제어장치를 장착할 수 있으며 운전자의 능력을 향상시키는 위성 매핑 기능 또한 제공할 수 있어서, 결과적으로 다짐 작업을 더 효율적이고, 더 일관되고 균일하게 할 수 있습니다.

엔진  및 발전기 세트

C2.2, C3.6 및 C4.4를 포함하여 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하는 다양한 산업용 엔진 및 신형 C13B 산업용 동력 장치와 C27 모델이 홀 A4의 336번 스탠드에 전시됩니다. C7.1과 C9.3B 엔진은 홀 B6에 전시됩니다.

XQP100 발전기 세트는 EU Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하거나 비규제 지역의 고객에게 낮은 연료 소비 성능을 제공할 수 있습니다. 임대 또는 이동 준비가 된 견고한 구조의 이 제품 라인은 프로젝트 현장에서 안전하고 효율적으로 쉽게 운송할 수 있도록 설계되었습니다. 통합형 포크 리프트 포켓을 갖춘 중부하 작업 베이스를 사용하여 장치를 쉽게 끌고 들어 올릴 수 있으며, 엄선된 모델에 Clipsal이나 CEE 소켓 선택사양이 제공되어 장착 시간이 줄고 문제 없이 전력을 분배할 수 있습니다.

작업 툴 & 지상 결합 작업 툴

Caterpillar는 굴삭기 작업 툴을 신형 GC 저소음 해머, TRS23 틸트 회전장치 및 MP332(340F UHD에 장착)와 MP345 철거 작업용 멀티프로세서로 확장하고 있습니다. S3050 파쇄 전단기는 Cat 전단기 제품군의 대표 모델입니다. Caterpillar는 작동 시간과 작업 툴의 위치를 추적하는 Cat Product Link 로케이터 PL161을 도입 중입니다. 2019년 중반부터 PL161은 11톤 이상 굴삭기에 있는 대부분의 Cat 작업 툴에서 표준이 됩니다.

Cat Advansys™은 휠 로더와 굴삭기용의 차세대 지상 결합 작업 툴이며, 쉽고 해머 없는 제거 및 장착, 길어진 팁 수명, 최적 연료 효율을 위한 침투력 향상을 특징으로 합니다. 뛰어난 침투력이 필요하든 높은 내마모성 팁이 필요하든 상관없이 모든 작업에 딱 맞는 팁을 선택할 수 있도록 다양한 7가지의 팁 선택사양이 개발되었습니다.

Yellowmark™

Caterpillar 브랜드인 Yellowmark는 Cat 장비 소유자에게 Cat 순정품과 Cat Reman 교환용 부품의 대체품을 저렴한 비용으로 안정성과 편의성의 균형을 맞추어 제공합니다. 현재 Yellowmark에는 6,000종 이상의 수리 및 교환용 부품이 포함되어 있으며, 500종의 Cat 모델용 동력전달장치, 엔진, 유압, 지상 결합 작업 툴 및 차대를 취급합니다. Yellowmark의 역량이 뮌헨 bauma에 전시됩니다.

리소스

그 밖의 주요 특징에는 유연한 할부 계획, Cat Financial의 선택사양 보호 연장 서비스, Cat Certified 중고 장비, Cat Certified Rebuild 장비 및 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 Cat 임대와 같은 Caterpillar 서비스가 포함됩니다.  

 

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.

© 2019 Caterpillar. All Rights Reserved. 여기에 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow", “Power Edge” 및 Cat “Modern Hex” 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo