굴삭기

Caterpillar 틸트 로테이트 시스템(TRS), Cat® 미니 굴삭기에 사용 가능

전 세계 배포용: 2020년 3월 
보도 자료 번호: 204PR20

Caterpillar 작업 툴에 Cat® 차세대 미니 굴삭기에 사용 가능한 틸트 로테이트 시스템(TRS)이 추가되었습니다. 새로운 TRS6 및 TRS8 모델을 사용하면 부착된 작업 툴(버킷, 포크, 그래플, 브룸 및 콤팩터 등)을 360도로 회전하고 측면으로 40도까지 틸트할 수 있어, 장비를 움직이지 않고도 더 많은 작업 영역에 도달할 수 있으며, 굴삭 작업, 경사면 작업, 재활용 자재 분류나 파이프 배치 작업 시 장애물의 위로, 아래로, 주변으로 툴을 조작할 수 있습니다. 새로운 TRS 모델은 다재다능한 미니 굴삭기의 성능을 한층 배가시켜주며, 용도에 맞게 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다.

TRS 모델에는 두 개의 인터페이스가 있습니다. TRS를 캐리어 장비에 연결하는 상위 인터페이스와 다양한 작업 툴을 TRS에 연결하는 하위 인터페이스로 구성됩니다. T사용자는 S형 유압 커플러를 사용할지 상위 인터페이스에 핀온할지 선택하고, TRS에 통합형 그래플(작업 툴 부착 시 사용 가능)을 장착할지 여부를 선택하여 TRS6을 4가지 방식으로 구성할 수 있습니다. 모든 TRS6 모델은 하위 인터페이스 연결부에 S형 유압 커플러를 사용합니다.

모델 TRS8은 상위 및 하위 인터페이스에 모두 S형 유압 커플러를 사용할지, 상위 인터페이스에 핀온 방식, 하위 인터페이스에 핀 그래버 커플러를 사용할지 선택하고, TRS에 통합형 그래플 장착 유무를 선택하여 4가지 방식으로 구성할 수 있습니다. (통합형 그래플에서는 핀 연결/핀 그래버 구성을 사용할 수 없습니다.)

설계 이점

콤팩트한 설계의 TRS6 및 TRS8 모델은 미니 굴삭기가 높은 굴삭력을 유지할 수 있게 해주며, 특수 설계된 베어링 링으로 기어 박스가 강화되어 TRS 및 호스트 장비에 가해지는 스트레스를 줄여줍니다. 또한 회전 계통에 무정비 윤활 시스템이 적용되어 효과적으로 열을 분산시켜 줍니다. 높은 토크의 회전 계통은 작업 툴을 신속하게 배치하고, 통합형 자체 잠금식 메커니즘을 통해 필요한 각도로 굴삭할 수 있습니다. TRS8 모델은 그리스 포인트 한 곳에서 윤활이 필요한 모든 결합부에 그리스가 공급됩니다.

복동식 틸트 실린더에는 고정 압력을 유지하고 부하 상태에서 실린더의 움직임을 방지하는 통합형 부하 고정 밸브가 있습니다. 또한 실린더에는 담금질 처리된 피스톤 및 무정비 베어링이 장착되어 있고, 표면에 스크래치 방지, 녹 방지 처리가 되어 있어 별도의 정비가 필요하지 않습니다. 특약점에서 설치해주는 통합 현장 제어 키트에는 특수 설계된 조이스틱이 포함되어 있고 모든 붐 및 스틱 조합에 적합하여 TRS 및 통합형 그래플을 직관적으로 제어할 수 있습니다. TRS 모니터는 운전자에게 어탯치먼트의 위치를 알려 주며, 결속/해제 센서에 지시계가 함께 제공되어, 작업 툴이 안전 잠금 메커니즘을 통해 확실히 고정되도록 보장합니다. TRS8 모델의 버킷 쉐이크 기능은 조이스틱 버튼으로 작동하며 자재를 넓게 펼 수도 있습니다.

TRS 적용

TRS6 모델은 Cat 306 CR 미니 굴삭기용으로 설계되었습니다. TRS8 모델은 상위 및 하위 인터페이스 모두에 S형 커플러를 사용하여 모델 307.5, 308, 308.5, 309 및 310에 적합합니다. 핀 연결/핀 그래버 인터페이스를 사용하는 나머지 두 TRS8 모델 중 하나는 307.5, 308, 308.5 및 309 용으로 설계되었습니다. 다른 하나는 310에 맞게 설계되었습니다.

TRS6 제품 사양

 

585-0421

585-0422

585-0423

585-04234

상위 인터페이스

S40*

S40

핀 연결

핀 연결

하위 인터페이스

S40

S40

S40

S40

그래플

선택사양

표준

선택사양

표준

*S형 커플러

TRS8 제품 사양

 

570-7120

570-7121

570-7122

570-7123

상위 인터페이스

S50*

S50

핀 연결(8T)

핀 연결(10T)

하위 인터페이스

S50

S50

PG OT 8T**

PG QT 10T

그래플

표준

선택사양

해당 사항 없음

해당 사항 없음

*S형 커플러
**핀 그래버 커플러

# # #

편집자 참고: Caterpillar는 각 지역에서 다른 시간대에 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스가 제공된다는 사실을 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있으며, 편집자 또한 제품 가용성 및 사양과 관련하여 자신의 현지 특약점에 확인하는 것이 필요합니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 및 Cat "Modern Hex" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2020 Caterpillar All Rights Reserved

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항
www.cat.com/requestCatinfo