연료 절약 디자인을 갖춘 새로운 Cat® 336D2 XE/D2 L XE 유압식 굴삭기

남미, 아프리카, 중동, CIS, 중국, 아시아 태평양(ANZ, 대한민국 및 터키 제외) 지역 배포용: 2014년 9월
보도 자료 번호: 336PR14

새로운 Cat® 336D2 XE 유압식 굴삭기는 트럭 부하 작업 같은 스윙 집약적인 작업에서 20%까지 연료 비용을 줄이면서 높은 굴착력, 리프트 용량, 스윙 토크 및 336D2의 생산성을 유지하도록 설계되었습니다.

336D2 XE(뛰어난 효율)는 여러 가지 기술을 이용하여 연료 소비를 낮출 수 있습니다. 굴삭기는 Cat 전자 표준 프로그램식(ESP, Electronic Standardized Programmable) 유압 펌프를 통한 엔진 출력 관리로 연료를 절약합니다. 특허 제품인 Cat 보정 제어 계통(ACS, Adaptive Control System) 밸브를 통해 유압 흐름 제한 관리를 사용하여 성능을 최적화하고 질소 충전 유압 축압기에 스윙 브레이크 에너지를 수집하는 유압 하이브리드 스윙을 통해 에너지를 재사용한 다음 스윙 가속 동안 에너지를 방출합니다. 독특한 ACS 밸브는 운전자가 어떤 작업이라도 정밀한 제어를 쉽게 수행하도록 동작을 완벽하게 제어합니다.

Cat C9 엔진의 낮은 작동 속도 208-kW(278-마력)로 XE에서 추가 연료 절감이 가능합니다. 자동 엔진 속도 제어장치는 부하가 걸리지 않거나 가벼운 부하가 걸린 상태에서 엔진 속도를 낮추어 연료 소모를 추가로 줄여줍니다. ECO 모드에서 작동하면 굴착력 또는 리프트 용량 손실 없이 최대 15% 낮은 연료 소비를 실현할 수 있습니다. 고효율 연료 여과 계통은 품질이 낮은 연료로부터 엔진을 보호하고 전기 연료 공급 펌프는 사전 보충 필터를 제거하므로 가능한 오염원을 줄입니다. C9 엔진은 U.S. EPA Tier 2/EU Stage II/China Tier 2 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 준수하며 ASTM 6751 표준을 준수하는 B20 바이오디젤 혼합 연료로 가동할 수 있습니다.

유압 효율
하이브리드 설계에서 사용되는 ESP 펌프의 배기량은 표준 336D2의 배기량보다 커서 새로운 펌프가 336D2의 유압 흐름과 압력을 생성하면서 저속으로 작동할 수 있습니다. 특허 제품인 ACS 밸브의 정밀한 제어는 계통의 핵심이며 펌프 출력을 최적화합니다.

또한 XE는 붐 다운 및 스틱 인 회로에서 유압 오일 재생을 이용하여 실린더에서 나오는 오일을 실린더 반대쪽으로 직접 전달하므로 메인 펌프에서 필요한 오일의 양을 줄여 연료를 절감하고 계통 열을 감소시킵니다. 운전자 편의를 더하고 장비에 대한 충격 부하 감소를 위해 붐 실린더의 로드 엔드와 스틱 실린더의 양쪽 엔드는 행정 말 완충장치를 사용합니다.

고급 기능
XE는 조절식 콘솔에 들어 있는 쉽게 조작할 수 있는 조이스틱 제어장치를 갖추고 있으며 완전 컬러 42개 언어 LED 모니터는 중요한 작동 정보를 운전자에게 지속적으로 제공합니다. 운전실은 넓고 조용하며 운전자에게 편안한 환경으로 설계되었으며 여과 공기 가압 기능 및 크고 프레임이 없는 창이 제공하는 탁월한 시야를 특징으로 합니다.

중부하 주요 구조는 XE의 오랜 내구성을 보장합니다. 메인프레임과 X자 형태의 차체는 비틀림 굽힘에 대한 저항이 우수하고 압축 성형된 트랙 롤러 프레임은 표준 길이와 긴 길이(336D2 L XE) 버전에서 사용할 수 있는 차대의 견고한 기초가 됩니다. 밀폐 및 윤활 처리된 트랙 체인, 트랙 롤러, 캐리어 롤러 및 아이들러는 차대의 오랜 사용 수명을 추가로 보장합니다.

전방 링키지는 오랜 수명을 제공하도록 제작되었고 작업에 장비를 맞추는 옵션 구성을 제공합니다. 중부하 작업 도달 거리와 대량 굴삭 붐을 사용할 수 있을 뿐만 아니라 중부하 작업용 리치 스틱 및 대량 굴삭용 스틱 등 리치 스틱을 선택할 수 있습니다. 굴착 깊이는 8,210mm(26ft 11인치)까지 가능합니다. Cat 버킷과 콤팩터, 그래플, 멀티프로세서, 리퍼, 크러셔, 분쇄기, 해머 및 전단기를 포함한 작업 툴 선택으로 장비 다기능성이 증가합니다.

우수한 서비스성은 지상에서 접근할 수 있는 일상적인 서비스 지점, 무정비 배터리(차단 스위치 포함) 및 전방 링키지에 있는 까다로운 지점에 손쉽게 접근할 수 있도록 해주는 붐에 위치한 그리스 주입 블록을 포함한 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 라디에이터와 오일 쿨러는 손쉬운 청소를 위해 병렬 배치되었으며 연료와 오일 필터는 회전식이며 압력 확인과 오일 샘플 추출을 위한 포트에 쉽게 도달할 수 있습니다. 추가 안전을 위해 냉각 팬은 보호대로 밀폐되었고 상부 구조 표면에는 미끄럼 방지 처리된 플레이트가 사용됩니다.

고객이 336D2 XE를 관리하는 데 있어 최적의 투자 수익을 유지할 수 있도록 Cat 커넥트는 LINK, GRADE 및 DETECT 기술을 제공합니다. VisionLink®는 위치, 시간, 공회전 시간, 연료 사용량, 생산성 및 진단 코드 등의 장비 작동 데이터에 무선 접속을 제공하여 성능을 최적화할 수 있습니다. AccuGrade™는 실시간으로 절삭할 곳과 보충할 곳에 관한 정보를 제공하여 운전자가 더 빠르고 더 정확하게 횡단 경사 및 종단 경사를 파악할 수 있습니다. DETECT 기술은 후방 시야 카메라와 물체 감지 경고를 사용하여 운전자 인식 능력을 개선합니다.

상세 제품 정보

상세 제품 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시차를 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받은 이후에만 제품 정보를 제공하도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 가까운 특약점을 통해 제품의 출시 여부 및 사양을 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청

www.cat.com/requestCatinfo