북미, 일본, 대한민국, 호주, 뉴질랜드 배포용: 2020년 3월
보도 자료 번호: 117PR20
차세대 Cat® 395 굴삭기는 대체하는 업계 선두 주자인 390F에 비해 최대 10% 많은 생산, 2배 이상의 구조적 내구성, 최대 20% 절감된 정비 비용의 이점을 계약자에게 제공합니다.
"스윙 토크와 스틱 힘을 10% 증가시켰습니다."라고 Caterpillar 대형 굴삭기의 글로벌 제품 관리자인 Brian Abbott가 말했습니다. "이러한 증가는 계약자가 생산성을 크게 높이기 위해 더 큰 버킷을 사용할 수 있게 합니다."
395의 생산에서 주요 원동력은 새로운 전용 하이드로스테틱 스윙 회로이며 이는 6015B와 같은 대형 Cat 광산용 셔블에서만 볼 수 있는 기능입니다.
Abbott는 "이 회로를 통해 굴삭기가 스윙 브레이크 에너지를 재생하고 실린더 오일 흐름을 개별적으로 관리할 수 있습니다."고 말했습니다. "소유자와 운전자가 장비로 여러 작업을 할 때 훨씬 부드럽고 예측 가능한 성능과 함께 연료 효율이 증대한다는 뜻입니다."
세 가지 작동 모드인 Power, Smart 및 ECO를 사용할 수 있습니다. Power 모드는 항상 최대 출력입니다. ECO 모드는 엔진 속도 및 사이클 시간을 낮추면서 돌파력을 유지합니다. Smart 모드는 모두 연료 소모를 줄이고 성능을 최적화하기 위해 엔진과 유압력을 실제 굴착 작업 환경에 자동으로 일치시킴으로써 추측 없이 관리할 수 있습니다.
냉각 계통은 필요할 때만 작동하도록 설계된 새로운 주문형 팬을 갖추고 있어 연료 절감에 도움이 됩니다. 사용 가능한 자동 역회전 기능은 냉각 코어의 이물질 세척을 지원하여 작동 효율을 향상시킵니다.
표준 기술이 효율성과 안전성을 지원합니다.
간단하고 사용하기 쉬운 기술은 운전자와 소유자가 Cat 굴삭기를 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다.
Abbott는 "395는 동급 크기 제품 중 업계에서 가장 포괄적인 기본 장착 기술을 제공하고 있습니다."라고 말했습니다. "우리의 목표는 소유자의 작동 효율을 훨씬 더 높은 수준으로 끌어올리는 것입니다."
Cat Payload는 운전자가 이동 중 계량으로 적재 효율을 높일 수 있도록 도와줍니다. 실시간 적재량 추정치는 스윙 없이 계산하여 트럭 과부하 및 과적재를 방지할 수 있습니다. 이 모니터의 USP 포트는 운전자가 인터넷 연결이나 VisionLink® 구독 없이 최대 30일 동안 한 교대의 결과를 다운로드할 수 있게 합니다.
Cat GRADE with 2D는 운전자가 더 정확한 절단을 할 수 있도록 표준 터치스크린 모니터를 통해 등급을 매기는 시각적 안내를 제공합니다. 이 시스템은 정확도를 높이기 위해 Cat GRADE with Advanced 2D 또는 Cat Grade with 3D로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. Advanced 2D에는 현장 디자인을 할 수 있는 터치스크린 모니터가 추가되어 있으며, 3D에는 GPS와 GLONASS 위치가 추가되어 핀포인트 정확도가 향상되었습니다. 395의 내장형 통신 기술은 Trimble Connected Community나 Virtual Reference Station과 같은 3D 서비스에 그 어느 때보다 쉽게 연결할 수 있게 해줍니다.
Lift Assist는 굴삭기가 전복하지 않도록 도와주는 새로운 안전 기능입니다. 들어 올리는 실제 부하의 무게를 빠르게 계산해 굴삭기의 정격 능력과 비교합니다. 시각 경고 및 경고음은 굴삭기가 안전한 작동 범위 내에 있는지 운전자에게 보여주고 알려줍니다.
버킷과 해머 중 무엇을 장착하든 표준 2D E-펜스는 굴삭기가 운전자 정의 지점 밖으로 이동하지 못하도록 합니다. 이는 장비와 기타 물체가 손상되지 않도록 보호하고 지대 설정 또는 지하 및 지상 유틸리티 손상에 관련된 벌금의 위험을 감소시킵니다. 또한 지나친 스윙과 굴착을 줄여 운전자의 피로를 예방하는 데 도움이 됩니다.
자동 해머 정지는 어탯치먼트 및 장비에 대한 불필요한 마모를 방지합니다. 15초간 연속 타격하면 모니터에 경고 메시지가 표시되고, 30초간 연속 타격하면 해머가 자동으로 중지됩니다.
Cat Product Link™를 사용하면 장비를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 온라인 VisionLink® 인터페이스를 통해 사용할 수 있는 지속적인 무선 정보를 제공하여 사무실의 장비 관리자가 중요한 작동 정보를 신속하게 평가할 수 있도록 합니다.
선택 사양 작업 툴 인식은 어탯치먼트를 변경할 때 시간과 에너지를 절약합니다. 부착된 툴의 간단한 진동으로 작업 툴을 확인하고 해당 툴에 대해 운전자가 설정한 매개변수에 맞춰 유압 계통을 자동으로 조정합니다.
선택 사양인 Cat PL161 어탯치먼트 로케이터는 어탯치먼트와 기타 기어를 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 Bluetooth® 장치입니다. 스마트폰에 탑재된 굴삭기의 Bluetooth 리더나 Cat 앱은 최대 300피트(91m) 떨어진 곳에서 자동으로 장치를 찾을 수 있습니다.
더 많이 보장된 내구성
395는 까다로운 작업을 수행합니다. 붐, 스틱, 프레임은 모두 이전 모델보다 두 배나 강해 소유자에게 장비의 수명 동안 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
붐은 상단 및 하단 플레이트 두께를 증가시키고, 스틱은 측면, 하단 및 브래킷 플레이트 두께를 증가시키며, 프레임은 베이스 프레임과 카운터웨이트 장착 플레이트 두께를 증가시켰습니다.
강화된 차체, 트랙 링크, 트랙 롤러, 붐, 스틱 및 버킷 실린더는 장기적이고 아무런 문제 없는 성능을 보장합니다.
정비 필요성 감소
연장되고 동기화된 정비 주기는 395의 장기 비용을 줄이는 데 기여합니다.
새로운 Cat 에어 필터는 프리클리너와 1차 및 2차 필터가 통합되어 이전 설계의 두 배에 달하는 분진 포집 용량을 제공합니다.
새로운 Cat 유압 회송 필터는 3,000시간의 사용 수명을 제공하며 이전 필터보다 50% 증가했습니다.
연료 계통 필터가 1,000시간 동안 동기화되고 이전 필터보다 100% 증가했습니다.
연료 계통의 물과 침전물 배출과 유압 계통의 오일 수준 점검은 지면 수준에서 가깝게 배치되어 정기적인 정비를 더 빠르고 쉽고 안전하게 할 수 있습니다.
운전자 중심의 운전실
395는 고급형과 프리미엄 운전실 중 하나를 선택할 수 있습니다. 전면 제어판, 무건 푸시 버튼 시작, 조그 다이얼 키가 있는 대형 터치스크린 모니터와 같은 성능 향상 기능이 기본으로 제공됩니다.
다음은 운전자를 만족시킬 수 있는 다른 운전실 설비입니다.
"이 정도 규모의 경우, 생산이 가장 중요한 계약자 요건입니다."라고 Abbott는 결론지었습니다. "395는 그 요건과 더 많은 요건을 충족합니다."
자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
엔진 |
Cat C18 |
엔진 동력(ISO 14396) |
543hp(405kW) |
작동 무게 |
207,300lb(94,000kg) |
최대 굴삭 깊이* |
31’8”(9,670mm) |
최대 지면 도달량* |
48’3”(14,710mm) |
최대 적재 높이* |
30’4”(9,250mm) |
*GP 27’7”(8.4m) 붐, R 14’5”(4.4m) 스틱, 6.8 yd3(5.2m3) SD 버킷, 35”(900mm) 슈즈.
# # #
편집자 참고: Caterpillar는 각 지역에서 다른 시간대에 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스가 제공된다는 사실을 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있으며, 편집자 또한 제품 가용성 및 사양과 관련하여 자신의 현지 특약점에 확인하는 것이 필요합니다.
여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 및 Cat "Modern Hex" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.
VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.
©2020 Caterpillar All Rights Reserved
보도 관련 문의 |
Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자 미주 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com 유럽, 아프리카, 중동 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
독자 요청 사항 |
www.cat.com/requestCatinfo |