전 세계 배포용 (북미 제외): 2019년 3월
출시 번호: 191PR19
신형 Cat® 120 모터 그레이더는 장비를 고객의 선호 사항과 작업에 맞게 구성하는 옵션을 제공합니다. Cat C7.1 엔진은 표준 ECO 모드로 연결 시 연료를 최대 15% 적게 사용합니다. 완전히 새로워진 운전실에서 이제까지와는 전혀 다른 편안함을 느껴보십시오. 새로운 여과 기술은 정비 비용을 최대 15% 절감해줍니다. 조향 휠/레버 또는 조이스틱 제어 장치, 텐덤 구동 또는 전륜 구동, 다양한 확장 가능한 경사면 제어 기술 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 것이 재설계된 완전히 새로운 운전실은 연결된 뒷창문, 시트 선택 사양 및 새로운 정보 표시장치 화면을 통해 개선된 시야를 제공합니다.
제어장치
조이스틱 또는 기존의 조향 휠 및 레버 제어장치를 선택하여 업무를 완료하십시오. 45년에 걸쳐 개선이 이루어진 전통적인 방식의 레버 및 조향 휠 제어 장치는 운전자에게 익숙합니다. 제어 콘솔은 운전자의 선호에 맞게 조정됩니다. 자동 경사면 제어장치 스위치와 버튼을 레버에 통합할 수 있으므로 팔을 뻗어서 모든 제어가 가능합니다. 조이스틱 제어장치는 손과 팔의 움직임에 따른 피로를 최대 78%까지 줄여줍니다. 추가로 팔을 움직이는 번거로움 없이 조이스틱 제어장치를 사용하여 작업하십시오. 조이스틱에는 원활한 움직임을 가능하게 하는 기술이 적용되어 있습니다. 각진 조이스틱 캡은 시야를 한층 더 넓혀줍니다.
운전자 환경
새로워진 운전실에는 더 나은 시야를 위한 혁신적인 연결형 뒷창문이 적용되며 여기에 Cat Detect Vision 시스템을 장착할 수 있습니다. 강력한 냉난방 시스템이 운전실의 제습과 가압을 책임지고 신선한 공기를 순환시켜주며 먼지를 차단하고 창문을 깨끗하게 유지해줍니다. 시트의 업그레이드 품목에는 에어 서스펜션과 공기 조절식 측면 받침, 그리고 열선 및 통풍 시트가 포함됩니다. 읽기 편한 10인치(254mm) 컬러 모니터 또는 터치스크린 모니터를 통해 장비 정보를 확인하고 Cat GRADE 기술을 제어하십시오.
정비 특성
새로운 여과 시스템은 일반적인 유지 비용을 최대 15% 줄여줍니다. 엔진 오일 필터, 유압 필터 및 변속기 필터의 교환 주기가 길어진 신형 120 모터 그레이더는 작업 현장에서 오랫동안 사용할 수 있습니다. 필터가 중앙 위치에 있으므로 더 신속한 정비가 가능합니다. 여러 필터들이 한 데 모여 있어서 쉽게 접근하여 신속한 예방 정비가 가능하며 다음 작업으로 이동하기가 쉽습니다. 서클 드라이브 슬립 클러치는 피니언 드라이브와 서클 이빨이 손상되지 않도록 보호합니다. Circle Saver 옵션으로 서클과 피니언에 대한 일상적인 그리스 도포 및 비싼 수리 비용을 줄이십시오. 그리스 피팅은 접근과 유지 관리가 쉽습니다. 최대의 기밀성과 정밀도를 위한 상단 조정 견인바 서클 옵션을 사용하여 편리하게 위치한 마모 인서트로 인건비를 최대 20% 절약하십시오.
생산성 및 경사면 제어
확장 가능한 Cat GRADE 기술은 고객들의 다양한 작업 요구 사항과 예산을 위한 경사면 제어 옵션을 제공하면서도 운전자가 더 신속하고 정확하게 작업하여 생산성을 높이도록 하는 것을 목표로 합니다. Cat GRADE 기술에는 횡단 구배, 횡단 구배 표시,디지털 블레이드 구배 미터 및 경사면 제어 기술이 통합된 어탯치먼트 지원 선택사양이 포함됩니다. 또한, 선택사양인 안정적인 블레이드 시스템은 장비의 튀어오름으로 인해 경사면에 나쁜 영향이 미칠 경우 자동으로 장비의 속도를 줄여줍니다.
전륜구동 시스템은 정밀한 그레이딩을 위한 앞바퀴 전용 크리프 모드를 지원합니다. 전륜구동 옵션은 무른 지반에서 견인력과 조작성을 보조합니다. 향상된 출력은 거친 지형에서도 더 우수한 생산성을 보장합니다. 다양한 Cat 어탯치먼트를 활용하여 장비의 다목적성을 리퍼에서 블레이드까지 확대하십시오. 모든 어탯치먼트가 성능, 안전성 및 안정성이 향상되도록 설계되었습니다. 운전자의 안전을 위해, 메인 펌프 압력이 떨어질 경우 표준 2차 조향 시스템이 자동으로 작동합니다.
# # #
편집자 참고: Caterpillar는 각 지역에서 다른 시간대에 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있으며, 편집자 또한 제품 가용성 및 사양과 관련하여 자신의 현지 특약점에 확인하는 것이 필요합니다.
여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 및 Cat "Modern Hex" 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.
VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Trimble Navigation Limited의 상표입니다.
©2019 Caterpillar All Rights Reserved
보도 관련 문의 |
Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자 미주 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com 유럽, 아프리카, 중동 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
독자 요청 사항 |
www.cat.com/requestCatinfo |