Lançamento nas Américas do Norte e do Sul, na Rússia, no Sudeste Asiático, na Índia e na Austrália: março de 2014
Número do Lançamento: 51PR14
O novo Trator para Preparação de Terrenos Cat® 586C é uma máquina multiuso reforçada com capacidade para utilizar trituradores e cortadores de galho. "O trator não superaquece e não acumula detritos, ou seja, menos tempo de limpeza e mais tempo de trabalho", diz Matt McDonald, especialista da Caterpillar em Produtos Florestais. "Além disso, você pode realizar uma variedade de projetos com uma só máquina, reduzindo os custos de operação e propriedade."
As aplicações incluem desenvolvimento residencial/comercial, gerenciamento de terras, construção e manutenção de faixas preferenciais, gestão de pântanos e de habitats da vida selvagem, recuperação e manejo de plantações e limpeza para controle de inundações e incêndios.
As novas Cat work tools foram desenvolvidas para se adequarem à potente capacidade do 586C. O Triturador HM825 e o Cortador de Galhos BR624 da Cat estarão disponíveis na fábrica e terão o suporte dos revendedores Cat. Outros acessórios, como caçambas e ancinhos, são oferecidos pelos revendedores Cat.
Desempenho Potente
O sistema PowerDirect Plus otimiza o desempenho ao monitorar o operador e a demanda hidráulica do acessório e ao oferecer potência quando e onde necessário. O motor de 350 HP e o sistema hidráulico de tamanho maior impulsionam maior fluxo para o acessório visando uma recuperação mais rápida sem retardar outras funções.
"Você verá um forte desempenho em todas as aplicações. As funções simultâneas de levantamento/inclinação e levantamento/direção e a recuperação de acessórios são significativamente mais rápidas do que na maioria das máquinas concorrentes", afirma McDonald. O PowerDirect Plus também ajuda na eficiência de combustível ao manter uma carga consistente no motor.
Operação Limpa e Resfriada
"Este trator costuma trabalhar em ambientes quentes, secos e empoeirados, então é importante ter uma máquina que não superaquece e não acumula detritos", afirma McDonald. O sistema de arrefecimento de alta capacidade e o ventilador reversível sob demanda mantêm a máquina operando resfriada. O ventilador hidráulico de tamanho maior trabalha com velocidade média menor e gira conforme necessário para manter as temperaturas adequadas da hidráulica e do motor. Em climas mais frios ou ao dar partida na máquina, por exemplo, o ventilador gira mais devagar para conservar energia e combustível e reduzir o ruído.
A máquina é segmentada em compartimentos avulsos que são pressurizados para evitar a entrada de detritos. O fluxo de ar pressurizado também mantém resfriados os sensores, os componentes eletrônicos e outros componentes principais em dias de trabalho longos.
A HJM Forest Resource Management, LLC, em DeKalb, no Mississippi, operou uma máquina piloto para oferecer feedback para ajustar o trator. Um dos diretores da empresa, Jimmy Wayne McGowen, relatou que o radiador e o filtro de ar permaneceram limpos e que o compartimento pressurizado do motor se manteve livre de detritos. "Precisamos ventilar nossas máquinas antigas loucamente", conta McGowen. "Mas não precisamos fazer isso com esta máquina. Isso é muito importante para nós, pois gastávamos muito tempo de inatividade com a manutenção dos antigos tratores."
Ele também afirma que nunca viu a temperatura do fluido hidráulico chegar ao nível médio, nem mesmo em dias de trabalho a 41 °C (105 °F). "Quanto mais resfriada for a máquina, melhor será seu desempenho e mais ela durará", disse ele.
Cabina confortável
A cabina é posicionada entre os eixos para proporcionar um deslocamento estável e suave. O para-brisa frontal limpo e de três peças, a câmera de backup padrão e o teto solar oferecem uma visão de 360°. O assento padrão com suspensão a ar e apoio para as costas e o pescoço e o sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Calefação, Ventilação e Ar-condicionado) de alta capacidade agregam conforto ao operador. "Nem precisamos usar o ar-condicionado no nível alto, ele funciona muito bem no baixo", relata McGowen.
Os controles do operador são totalmente ajustáveis. As funções especiais que melhoram a operação e reduzem a fadiga do operador incluem Modo de Deslizamento, Modo de Seleção de Terreno, Modo de Direção Rodoviária e a função opcional de Controle da Flutuação do Acessório. O Modo de Deslizamento oferece ao operador a capacidade de ajustar a velocidade dinamicamente usando os botões do joystick, em vez de usar apenas o pedal. "Adentrar vegetação densa ou triturar e arrastar de ré podem ser operações difíceis para o operador se a velocidade for controlada apenas pelo pedal. O Modo de Deslizamento facilita muito para o operador", explica McDonald.
Permanece no campo
Os chassis robustos de seção em caixa e um projeto de engate central comprovado em campo com rolamentos de rolos cônicos duplos grandes e pinos de 76,2 mm (3 pol) de diâmetro oferecem uma base sólida. A válvula de controle, as bombas e os retentores do cilindro foram testados em condições exigentes para garantir a confiabilidade. Os suportes de cilindros de direção, o braço de levantamento cromado e os pinos da articulação de inclinação são dois outros exemplos de recursos estruturais incorporados a este trator para aumentar o tempo de atividade e a vida útil da máquina.
Estabilidade Rente ao Chão
Com o motor na parte posterior da máquina, o peso do trator é distribuído igualmente nos eixos, proporcionando uma estabilidade totalmente sólida. O motor traseiro também atua como uma compensação para movimentos bruscos e acessórios de trituração. O engate central é posicionado entre os eixos frontal e traseiro para facilitar o deslocamento dos pneus.
Fácil manutenção
Os pontos de manutenção diários são de fácil acesso. O fluido hidráulico é adicionado no nível do solo com a bomba de enchimento de fluido hidráulico elétrica padrão e uma mangueira de acoplamento rápido armazenada na máquina. O fluido é bombeado pelo sistema de filtragem antes de entrar no tanque, o que protege o sistema hidráulico. O abastecimento de combustível também ocorre no nível do solo. É fácil alcançar outros componentes graças à cabina com inclinação, aos painéis articulados e ao acesso por três pontos ao motor e às bombas hidráulicas.
Acessórios
O Triturador HM825 e o Cortador de Galhos BR624 são duráveis e confiáveis. As estruturas resistentes, os estrados reforçados e o chapeamento interno resistente à abrasão minimizam o tempo de inatividade e os reparos. Todos os pontos de manutenção diários ficam no nível do solo e é fácil realizar os ajustes.
O operador tem total visibilidade em torno dos acessórios. A descarga é direcionada para baixo e para longe do trator. Quando os acessórios são desligados, a hidráulica do trator desacelera as peças móveis dos acessórios até que elas parem com segurança.
A máquina piloto operada pela HJM Forest Resource Management foi equipada com o triturador HM825. McGowen disse que a capacidade do trator e de seus acessórios de movimentar vigas de madeira grandes foi uma vantagem ao retirar troncos para ampliar a passagem da linha de força. "O acessório é equipado com uma barra de empuxo hidráulica, o que é ótimo", diz ele.
O Cat 586C, junto com os acessórios triturador e cortador de galhos, estarão em produção em maio. Para saber mais, visite www.cat.com.
Especificações da Máquina |
|
Potência do Motor do 586C |
261 kW (350 HP) |
Potência dos Acessórios do 586C |
378 l/min @ 37.921 kPa (100 gpm @ 5.500 lb/pol²) |
Largura do HM825 |
2.900 mm (114,2 pol) |
Requisito Hidráulico Ideal do HM825 |
378 l/min @ 37.921 kPa (100 gpm @ 5.500 lb/pol²) |
Largura do BR624 |
2.474 mm (97,4 pol) |
Requisito de Potência do BR624 |
246 l/min @ 37.921 kPa (64 gpm @ 5.500 lb/pol²) |
http://conexpo.cat.com/
Image 1
###
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tenha recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.